首批功能强大的Basler MED ace相机系列
经过ISO 13485:2016标准认证,现已进入量产(分辨率为200万像素和500万像素)。MED ace相机系列包含首批Basler专为医疗和生命科学领域设计的相机,可完美应对Sony已停产CCD芯片的问题。所有型号均配备最出色的CMOS芯片技术,性能远超典型CCD相机:Basler MED ace相机的成像质量更佳,成本还大为降低。Basler MED ace采用Sony Pregius芯片或ON Semiconductor PYTHON芯片,帧速率可达每秒164帧,分辨率可高达2000万像素。像素尺寸可达5.86 µm,颞暗噪声低至2e-,芯片尺寸可达1.1英寸,共同打造出众的性能。