Промышленные камеры Basler
Идеальная камера для решения именно ваших задач
Что представляет собой промышленная камера?
Промышленные камеры в наши дни применяются в различных целях, чаще всего в сфере мониторинга производства и для решения сложных измерительных задач. Контроль качества — еще одна область, в который промышленные системы обработки изображений играют важную роль. Цифровые промышленные камеры, как правило, являются более прочными по сравнению с обычными цифровыми фотоаппаратами, которые мы берем с собой в отпуск. Прежде всего, они должны отлично справляться с внешними воздействиями, например, обеспечивать безупречную работу при высокой температуре окружающей среды.Существуют и другие различия: Качество изображений, получаемых промышленными камерами, как правило, выше по сравнению с «обычными» камерами, поскольку для решения узкоспециальных измерительных задач часто необходима высокая детализация изображения. Привычные элементы цифровой камеры, такие как видоискатель, спусковая кнопка затвора и вспышка, на промышленных камерах и вовсе отсутствуют. Эти камеры подключаются к компьютеру посредством интерфейса. Камера срабатывает и делает снимок по сигналу, передаваемому по кабелю ввода-вывода от программного обеспечения на подключенном ПК. В определенном смысле это равносильно нажатию на спусковую кнопку затвора.
Как устроена цифровая камера?
Камеры и аксессуары Basler
От ПЗC- и КМОП-сенсоров до интерфейсов GigE и USB 3.0 — в широком ассортименте Basler представлено множество различных моделей матричных и линейных камер. Бесплатный пакет ПО pylon разработан специально для промышленных камер и задач, которые они решают. Basler также предлагает огромный выбор аксессуаров, в том числе объективы под собственным брендом Basler. Они идеально подходят к камерам Basler с сенсорами размером менее 1/2". Монохромные или цветные камеры с сенсорами ПЗС или КМОП от таких производителей как e2V, AMS, Sony и onsemi, с интерфейсами USB 3.0, GigE, FireWire или Camera Link, с разрешением от VGA до 12 мегапикселей и со скоростью до 750 кадров в секунду... Достаточно взглянуть на нашу широкую линейку продуктов, чтобы понять, что у нас есть подходящая камера для вашей системы.
Области применения промышленных камер
Промышленные камеры используются в самых разнообразных целях. Линейные камеры, такие как racer часто устанавливаются в системы контроля качества непрерывных рулонных материалов, например печатной продукции. Матричные камеры, такие как ace, dart, pulse и Basler beat широко применяются в автоматизации производства, в частности, для идентификации, сортировки и оптического контроля компонентов. Промышленные камеры Basler заняли уверенное место в интеллектуальных транспортных системах, а также с успехом используются в ритейле и микроскопии.
Отображается 9 из 42 товаров:
Basler устанавливает стандарты
Чтобы камеры Basler идеально справлялись с поставленными перед ними задачами, мы не просто соблюдаем отраслевые стандарты — мы сами участвуем в их разработке. Basler является активным членом различных комитетов по стандартизации, включая Camera Link, GigE Vision, USB 3 Vision и EMVA1288. К этому списку также можно добавить GenICam: Basler принимает непосредственное участие в разработке требований для этого стандарта. GenICam означает Generic Interface for Cameras (общий интерфейс для камер) и представляет собой стандарт на универсальный интерфейс программирования для промышленных камер.
Еще один аргумент в пользу камер Basler: основным приоритетом Basler является качество. Все наши камеры перед поставкой с одного из наших двух производственных предприятий, проходят строжайший контроль качества, включая точную калибровку и испытания на соответствие заявленным механическим, электрическим и оптическим характеристикам. Мы прилагаем все усилия к максимальному снижению себестоимости нашей продукции. Это достигается за счет сокращения производственных и трудовых затрат, предотвращения ошибок производства и сокращения прочих затрат, связанных с производством высококачественных камер. В результате клиенты Basler получают непревзойденное соотношении цены и качества наших камер.