ガラスレスUVカメラ
カスタムUVカメラによる特殊な光学要件下の撮像への対応
UV(紫外)カメラは、可視光帯域では見えない表面欠陥や材料特性を捉えられる一方、反射光や光学的干渉、波長に起因する透過率の低下により、撮像が困難になる場合があります。特に、実際の光学設計によっては、センサーのカバーガラスが画像にさまざまな不具合を引き起こします。
このような課題を解決するには、カバーガラス(光学面)を取り除いたガラスレスUVセンサーを採用するとよいでしょう。以下では、標準UVカメラの代わりにBasler独自のカスタムUVカメラを活用し、特殊な光学要件下の撮像に対応する方法について解説します。
読了時間:約 9 分

ガラスレスUVカメラについて知っておくべきこと
光学面の減少:カバーガラスを取り除くことで、反射光やゴースト現象を抑制
UV光の透過率の向上:カバーガラスを取り除くことで、ガラスの材質や光の波長に起因する透過率の低下を防止
画質の改善:ガラスレス構造を採用することで、要件の厳しいUV撮影において、カバーガラスに起因する画像の不具合を低減
UVの波長特性への配慮:センサーの感度、カバーガラスの透過率、照明、レンズを総合的に考慮することで、UVビジョンシステムの撮像性能を向上
Baslerカスタムソリューション:専門スタッフが個別の要件や技術的課題を丁寧にヒアリングし、ガラスレス化をトータルにサポート
標準UVカメラの撮像課題
UVカメラは、可視光カメラより短い波長の光を捉えるように設計されており、UV照明と組み合わせることで、素材や表面構造の違いを鮮明に可視化できます。しかし、UVカメラをそのまま運用するだけで、必要な撮像性能が確保されるわけではありません。レンズ、照明、フィルター、センサーのカバーガラスを含め、全体の光学設計が最終的な画質を左右します。
UV撮像の課題の一つが、光学面による反射です。UV光がセンサーのカバーガラスを通過する際、光の一部がガラスの表面で反射するため、光学設計によってはゴースト現象の発生や画像のコントラスト低下につながります。
また、UV光の透過率は波長によって異なります。センサーがUV帯域に対応していても、ほかの光学部品によって特定の波長の光が減衰すると、センサー面に届く光量が減少してしまいます。
低コントラストな物体を検査する場合や、厳しい光学条件で撮像を行う場合は、こうした問題に特に注意が必要です。
UV撮像におけるカバーガラスの影響
産業用イメージセンサーのカバーガラスには、センサーの受光面を汚れやほこり、物理的な損傷から守る役割があります。
特にUVセンサーの場合、UV光を透過させるため、専用のカバーガラスが必要不可欠です。例えば、標準仕様のBasler ace2 X UVに搭載されているIMX487は、約200~400nmのUV光に対応したカバーガラスが取り付けられています。
ただし、UV対応のカバーガラスであっても、光学面が増えることに変わりはありません。反射光によって余計な光路が生じると、光学設計によっては画質に悪影響を与えます。カバーガラスを取り除けば、光学面がなくなり、反射光やゴースト現象を抑えられますが、実際の効果は照明の配置や光の波長、光学設計によって変わります。

ガラスレスUVカメラの導入
高コントラストな微細欠陥を検出する用途をはじめ、カバーガラスの光学特性が検査精度に影響する場合は、ガラスレスUVカメラを導入するとよいでしょう。
導入時の検討事項
反射光/ゴースト現象:カバーガラスの表面と裏面で反射が生じると、迷光やゴーストが発生し、画像のコントラストが低下します。特に、μm~nm単位の微細な表面構造や位置ずれ、曇りなどを検出する場合は、その影響が顕著になります。
UV光の波長に起因する透過率の低下:カバーガラスの材質によっては、短波長のUV光が吸収され、減衰するおそれがあります。透過率が低下すると、センサー面に届く光量が減少し、システム全体の感度やSN比(信号対ノイズ比)にも悪影響を及ぼします。
カバーガラスを取り除くと、光学面がなくなり、UV光の透過量を向上させることができますが、実際の効果はガラスの材質や光の波長、光学設計によって異なります。

BaslerグラスレスUVカメラソリューション
標準仕様のカメラのみでは、あらゆる撮像ニーズにお応えすることはできません。Baslerでは、お客様の用途と撮像要件を把握したうえで、一部カメラを対象にカスタマイズサービスをご提供しています。
さらに、マシンビジョンに関する豊富な知識と、カメラ、レンズ、照明、ソフトウェアを含む幅広い製品ラインナップを活かし、要件定義からシステム構築に至るまで、ワンストップのビジョンソリューションをご提供していることもBaslerの大きな強みです。開発労力の軽減や既存システムとの互換性の確保をはじめ、画像処理に関するさまざまな課題を解決いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

用途に合ったUVカメラの選定
カバーガラスを取り除けば光学面は減りますが、撮像性能が向上するとは限りません。標準UVカメラとガラスレスUVカメラのどちらを選ぶかは、センサーの感度、光の透過率、照明の配置をはじめ、実際のシステム構造と撮像環境を総合的に評価したうえで判断する必要があります。
多くの用途では、UV対応のカバーガラスが付いた標準UVカメラのほうが高い撮像性能を確保できます。一方、光学的制約がある場合は、ガラスレスUVカメラを選択するとよいでしょう。
Baslerでは、お客様の要件を把握したうえで、産業現場の検査用途に最適なUVビジョンシステムの構築をサポートします。
UVカメラのカスタマイズに関するご相談はこちら