半導体封止工程の検査におけるマシンビジョンの活用
従来型パッケージング、アドバンストパッケージング(先進パッケージング)、ウエハーレベルパッケージング(WLP)、パネルレベルパッケージング(PLP)をはじめ、半導体パッケージングにおいて、封止工程(モールディング)は欠かせません。封止工程の検査では、封止方法やパッケージ構造、ワークの形状・サイズによって撮像要件が変化します。以下では、設置スペースの限られた装置内検査から工程監視、広視野・高解像度撮像に至るまで、用途に応じたマシンビジョンの活用方法について解説します。

封止方法による撮像要件の変化
半導体の封止方法には、トランスファー方式とコンプレッション方式の2種類があり、パッケージ構造や検査範囲、実際のプロセスによって撮像要件が変化します。
パッケージング種別 | プロセス | 撮像要件 |
従来型パッケージング | パッケージ単位で封止を実施。トランスファー方式が一般的であるが、一部のパッケージではコンプレッション方式も採用 | プロセスごとの局所検査が中心。設置スペース、視野角、表面のコントラストが重要 |
|---|---|---|
アドバンストパッケージング | 部品の数が多く、パッケージ構造も複雑。プロセスに応じてトランスファー方式またはコンプレッション方式を採用 | 複雑な構造物や素材を細部まで検査するため、解像度、レンズ、 |
FOWLP | ダイを樹脂で封止して再構成ウエハーを形成。一般的にはコンプレッション方式を採用 | ダイの位置や封止後のダイの位置ずれを測定。ウエハー全面を検査するため、広視野と高精度なキャリブレーションが必要 |
FOPLP | ファンアウトパッケージングにより、再構成基板をウエハーサイズから大型パネルサイズへ拡大。一般的にはコンプレッション方式を採用 | 広範囲を検査するため、視野角、解像度、キャリブレーション、フォーカス、検査速度のバランス調整が重要 |


封止装置内におけるマシンビジョンの活用
封止工程の前後では、複数の検査が実施されます。トランスファー方式とコンプレッション方式で共通する検査もありますが、樹脂の扱い方が異なるため、撮像要件が変化します。

限られたスペースにおけるビジョンシステムの導入
いずれの封止方法でも、ワークの位置決め、金型検査、プロセス検査、封止後の検査などにマシンビジョンを活用できます。具体的な検査内容は、装置設計やパッケージの種類によって異なります。
ワークが大きい場合や封止範囲が広い場合は、大型センサーを搭載した高画素カメラで広範囲を撮像しなければなりません。しかし、撮像範囲を拡大するには、撮像距離の延長や大型レンズが必要になり、ビジョンシステムが封止装置内に収まらないおそれがあります。Basler dart(27mm×27 mm)、Basler ace 2(29mm×29mm)などの小型カメラであれば、コンパクトかつマルチカメラシステムにも対応しているため、必要な撮像範囲をカバーしながら、封止装置内にも柔軟に組み込めます。
お問い合わせはこちら
コンプレッション方式における樹脂の状態監視
加圧前に顆粒樹脂を金型へ直接投入するコンプレッション方式は、マシンビジョンによる検査に特に適しています。
カメラで樹脂の分布状況を撮像すれば、成形前に樹脂が均一に投入されているかを確認できます。なお、検査要件は、樹脂の種類や投入方法、実際のプロセスによって異なります。
また、コンプレッション方式の場合は、カメラの画素数だけでなく、視野角や設置スペース、樹脂と金型表面のコントラストも考慮する必要があります。
アドバンストパッケージングの撮像課題
アドバンストパッケージングの封止工程には、個別の部品の封止以外にもさまざまなプロセスがあります。例えば、ファンアウトパッケージングを行うFOWLPの場合、仮キャリアにダイを配置して樹脂で封止したうえで、後工程で加工するための再構成ウエハーを形成するため、従来のパッケージ単位の封止工程と異なり、ダイの位置と寸法にも配慮しなければなりません。

封止後のダイの位置ずれの測定
ウエハー全体を樹脂で封止する際、ダイが所定の位置からずれることがあり、後工程のRDL(再配線層)の線幅が狭いほど、成形後のダイの正確な位置を把握することが重要になります。
そのため、欠陥検出だけでなく、ダイの位置・ずれ量の測定においてもマシンビジョンを活用できます。また、座標情報を取得すれば、後工程での位置合わせや工程管理の精度も向上します。

ウエハーからパネルへの検査範囲の拡大
FOWLPからFOPLPへの移行に伴い、大型パネルによるパッケージングが求められるようになっています。ダイの位置ずれや反りといった基本的な課題は変わらないものの、検査範囲が広くなるため、撮像の難易度は増大します。
広範囲にわたって微細な構造物を鮮明に捉えるには、視野角・解像度・検査速度のバランスを取らなければなりません。また、パネルの反りによって検査範囲内に高さのバラつきが生じると、フォーカスや測定が不安定になるおそれもあります。
そのため、大型パネル向けのビジョンシステムを構築する際は、カメラの画素数だけでなく、レンズやフォーカス調整、キャリブレーション、撮像方法、データ処理にも配慮しなければなりません。
半導体封止装置の設計に関するご相談はこちら半導体の封止工程がパッケージ単位からウエハー単位、パネル単位へ拡大するなか、ビジョンシステムの撮像要件に大きな変化が発生しています。カメラ、レンズ、照明を選定する際は、検査範囲やダイの位置合わせ要件、設置スペースなども考慮するとよいでしょう。
半導体封止工程の検査において考慮すべきこと
半導体封止工程の検査に使用するビジョンシステムを構築する際は、検査対象の大きさ・素材や設置スペースを考慮する必要があります。主な課題と対策は、以下の通りです。
課題 | 対策 |
狭い設置スペース | 設置スペースに合わせてカメラの大きさ、レンズ、撮像距離を決定すること |
|---|---|
広い検査範囲 | 視野角と解像度のバランスを取りながら、必要な光学条件を満たせない場合は、マルチカメラシステムの構築も検討すること |
光学特性の異なる素材 | 樹脂、シリコン、反射性の高い金属を撮像する場合は、十分なコントラストを得るため、照明や光学条件を調整すること |
ウエハー/パネルの反り | フォーカスや測定を安定させるため、検査範囲内の高さのバラつきに注意すること |
高速検査 | 検査範囲の拡大と解像度の向上に伴うデータ量の増大や、撮像・画像処理速度の低下に注意すること |
半導体封止工程の検査に適したビジョンシステムの構築
半導体封止工程では、封止方法やパッケージ構造、検査内容によって撮像要件が変化します。封止装置内の局所検査、ウエハー検査、パネル検査において、視野角、解像度、コントラスト、設置スペース、検査速度のバランスを取るには、カメラ、レンズ、照明、画像処理機能を最適に組み合わせながら、それぞれの用途に合ったビジョンシステムを構築するとよいでしょう。
半導体封止装置の設計に関するご相談はこちら使用製品
ご紹介したソリューションの導入には、以下の製品が最適です。