フレキ基板のパターン検査・欠陥検査におけるマシンビジョンの活用
フレキシブルプリント基板(FPC)検査は、検査内容によって撮像要件が大きく異なります。例えば、微細パターンを広範囲にわたって撮像する場合は、高い空間分解能が求められます。一方、微細な亀裂など局所的欠陥の検出、精密な寸法測定を行う場合は、狭い範囲を高解像度で撮像しなければなりません。以下では、マシンビジョンを活用し、欠陥の視認性、検査範囲、検査速度などのバランスを取りながら、最適な外観検査(AOI)装置を開発する方法について解説します。

フレキ基板の製造工程におけるマシンビジョンの活用
マシンビジョンは、パターン形成、絶縁処理から最終的な品質検査に至るまで、フレキ基板のさまざまな工程に活用できますが、素材や欠陥の種類、検査範囲、必要な測定精度によって撮像要件が変化します。
パターン検査:断線、ショート、パターン切れ、銅残り、L/S(線幅/線間隔)のバラつき
絶縁・表面検査:位置ずれ、シワ、気泡、剥離、接着剤のはみ出し、異物、表面欠陥
機械的・局所的欠陥検査:屈曲部の導体断線、微細な亀裂、補強板の位置ずれ、端部の浮き、基材の変形
寸法測定:外形精度、穴位置、重要部位の寸法、反り、平坦度
上記の検査は、それぞれ撮像要件が異なります。特に難しいのが、製造速度を落とすことなく、広範囲にわたって微細パターンを可視化することです。
パターン検査における解像度と速度の両立

パターン検査では、形状の違いや欠陥(断線、ショート、パターン細り、銅残り、パターン切れなど)を正確に識別する必要があります。
微細パターンを可視化するには、分解能(µm/pixel)を上げなければなりませんが、光学倍率を上げると視野が狭くなるため、フレキ基板の大きさが変わらなくても、撮像回数が増えてしまいます。
しかも、大型パネルやシート材、製造ライン上を搬送される材料を検査する場合、高解像度撮像がさらに困難になります。特にAI(人工知能)システムやHPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)システムをはじめ、高密度・高性能な電子機器に使用されるフレキ基板は、パターンの微細化が進んでいるため、優れた速度と分解能を兼ね備えた外観検査装置が欠かせません。
ラインスキャンカメラによる広範囲にわたる微細パターンの可視化
フレキ基板のパターンを広範囲にわたって検査するには、ラインスキャンカメラが適しています。フレキ基板がカメラの下を通過している間に1列ずつ画素を読み出し、全体画像を生成するため、速度と空間分解能の両立が可能です。
しかも、横方向の画素数が多く、広範囲を細かく捉えられるため、基板全体の微細パターンを正確に可視化できます。
16Kラインスキャンカメラによる広視野・高解像度撮像
フレキ基板のL/Sは、従来の約100/100µmから50/50µmへと大幅に微細化しており、最先端のHDIフレキ基板にいたっては、25/25µm以下に達しています。このような状況のなか、パターンの形状や欠陥を確実に捉えるには、外観検査装置の分解能を上げなければなりません。
16Kラインスキャンカメラは、横方向の画素数が多く、分解能を向上させながら、より広い範囲を撮像できるため、広視野・高解像度撮像が求められる場合でも、カメラや搬送ラインの数を抑えられます。
しかし、分解能を上げると、ビジョンシステム全体に影響が及びます。例えば、十分な解像力を持つレンズが必要です。また、高速撮像のために有効画素数の低下や露光時間の短縮が避けられない場合は、照明や信号品質の要件も厳しくなります。そのため、画素数、光学解像度、分解能、ラインレート、照明、インターフェースの帯域幅、処理能力を総合的に検討しなければなりません。
ビジョンシステムの構築に関するご相談はこちら一般的なフレキ基板
高密度フレキ基板
HDIフレキ基板
L/S
L/S
100/100µm
L/S
50/50µm
L/S
25/25µm以下
サンプル画像
サンプル画像

サンプル画像

サンプル画像

必要分解能
必要分解能
20~30µm/pixel
必要分解能
10~15µm/pixel
必要分解能
5~8µm/pixel
レンズ要件(例)
レンズ要件(例)
倍率:0.17~0.25倍
開口数:0.05~0.1
レンズ要件(例)
倍率:0.25~0.5倍
開口数:0.1~0.2
レンズ要件(例)
倍率:0.5~1倍
開口数:0.2~0.4
照明要件(例)
照明要件(例)
標準光量
照明要件(例)
標準光量の2~5倍
(マルチアングル)
照明要件(例)
標準光量の5~10倍
(マルチアングル/マルチストロボ)
カメラ要件(例)
カメラ要件(例)
8Kラインスキャンカメラ
カメラ要件(例)
8K~16Kラインスキャンカメラ
カメラ要件(例)
16Kラインスキャンカメラ
(可能ならTDI方式のもの)

低照度撮像に最適なTDIラインスキャンカメラ
フレキ基板のL/Sが50µm以下,へ微細化(HDIフレキ基板は25~30µm)するなか、外観検査装置の分解能の向上が求められています。また、検査の高速化に伴い、露光時間が短くなっているため、1画素当たりの受光量も減少しています。しかし、受光量を増やすために露光時間を長くすると、製造ラインと同じペースで検査ができません。しかも、照明の光量にも限界があり、特にローアングル照明や暗視野照明の場合、センサーに届く光が少なくなります。
一般的なラインスキャンカメラでも、必要な空間分解能と検査範囲を確保できますが、高ラインレート下では十分な光量を確保できません。低照度撮像が求められる場合は、TDIラインスキャンカメラを採用するとよいでしょう。
TDIラインスキャンカメラは、被写体の動きに合わせて、センサー上の複数のステージで光を受け、各ステージで生成された信号を積算するため、搬送速度を維持したまま信号量を増やせます。特に暗所では、理想的な条件下で、S/N比がステージ数の平方根に比例して向上します。
コントラストの異なる画像の一括取得
フレキ基板の欠陥は、その種類によって適した照明が異なります。パターンの形状を捉える場合は、明視野照明、キズや端部の欠陥、接着剤の残渣など表面の凹凸を捉える場合は、ローアングル照明や暗視野照明を採用しなければなりません。
複数の照明を切り替えながら、時間差で画素列を読み込み、FPGA処理によって複数の画像を生成するマルチストロボラインスキャン撮像であれば、コントラストの異なる画像の一括取得が可能です。システム構成によっては、一度に最大4種類の画像を取得できるため、撮像回数とホストPCの処理負荷を抑えられます。
フレキ基板のパターンが微細化するなか、画素数やラインレートを上げるだけでは、十分な検査性能を確保できません。重要なのは、ラインスキャンカメラを使用し、撮像フロー全体にわたって必要な画像情報を取得することです。パターンをどこまで細かく可視化できるかは、センサーのピクセルサイズ、光学解像度、撮像倍率によって決まります。一方、パターンをどこまで明確に識別できるかは、ダイナミックレンジ、信号品質、コントラストによって左右されます。さらに、高速検査では、検査範囲内の各画素列で安定した画質を確保することも欠かせません。このほか、正確なトリガー制御により、被写体の動きと照明を同期させれば、一貫した撮像にもつながります。
高倍率撮像による局所的欠陥の検出
導体の断線、屈曲部の亀裂、端部の損傷、寸法のバラつきをはじめ、フレキ基板の局所的欠陥を検査するには、広視野・高解像度撮像がおすすめです。

高画素エリアスキャンカメラと適切なレンズを組み合わせれば、ROI抽出や微細欠陥の検出をスムーズに行うことができます。なお、実際の解像度は、撮像倍率、センサーの分解能、レンズの解像力、開口数(NA)、照明、フォーカスなどによって異なります。
また、撮像倍率を上げると、視野角と被写界深度(DoF)が狭くなるため、シワや絶縁層、補強板、固定具などによって高さのバラつきが生じると、フォーカスが不安定になります。高さのバラつきによって、フレキ基板の一部が被写界深度を超える場合は、フォーカス制御やオートフォーカス(AF)により、検査範囲全体で画像の鮮明度を維持するとよいでしょう。
オートフォーカスに関するご相談はこちらフレキ基板検査に適したビジョンシステムの構築方法
あらゆる検査に対応できるビジョンシステムはありません。フレキ基板検査に最適なビジョンシステムを構築するには、欠陥の種類や必要な空間分解能、検査範囲、製造速度、照度などを考慮する必要があります。
検査要件 | 撮像方式 |
広範囲にわたる微細パターンの可視化 | 高画素16Kラインスキャンカメラ |
|---|---|
高画素・高速・低照度撮像 | TDIラインスキャンカメラ |
特性の異なる欠陥の検出 | マルチストロボラインスキャン撮像 |
局所的な微細欠陥の検出 | 高画素エリアスキャンカメラ+適切なレンズ |
高倍率撮像時の高さのバラつきへの対応 | オートフォーカス |
Baslerでは、カメラ、レンズ、照明、インターフェース、画像処理機能を最適に組み合わせ、ビジョンシステムの構築をワンストップでサポートしています。システムを簡素化しながら、必要な画質と検査速度を実現いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
使用製品
ご紹介したソリューションの導入には、以下の製品が最適です。