Industriekameras
Die passende Kamera für Ihre Anwendung 
Entdecken Sie unser breites Angebot an robusten Industriekameras mit modernsten Sensoren und Schnittstellen. Von Flächen- und Zeilenkameras bis hin zu 3D- und Embedded-Vision – finden Sie die perfekte Kamera für industrielle Bildverarbeitungsaufgaben. Erweitern Sie Ihr System mit unserer kompatiblen Hardware und Software.
Basler Industriekamera
Überzeugen Sie sich selbst von unserem großen Portfolio: Ob Mono- oder Farbkameras, mit CMOS-Sensor von Herstellern wie e2V, AMS, Sony oder onsemi, mit USB 3.0, GigE, 5GigE, oder CXP-12, einer breiten Palette an Auflösungen und Bildraten – bei dieser Auswahl ist  auch die richtige Industriekamera für Ihre Anwendung dabei. 
Unsere Kameramodelle
Was bedeutet Industriekamera?
Industriekameras findet man heute in vielen Einsatzgebieten: Sie werden zum Beispiel für die Produktionsüberwachung verwendet oder sie erfüllen komplizierte Messaufgaben. Die industrielle Bildverarbeitung dient dabei vor allem der Qualitätskontrolle. Digitale Industriekameras sind in der Regel robuster als herkömmliche Digitalkameras. Schließlich sind sie auch anderen äußeren Einflüssen ausgesetzt, zum Beispiel bei Anwendungen mit hoher Umgebungstemperatur.
Es gibt noch weitere entscheidende Unterschiede: Die Bildqualität einer Industriekamera ist oft höher als die einer „normalen“ Kamera, da gerade bei bestimmten Messaufgaben viel detailreichere Bilder aufgenommen werden müssen. Die bekannten Elemente einer Digitalkamera, wie einen Sucher, einen Auslöser oder eine Blitzautomatik, sucht man bei Industriekameras vergebens. Diese Kameras werden über eine Schnittstelle, auch Interface genannt, mit einem Computer verbunden. Über ein I/O-Kabel (I/O steht für Input/Output) wird die Kamera getriggert. Dabei wird über eine auf dem PC installierte Software das Signal gesendet, ein Bild aufzunehmen.
Wie funktionieren Industriekameras? 
Industriekameras funktionieren im Prinzip wie herkömmliche Digitalkameras, verfügen aber über zusätzliche Funktionen und Eigenschaften, die sie für den Einsatz in rauer Industrieumgebung und für anspruchsvolle Anwendungen prädestinieren.
Erfahren Sie mehr über die einzelnen Bestandteile und Anwendungen in unserem Video:
Basler Industriekameras und Zubehör
Unser Ziel ist es, Ihnen ein Gesamtsystem zu liefern, das in Ihrer Anwendung zuverlässig und einfach funktioniert. Unsere Komponenten ergeben zusammen mit der passenden Industriekamera ein perfekt aufeinander abgestimmtes Vision System.
Mit der kostenlosen Basler pylon Software Suite steht eine speziell auf diese Industriekameras zugeschnittene Software zur Verfügung. Die pylon vTools ermöglichen Ihnen zudem die einfache Integration von Bildverarbeitungsfunktionen in Ihre Anwendung.
Anwendung einer Industriekamera
Eine Industriekamera kann in den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden. Zeilenkameras werden häufig für die Überprüfung von Endlosbahnen, etwa für die Druckbildkontrolle, eingesetzt. Flächenkameras finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen der Fabrikautomation wieder, wo sie Teile identifizieren, sortieren oder inspizieren. Basler Industriekameras kommen unter anderem in intelligenten Verkehrssystemen, bei Retail- und bei Mikroskopie-Anwendungen zum Einsatz.
Basler setzt Standards
Damit Basler Kameras auch in Ihrer Anwendung problemlos laufen, halten wir uns nicht nur an branchenweite Standards, wir sind auch dabei, wenn es darum geht, diese Standards zu definieren. Basler ist aktives Mitglied in verschiedenen Standardisierungskomitees wie GigE Vision, USB3 Vision und EMVA1288.
Auch GenICam gehört dazu: Wir sind eines der Unternehmen, die an der Ausarbeitung der Anforderungen dieses Standards maßgeblich beteiligt waren. GenICam steht für „Generic Interface for Cameras“ und stellt eine generische Programmierschnittstelle für Industriekameras dar.
Ein weiteres Argument für Basler Kameras: Basler steht für Qualität. Jede unserer Kameras wird von uns auf Herz und Nieren überprüft und einer präzisen Kalibrierung sowie umfassenden mechanischen, elektrischen und optischen Tests unterzogen, bevor sie eine unserer beiden Produktionsstätten verlässt. Dabei ist uns eine möglichst schlanke Produktion wichtig. Denn dank der schlanken Prozesse können wir Aufwand, Fehler und Kosten reduzieren und qualitativ hochwertige Kameras fertigen. Dadurch können Sie als Kunde von unserem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren.