Quanteneffizienz und ihre Relevanz für Machine Vision
Die Quanteneffizienz (QE) ist ein zentraler Kennwert für präzise, zuverlässige und effiziente Machine Vision Lösungen. Sie beschreibt, wie effektiv ein Bildsensor einfallende Photonen in Elektronen und damit in ein nutzbares Signal umwandelt. Eine hohe QE kann bei gleicher Beleuchtung und Belichtung das Nutzsignal erhöhen – und beeinflusst so Bildqualität, Belichtungszeit, Beleuchtungsleistung und Systemkosten. In diesem Artikel zeigen wir, wie sich aus den Anforderungen verschiedenster Anwendungen der Einfluss der QE definiert.
Letzte Aktualisierung: 10.11.2026
Lesedauer: ca. 9 Minuten
Das Wichtigste zur Quanteneffizienz
Die QE beschreibt, wie effizient ein Bildsensor einfallende Photonen in elektrische Ladung umwandelt
Besonders relevant für Hochgeschwindigkeits-, Low Light- und NIR-Anwendungen
Hohe QE ermöglicht kürzere Belichtungszeiten, geringere Beleuchtungsleistung oder weniger Verstärkung
Eine hohe QE verbessert die Signalausbeute und kann so zu einer verbesserten Bildqualität beitragen
QE-Werte sind abhängig von der Wellenlänge und unterscheiden sich bei CMOS-Sensoren deutlich zwischen sichtbarem Licht und NIR
Die Bedeutung der Quanteneffizienz für Ihre Machine Vision Anwendung
Die Quanteneffizienz ist keine abstrakte Kennzahl – sie beeinflusst in der Praxis maßgeblich, ob Ihre Anwendung robust funktioniert oder an den Grenzen des physikalisch Möglichen scheitert. Doch welche QE-Werte sind für spezifische Anforderungen tatsächlich notwendig? Eine pauschale Mindest-QE gibt es nicht: Entscheidend ist der QE-Wert bei der tatsächlich verwendeten Beleuchtungswellenlänge und ob er gemeinsam mit Pixelgröße, Belichtungszeit und Rauschen das erforderliche Signal-Rausch-Verhältnis ermöglicht.
Wann also lohnt sich der Aufpreis für hochspezialisierte Sensoren? In den folgenden Abschnitten stellen wir typische Anforderungsprofile aus der Machine Vision Praxis vor.
Welche Parameter die Quanteneffizienz stark beeinflusst
Die Quanteneffizienz wird definiert als das Verhältnis der erzeugten Signalelektronen zur Anzahl der einfallenden Photonen und ist eine der zentralen Kenngrößen eines Bildsensors. Je höher die QE, desto mehr nutzbares Signal erzeugt der Sensor bei gleicher Lichtmenge. In der Bildaufnahme und anschließenden Bildverarbeitung beeinflusst die Quanteneffizienz direkt oder indirekt eine Reihe wesentlicher Parameter.
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
Eine höhere QE wandelt bei gleicher Lichtmenge mehr Photonen in Elektronen um. Dadurch steigt das Nutzsignal, was das Signal-Rausch-Verhältnis direkt verbessert. Da das Photonenrauschen nur mit der Quadratwurzel der Elektronenanzahl zunimmt, verbessert sich das Signal-Rausch-Verhältnis, auch bei lichtlimitierten Anwendungen.
Mindestbeleuchtung & Empfindlichkeit
Die QE beschreibt, wie viele Photonen in Elektronen umgewandelt werden: Bei 80 % QE entstehen aus 1.000 Photonen etwa 800 Elektronen, bei 40 % nur 400. Eine höhere QE ermöglicht Bilder bei geringerer Beleuchtung. Dadurch können Kameras auch bei kurzen Belichtungszeiten ein ausreichend starkes Bildsignal erfassen, ohne das Signal stark verstärken zu müssen.
Belichtungszeit & maximale Bildrate
Da eine höhere QE in kürzerer Zeit ausreichend Signal aufbaut, kann die Belichtungszeit reduziert werden, ohne dass das Bild verrauscht. Das erlaubt:
Höhere Bildraten (fps)
Vermeidung von Bewegungsunschärfe (Motion Blur)
Wichtige Einflussfaktoren auf die QE
Parameter | Einfluss der Quanteneffizienz | Praktisches Ergebnis einer hohen QE |
SNR (Signal-Rausch-Verhältnis) | proportional zur QE | Schärfere, rauschfreie Bilder bei wenig Licht |
|---|---|---|
Belichtungszeit | umgekehrt proportional | Weniger Belichtungszeit nötig, höhere Bildraten |
Signalverstärkung
| umgekehrt proportional
| Geringere digitale Verstärkung, weniger Bildrauschen
|
Spektrale Empfindlichkeit | Wellenlängenabhängig | Optimierte Erfassung spezifischer Wellenlängen, z. B. im NIR- oder UV-Bereich |
Sensorarchitektur und QE-Optimierung
Die Sensorarchitektur und die QE-Optimierung beeinflussen maßgeblich, wie effizient ein Bildsensor einfallendes Licht in elektrische Ladung umwandelt. Frontside- und Backside-Illumination, eine spektral optimierte Sensorauslegung und die Pixelgröße bestimmen gemeinsam die Lichtausbeute und damit die Bildqualität. Entscheidend ist, diese Faktoren passend zur jeweiligen Anwendung und zum relevanten Wellenlängenbereich auszulegen.
Frontside- vs. Backside-Illumination
Bei Frontside-Illuminated-Sensoren (FSI) liegt die Ausleseelektronik auf der lichtzugewandten Seite und verringert dadurch die sensitive Fläche. Mikrolinsen fokussieren das Licht auf die sensitiven Bereiche und verbessern so die Lichtausbeute. Backside-Illuminated-Sensoren (BSI) werden von der Rückseite belichtet, sodass das Licht direkt die lichtempfindliche Schicht erreicht. Das ist besonders bei kleinen Pixeln und schwachem Licht vorteilhaft und ermöglicht eine höhere QE.
Spektrale Optimierung
Die QE ist wellenlängenabhängig. Ein normaler CMOS-Sensor kann im sichtbaren Licht empfindlich sein, im Infrarotbereich sinkt die QE dramatisch ab. Es gibt aber auch CMOS-Sensoren, deren Pixeldesign eine verbesserte QE im NIR-Bereich ermöglichen. Gerade bei Applikationen im NIR-Bereich sollte der Sensor so ausgewählt werden, dass er gut zu der verwendeten Wellenlänge der Lichtquelle passt.
Pixelgröße und Füllfaktor
Größere Pixel haben eine größere Fläche, um bei gleicher Belichtungszeit und gleicher QE mehr Photonen einzusammeln als kleinere Pixel; dadurch wird das Signal größer und das SNR besser. Kleinere Pixel dagegen erlauben eine höhere räumliche Auflösung und kompaktere Systeme. Der Füllfaktor beschreibt den Anteil der Pixeloberfläche, der tatsächlich lichtempfindlich ist. Ein hoher Füllfaktor verbessert die Photonenausbeute und unterstützt eine hohe QE.
QE-Messungen nach EMVA-Standard

Der EMVA-1288-Standard definiert einheitliche Verfahren zur Messung und Darstellung der Bildqualität von Kameras und Bildsensoren. Kennwerte wie Quanteneffizienz, Dunkelrauschen, Sättigungskapazität, Signal-Rausch-Verhältnis und Dynamikbereich werden dadurch transparent und vergleichbar.
Zum EMVA-StandardQE: Ein entscheidender Faktor für Bildqualität und Sensorauswahl
Die Quanteneffizienz ist ein zentraler Kennwert für die Lichtempfindlichkeit einer Kamera. Sie bestimmt, wie effizient ein Sensor Photonen in Elektronen umwandelt und beeinflusst damit Signalstärke, Signal-Rausch-Verhältnis und Detailerkennung. Je nach Spektralbereich und Anwendung gelten unterschiedliche Anforderungen: vom sichtbaren Bereich bis hin zu spezieller NIR- oder SWIR-Empfindlichkeit. Wer die Quanteneffizienz gemeinsam mit weiteren Sensordaten betrachtet, kann Kameras gezielter für anspruchsvolle Bildverarbeitungsaufgaben auswählen.
Häufig gestellte Fragen zur Quanteneffizienz
Die Quanteneffizienz beschreibt, wie effizient ein Bildsensor einfallende Photonen in elektrische Signalelektronen umwandelt. Eine QE von 80 % bedeutet beispielsweise, dass aus 1.000 einfallenden Photonen etwa 800 Elektronen entstehen. Je höher die QE bei gleicher Lichtmenge ist, desto stärker ist das nutzbare Bildsignal.
Eine hohe QE ist vor allem bei kurzen Belichtungszeiten, hohen Bildraten, schwacher Beleuchtung sowie NIR-Anwendungen relevant. Sie ermöglicht, in kürzerer Zeit ein ausreichend starkes Signal zu erzeugen, und kann dadurch Bewegungsunschärfe, zusätzliche Verstärkung oder eine höhere Beleuchtungsleistung vermeiden.
Bei gleicher Pixelgröße und gleicher Belichtungszeit liefert ein Sensor mit einer höheren QE ein stärkeres Signal und beeinflusst das SNR positiv. Allerdings wird das SNR auch vom Rauschen und der Pixelgröße beeinflusst. Bei einem rauscharmen Sensor mit großem Pixel kann das SNR trotz niedriger QE besser sein als bei einem stärker rauschendem Sensor mit kleineren Pixeln und deutlich höherer QE. Für eine fundierte Bewertung sollten außerdem standardisierte Messdaten, beispielsweise nach EMVA 1288, herangezogen werden.
Nein. Die QE ist von der Wellenlänge abhängig und kann sich zwischen sichtbarem Licht und NIR deutlich unterscheiden. Für die Auswahl müssen daher die QE-Kurve im relevanten Spektralbereich, die Pixelgröße und das Sensorrauschen sowie Beleuchtung, Objekt, Filter, Schutzglas und Objektiv gemeinsam betrachtet werden. Denn erst das Zusammenspiel dieser Faktoren bestimmt die erreichbare Bildqualität und das Signal-Rausch-Verhältnis.
Die QE wird unter anderem durch die Sensorarchitektur, den Füllfaktor, und Mikrolinsen bestimmt. Backside-Illuminated-Sensoren können insbesondere bei kleinen Pixeln Vorteile bieten, da das Licht weniger durch Metalllagen und Transistorstrukturen abgeschirmt wird. Für eine fundierte Bewertung sollten außerdem standardisierte Messdaten, beispielsweise nach EMVA 1288, herangezogen werden.
Welche Sensoren für den sichtbaren Bereich?
Für etwa 400–700 nm eignen sich monochrome CMO-Sensoren mit hoher QE. Sie liefern detailreiche Aufnahmen und eine hohe Signalqualität. Farbsensoren mit abgestimmter spektraler Empfindlichkeit ermöglichen eine zuverlässige Farberkennung, etwa bei der Oberflächeninspektion, Druckkontrolle oder Montageüberwachung.
Worauf kommt es im NIR-Bereich an?
Im Nah-Infrarot-Bereich von etwa 700–1.000 nm sinkt die QE herkömmlicher CMOS-Sensoren häufig. NIR-optimierte monochrome CMOS-Sensoren liefern bei gleicher Photonendichte ein höheres Signal und machen Merkmale sichtbar, die im sichtbaren Licht schwer zu erkennen sind – beispielsweise bei der Lebensmittelinspektion.
Welche Vorteile bietet eine hohe QE im SWIR-Bereich?
Im SWIR-Bereich von etwa 1.000–2.500 nm verbessert eine hohe QE die Signalgewinnung. Das ist relevant für die Halbleiterinspektion, pharmazeutische Qualitätskontrolle, Feuchtigkeitsmessung und Fremdkörperdetektion. Die nutzbare spektrale Reichweite hängt vom Sensortyp ab. Zudem kann eine hohe QE die erforderliche Beleuchtungsleistung reduzieren.