pylon vTool Measurements Pro
エッジ間直線距離測定
測定ライセンスには、エッジ間直線距離を測定するpylon vToolsが含まれており、撮影画像や保存画像を使用し、矩形で範囲を指定しながら、距離を測定できます。また、キャリブレーションを行うpylon vToolsと組み合わせれば、測定値を較正値に逆変換することも可能です。 Pro版では、この機能を拡張し、長方形や円などの幾何学的な形状に沿った測定ができるようになりました。
pylon vToolsは、pylon Camera Software Suiteに搭載されているツールです。
ご使用の前にpylon Camera Software Suiteをダウンロードしてください。
pylon vToolsの商用ライセンスはドングルで管理を行います。アクティベーションの際には、コンピューター1台につきUSBドングルが1つ必要になりますのでご注意ください。詳細はこちら