ace 2 X visSWIR 카메라
에어리어 스캔 카메라

ace 2 X visSWIR - SWIR 카메라

SWIR 카메라는 눈에 보이지 않는 ‍부분도 ‍검사할 수 있습니다.

Basler SWIR 카메라는 가시광선과 단파 적외선(SWIR) 스펙트럼에서 탁월한 이미지 품질을 제공합니다. 컴팩트하고 비용 효율적인 설계로, 기존의 SWIR 카메라가 크기나 가격 문제로 적용이 어려웠던 어플리케이션에서도 손쉽게 활용할 수 있습니다. SWIR 카메라는 복잡한 구조 내부를 투과하거나 표면 아래 숨겨진 물체를 감지하는 데 최적화되어 있어, 다양한 산업 검사 분야에서 새로운 가능성을 열어줍니다.

  • 가시광선 + SWIR

    최대 1.7µm의 가시광선 및 단파장 적외선 스펙트럼에서 이미지 획득
  • 컴팩트한 디자인, 합리적인 가격

    29mm x 29mm의 컴팩트한 하우징에 장착된 합리적인 가격의 카메라
  • 고화질 이미지

    비냉각식 카메라는 혁신적인 펌웨어 기능을 통해 최고의 이미지 품질 제공
  • 광범위한 visSWIR 액세서리

    단일 소스에서 비전 시스템을 위한 조정된 구성 요소 제공

ace 2 X visSWIR 카메라 모델

애플리케이션에 적합한 카메라를 찾거나 Vision System Configurator를 사용하여 시스템을 구성해 보세요.

혁신적인 펌웨어 기능으로 두 가지 장점 모두 누리기

당사의 SWIR 카메라는 냉각식 카메라의 높은 이미지 품질과 비냉각식 카메라의 크기와 가격을 결합한 제품입니다.

InGaAs 센서 기술을 기반으로 하는 SWIR 카메라(단파장 적외선, SWIR)는 이미지에 흰색 점으로 보이는 픽셀 결함이 생기는 경향이 있습니다. 노출 시간이 길어지거나 센서 온도가 높아지면 이러한 현상은 더욱 심해집니다. 이로 인해 냉각 기능이 있는 카메라가 자주 사용되지만 이는 카메라의 크기와 가격을 높인다는 단점이 있습니다.

왼쪽: Pixel Correction Beyond 기능이 있는 비냉각식 ace 2 X visSWIR 카메라 | 오른쪽: 비냉각식 비교 카메라

픽셀 보정 기능(Pixel Correction Beyond)으로 픽셀 결함 없이 선명한 이미지

InGaAs 센서에서 일반적으로 발생하는 픽셀 결함은 이미지 처리에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. Pixel Correction Beyond는 동적 결함 픽셀 보정 기술로, 당사의 SWIR 카메라가 뛰어난 이미지 품질을 제공하는 이유 중 하나입니다.

이 기능은 Basler에서 개발된 알고리즘을 기반으로 합니다. 사용 중에 각 이미지에서 발생하는 픽셀 결함을 감지하고 카메라의 'FPGA에서 직접 보정하며, 이미지 내용의 왜곡 없이 처리됩니다. 이미지 비교에서는 35°C 센서 온도와 50ms 노출 시간에서의 효과를 보여줍니다. Pixel Correction Beyond는 픽셀 결함을 크게 줄여줍니다.

픽셀 보정 기능 자세히 보기
왼쪽: 라인 노이즈감소 꺼짐 | 오른쪽: 라인 노이즈 감소 켜짐

라인 노이즈 감소로 균일한 배경 구현

VGA 또는 130만 화소(IMX991 또는 IMX990)의 SWIR 카메라에서도 고해상도 SWIR 카메라와 동일하게 우수한 이미지 품질을 얻기 위해 라인 노이즈 감소 기능이 탑재되어 있습니다.

이 기능은 이미지에서 가로 줄무늬로 표시되는 배경 노이즈를 실시간으로 최소화하여 보다 균일한 배경을 보장합니다.

외부 냉각 기술로 장시간 노출 환경에서도 안정적인 이미지 품질 확보

InGaAs 센서는 노출 시간과 온도가 늘어날수록 노이즈가 증가하고 이미지 품질이 저하됩니다. 10밀리초 이상의 장시간 노출이 필요한 어플리케이션의 경우, 솔루션을 적용해 센서 온도를 낮추면 최적의 이미지 품질을 유지할 수 있습니다.

당사의 외부 냉각 기술과 고급 이미지 처리 알고리즘의 결합은 신호대잡음비(SNR)를 높여, 장시간 노출 촬영 시 발생할 수 있는 노이즈를 효과적으로 억제합니다. 이를 통해 최대 1초까지의 장시간 노출 환경에서도 탁월한 이미지 품질을 확보할 수 있습니다.


팬이 없는 외부 냉각 방식으로, SWIR 카메라의 컴팩트한 설계, 저전력, 경제성을 그대로 유지할 수 있습니다. 진동 없는 이미지 획득으로 정밀도가 중요한 검사 환경에 적합하며, 공기 난류가 없어 클린룸 사용에도 이상적입니다.

패시브 냉각 핀 (Passive cooling fins)

패시브 냉각 핀 (Passive cooling fins)

  • 설치가 간편하고, 프로토타입 테스트나 초기 검증 단계에 적합

  • 움직이는 부품 없음

  • 센서 온도를 45 °C 이하로 안정적으로 유지 (주변 공기 흐름 및 온도 조건에 따라 달라질 수 있음)

냉각 핀 자세히 보기
액티브 압축 공기 냉각기 (Active compressed air cooler)

액티브 압축 공기 냉각기 (Active compressed air cooler)

  • 컴팩트한 설계로 뛰어난 냉각 성능 제공

  • 움직이는 부품 없음

  • 센서 온도를 33 °C 이하로 안정적으로 유지 (주변 공기 흐름 및 온도 조건에 따라 달라질 수 있음)

압축 공기 냉각기 자세히 보기

SWIR 기술과 Basler의 독자적인 기능

ace 2 X visSWIR 카메라의 기능

Basler SWIR 카메라는 가시광선 및 단파 적외선(SWIR) 범위의 빛을 모두 감지합니다. 0.9µm에서 1.7µm의 파장을 갖는 SWIR 범위에서는 많은 재료가 서로 다른 광학적 특성을 보입니다. 이 카메라는 새로운 어플리케이션 분야에 사용할 수 있습니다.

표면 밑 검사 - 1350nm(SWIR)와 비교하여 1000nm(NIR)에서‍는 사과의 멍 자국 ‍검사 가능
사과에 생긴 멍을 1000nm(NIR)와 1350nm(SWIR)로 비교한 결과

표면 ‍밑 검사 가능

단파장 적외선은 파장이 길기 때문에 일부 물질을 투과하여 투명하게 보입니다. 이를 통해 SWIR 카메라는 표면 아래에 무엇이 있는지 볼 수 있습니다. 예를 들어 과일과 채소의 멍 자국을 감지하고 불투명한 용기의 채워진 정도를 확인할 수 있으며 반도체의 부품 결함 여부도 검사할 수 있습니다.



온도 감지 - 1,000nm(NIR)와 1,350nm(SWIR)에서 온도가 최대 400°C인 납땜 인두의 이미지 비교
1,000nm(NIR)와 1,350nm(SWIR)에서 온도가 최대 400°C인 납땜 인두의 이미지 비교

온도 감지

뜨거운 표면(약 140°C)은 단파장 적외선 범위의 빛을 방출하기 때문에 물체의 온도를 측정하거나 추정하는 데 SWIR 카메라가 사용됩니다. 이미지의 강도는 온도에 직접적으로 의존합니다. 이 속성은 용접 이음새 검사와 같은 열 공정을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다.

SWIR 카메라의 주요 적용 분야 

SWIR 스펙트럼 범위의 비전 시스템은 반도체 검사 및 재활용에서 식품 품질 검사 및 분류에 이르기까지 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

웨이퍼 검사

실리콘은 SWIR 스펙트럼 범위에서 투명하기 때문에 반도체 생산 및 검사 과정에서 공극, 균열, 불순물과 같은 결함을 확인할 수 있습니다.

태양전지 검사

SWIR 기술은 광전지를 완성하기 위해 개별 실리콘 블록을 검사할 때 가시 주파수 범위에서 볼 수 없는 결함을 감지하는 데 사용됩니다.

자료 정렬

SWIR 파장대에서는 광학적 특성에 따라 서로 다른 재료를 구분하고 분류할 수 있습니다. 예를 들어, 재활용 과정에서 서로 다른 플라스틱을 분리할 수 있습니다.

레벨 제어

SWIR 파장 대역에서는 불투명한 물질을 통해 충전 수준을 감지할 수 있습니다. 음료수 충전 플라스틱 병이나 제약 산업의 블리스터(‍Blister) 등이 이에 해당합니다.

안전 점검

지폐와 신분증을 제작하는 동안 금속 스트립과 같은 보안 기능의 표면 ‍밑의 결함이나 위조 여부를 확인할 수 있습니다. 적외선 스펙트럼으로 특수 잉크를 검사할 수도 있습니다.

식품 품질 관리

농산물 품질 관리에서 SWIR(단파장 적외선) 스펙트럼 범위를 사용하면 압흔(압력을 받아 표면에 남은 자국) 감지 및 당도 추정이 가능합니다. 또한 감자와 돌과 같은 제품과 불순물을 보다 더 신뢰성 있게 구분할 수 있습니다.
SWIR 기술 솔루션에 관심 있으신가요?

어플리케이션 확인 후, 테스트해 드리겠습니다.

영업팀에 문의하기

ace 2 X visSWIR 포트폴리오 다운로드

완벽한 visSWIR 시스템을 위한 더 많은 제품

Basler ace 2 X visSWIR 자세히 보기

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.