센서 기술

양자 효율과 머신 비전에서의 중요성

양자 효율(QE)은 정밀하고 신뢰할 수 있는 효율적인 머신 비전 솔루션을 위한 핵심 파라미터입니다. QE는 이미지 센서가 입사 광자를 전자로, 그리고 사용 가능한 신호로 얼마나 효과적으로 변환하는지를 나타냅니다. QE가 높으면 동일한 조명 및 노출 조건에서 유효 신호를 높일 수 있으며, 이는 이미지 품질, 노출 시간, 조명 출력, 시스템 비용에 영향을 미칩니다. 이 글에서는 다양한 애플리케이션 요구 사항에 따라 QE의 영향이 어떻게 정의되는지 살펴봅니다.

  • 마지막 업데이트: 2026. 11. 10.

  • 읽는 시간: 약 19 분

양자 효율의 주요 특징

  • QE는 이미지 센서가 입사 광자를 전기 전하로 변환하는 효율을 나타냅니다

  • 고속, 저조도, NIR 애플리케이션에 적합합니다

  • QE가 높으면 노출 시간 단축, 조명 전력 절감, 또는 게인 감소가 가능합니다

  • QE가 높으면 신호 수율이 향상되어 더 높은 품질의 이미징에 기여할 수 있습니다

  • QE 값은 파장에 따라 달라지며, CMOS 센서에서 가시광선과 NIR 간에 큰 차이가 있습니다

머신 비전 애플리케이션에서 양자 효율의 중요성

양자 효율은 추상적인 지표가 아닙니다. 실제로는 애플리케이션이 물리적 한계에서 안정적으로 작동하는지, 아니면 실패하는지를 결정합니다. 그렇다면 특정 요구 사항에 실제로 필요한 QE 값은 얼마일까요? 보편적인 최소 QE 기준은 없습니다. 중요한 것은 사용하는 조명 파장에서의 QE 값이며, 픽셀 크기, 노출 시간, 노이즈와 함께 요구되는 신호 대 잡음비를 충족할 수 있는지 여부입니다.

그렇다면 고도로 특화된 센서에 대한 프리미엄 비용은 언제 효과를 발휘할까요? 다음 섹션에서는 머신 비전 현장의 대표적인 요구 사항 프로파일을 소개합니다.

사용 가능한 센서 신호의 경우, 사용하는 조명 파장에서의 양자 효율(QE)이 결정적인 요소입니다.

근적외선 스펙트럼 (NIR)

실리콘 센서의 경우, 파장이 길어질수록 QE는 일반적으로 근적외선(NIR) 영역에서 감소합니다. 따라서 가시광선 영역에서의 우수한 수치가 850 nm 또는 940 nm에서의 감도를 보장하지는 않습니다. 사용 중인 조명 파장에서의 QE가 센서 신호의 크기를 결정합니다. 카메라를 선택할 때는 실제 사용하는 파장 범위 전체에 걸쳐 QE 특성을 반드시 평가해야 합니다.
짧은 노출 시간에도 강한 이미지 신호를 위한 높은 양자 효율의 고속 이미징

고속

노출 시간이 짧거나 저조도 환경에서는 센서에 도달하는 광자 수가 매우 적습니다. 선택한 조명 파장에서 높은 양자 효율(QE)을 확보하면 더 많은 광자를 전자로 변환할 수 있습니다. 이를 통해 높은 프레임 속도나 까다로운 조명 조건에서도 유효 신호를 충분히 유지할 수 있습니다. 결정적인 요소는 사용 가능한 조명 출력, 픽셀 크기, 노이즈, 그리고 요구되는 신호 대 잡음비입니다.

양자 효율에 강하게 영향을 미치는 파라미터

양자 효율은 생성된 신호 전자 수와 입사 광자 수의 비율로 정의되며, 이미지 센서의 핵심 특성 중 하나입니다. QE가 높을수록 동일한 광량에서 센서가 더 많은 유효 신호를 생성합니다. 이미지 획득과 이후의 이미지 처리 과정에서 양자 효율은 여러 중요한 파라미터에 직간접적으로 영향을 미칩니다.

양자 효율이 높을수록 유효 신호가 증가하고, 동일한 광량에서 신호 대 잡음비가 향상됩니다.
양자 효율이 높을수록 동일한 광량으로 더 많은 전자가 생성됩니다. 이는 신호 대 잡음비를 향상시킵니다.

신호 대 잡음비 (SNR)

QE가 높을수록 동일한 광량에서 더 많은 광자를 전자로 변환합니다. 이는 유효 신호를 높여 신호 대 잡음비를 직접적으로 개선합니다. 광자 잡음은 전자 수의 제곱근에 비례해 증가하므로, 광량이 제한된 환경에서도 신호 대 잡음비가 향상됩니다.

QE가 높을수록 더 많은 전자가 생성되며, 낮은 조명 수준에서도 사용 가능한 이미지를 얻을 수 있습니다.
QE 비교: 80%는 1,000개의 광자에서 약 800개의 전자를 생성하고, 40%는 400개만 생성합니다.

최소 조명 및 감도

QE(양자 효율)는 광자가 전자로 변환되는 비율을 나타냅니다. QE가 80%이면 광자 1,000개에서 약 800개의 전자가 생성되고, 40%이면 400개만 생성됩니다. QE가 높을수록 낮은 조도 환경에서도 촬영이 가능합니다. 따라서 카메라는 신호를 크게 증폭하지 않고도 짧은 노출 시간에 충분히 강한 이미지 신호를 포착할 수 있습니다.

높은 양자 효율(QE)은 짧은 노출 시간, 높은 프레임 속도, 그리고 적은 모션 블러를 가능하게 합니다.
QE가 높을수록 노출 시간이 단축되고, 더 높은 프레임 속도를 구현할 수 있으며, 머신 비전에서 모션 블러를 줄일 수 있습니다.

노출 시간 및 최대 프레임 레이트

QE가 높을수록 짧은 시간에 충분한 신호를 축적할 수 있습니다. 따라서 이미지에 노이즈를 유발하지 않고도 노출 시간을 줄일 수 있습니다. 이를 통해 다음이 가능합니다.

  • 높은 프레임 레이트(fps)

  • 모션 블러 방지

QE에 영향을 미치는 주요 요소

파라미터

양자 효율의 영향

높은 QE의 실질적 효과

SNR (신호 대 잡음비)

QE에 비례

저조도 환경에서 선명하고 노이즈 없는 이미지 획득

노출 시간

반비례

노출 시간 단축, 높은 프레임 레이트 구현

신호 게인

반비례

디지털 게인 감소, 이미지 노이즈 저감

분광 감도

파장 의존적


특정 파장의 최적화된 포착, 예: NIR 또는 UV 영역


센서 아키텍처와 QE 최적화

센서 아키텍처와 QE 최적화는 이미지 센서가 입사광을 전기 신호로 변환하는 효율에 큰 영향을 미칩니다. 전면 조사 방식과 후면 조사 방식, 분광 특성에 최적화된 센서 설계, 픽셀 크기가 함께 광 수율과 화질을 결정합니다. 이러한 요소들을 특정 애플리케이션과 관련 파장 범위에 맞게 설계하는 것이 핵심입니다.

FSI와 비교할 때, BSI는 빛을 감광층으로 더 직접적으로 전달합니다.
BSI 센서는 빛을 감광층으로 더 직접적으로 전달합니다. 작은 픽셀과 저조도 환경에서 유리합니다.

전면 조명 방식과 후면 조명 방식

전면 조명(FSI) 센서는 판독 회로가 빛을 받는 면에 위치하여 감광 영역이 줄어듭니다. 마이크로렌즈가 빛을 감광 영역에 집중시켜 광 효율을 높입니다. 후면 조명(BSI) 센서는 후면에서 빛을 받아 광감지 층에 직접 도달합니다. 이는 소형 픽셀 및 저조도 환경에서 특히 유리하며, 더 높은 양자 효율(QE)을 구현할 수 있습니다.

센서, 필터, 보호 유리, 렌즈는 분광 범위에 맞게 매칭됩니다.
매칭된 구성 요소는 관련 스펙트럼 범위에서 유효 감도를 최대화합니다.

스펙트럼 최적화

QE는 파장에 따라 달라집니다. 표준 CMOS 센서는 가시광선 영역에서 감도를 가질 수 있지만, 적외선 영역에서는 QE가 크게 떨어집니다. 그러나 픽셀 설계를 통해 NIR 영역에서 향상된 QE를 구현하는 CMOS 센서도 있습니다. NIR 영역 응용 분야에서는 센서가 사용하는 광원의 파장과 일치해야 합니다.

픽셀 크기가 클수록 SNR이 향상되고, 높은 필 팩터는 광자 수율을 높입니다.
픽셀 크기가 클수록 SNR이 향상되고, 작을수록 해상도가 높아집니다. 필 팩터가 높으면 광자 수율이 증가합니다.

픽셀 크기와 필 팩터

동일한 노출 시간과 QE 조건에서 큰 픽셀은 작은 픽셀보다 더 많은 광자를 수집합니다. 이를 통해 신호가 강해지고 SNR이 향상됩니다. 반면 작은 픽셀은 더 높은 공간 해상도와 더 소형화된 시스템을 구현할 수 있습니다. 필 팩터는 픽셀 표면 중 실제로 빛에 민감한 영역의 비율을 나타냅니다. 필 팩터가 높으면 광자 수율이 향상되고 높은 QE를 지원합니다.

EMVA Reports

EMVA 표준에 따른 QE 측정


EMVA 1288 표준은 카메라와 이미지 센서의 화질을 측정하고 표현하는 통일된 절차를 정의합니다. 양자 효율, 암 노이즈, 포화 용량, 신호 대 잡음비, 동적 범위 등 주요 파라미터를 투명하게 공개하고 비교할 수 있습니다.

EMVA 표준 확인하기

QE: 이미지 품질과 센서 선택의 핵심 요소

양자 효율(QE)은 카메라의 광감도를 나타내는 핵심 지표입니다. 센서가 광자를 전자로 변환하는 효율을 결정하며, 신호 강도, 신호 대 잡음비, 세부 묘사 능력에 직접적인 영향을 미칩니다. 가시광선 영역부터 특수한 NIR 또는 SWIR 감도까지, 스펙트럼 범위와 응용 분야에 따라 요구 사항이 달라집니다. 양자 효율을 다른 센서 데이터와 함께 고려하면, 까다로운 이미지 처리 작업에 적합한 카메라를 보다 정확하게 선택할 수 있습니다.

양자 효율에 관한 FAQ

양자 효율(QE)은 이미지 센서가 입사 광자를 전기 신호 전자로 변환하는 효율을 나타냅니다. 예를 들어 QE가 80%라면, 입사 광자 1,000개 중 약 800개의 전자가 생성됩니다. 동일한 광량에서 QE가 높을수록 사용 가능한 이미지 신호가 강해집니다.

높은 QE는 짧은 노출 시간, 높은 프레임 레이트, 저조도 환경, NIR 애플리케이션에서 특히 중요합니다. 짧은 시간 안에 충분히 강한 신호를 생성할 수 있어 모션 블러, 추가 게인, 높은 광 출력을 방지합니다.

동일한 픽셀 크기와 노출 시간에서, QE가 높은 센서는 더 강한 신호를 전달하며 SNR에 긍정적인 영향을 줍니다. 그러나 SNR은 노이즈와 픽셀 크기의 영향도 받습니다. 픽셀이 크고 노이즈가 낮은 센서는 QE가 낮더라도, 픽셀이 작고 QE가 훨씬 높지만 노이즈가 많은 센서보다 SNR이 더 우수할 수 있습니다. 충분한 근거를 갖춘 평가를 위해서는 EMVA 1288 등의 표준화된 측정 데이터도 함께 참고해야 합니다.

아닙니다. QE는 파장에 따라 달라지며, 가시광선과 근적외선(NIR) 사이에서 상당한 차이가 날 수 있습니다. 선택 시에는 해당 분광 범위의 QE 곡선, 픽셀 크기, 센서 노이즈뿐만 아니라 조명, 피사체, 필터, 보호 유리, 렌즈까지 모두 함께 고려해야 합니다. 달성 가능한 화질과 신호 대 잡음비는 이러한 요소들의 상호작용에 의해 결정됩니다.

양자 효율(QE)은 센서 구조, 필 팩터, 마이크로렌즈 등 여러 요소에 의해 결정됩니다. 후면 조사 방식 센서는 특히 소형 픽셀에서 유리할 수 있습니다. 금속 레이어와 트랜지스터 구조에 의한 빛의 차단이 줄어들기 때문입니다. 충분한 근거를 갖춘 평가를 위해서는 EMVA 1288 등의 표준화된 측정 데이터도 함께 참고해야 합니다.

가시광선 범위에 적합한 센서는 무엇인가요?

약 400–700 nm 범위에서는 높은 QE를 갖춘 단색 CMOS 센서가 적합합니다. 이 센서는 세밀한 이미지와 높은 신호 품질을 제공합니다. 분광 감도가 최적화된 컬러 센서는 신뢰할 수 있는 색상 검출을 가능하게 합니다. 예를 들어 표면 검사, 인쇄 검사, 조립 모니터링 등에 활용할 수 있습니다.

NIR 범위에서 중요한 점은 무엇인가요?

약 700–1,000 nm의 근적외선 범위에서는 일반 CMOS 센서의 QE가 저하되는 경우가 많습니다. NIR 최적화 단색 CMOS 센서는 동일한 광자 밀도에서 더 높은 신호를 제공하며, 가시광선에서는 감지하기 어려운 특징을 시각화합니다. 식품 검사 등이 대표적인 활용 사례입니다.

SWIR 범위에서 높은 QE의 장점은 무엇인가요?

약 1,000–2,500 nm의 SWIR 범위에서는 높은 QE가 신호 획득 성능을 향상시킵니다. 이는 반도체 검사, 제약 품질 관리, 수분 측정, 이물질 검출에 중요합니다. 사용 가능한 분광 범위는 센서 유형에 따라 다릅니다. 또한 높은 QE는 필요한 조명 출력을 줄이는 데도 기여할 수 있습니다.

시작할 준비가 되셨나요?

제품 및 서비스에 대해 자세히 알아보고 당사에서 ‍고객님의 ‍다음 프로젝트에 어떤 도움을 드릴 수 있는지 알아보세요.