다이 본딩을 위한 비전 솔루션: 공차 허용 범위가 줄어들면 무엇이 달라질까?
고속 다이 본더 내부에서 안정적인 얼라인먼트 및 검사 구현
최신 다이 본더는 컴팩트한 공간에서 고속으로 동작하며, 열 변화가 큰 환경 속에서 다양한 비전 작업을 동시에 수행합니다. 패키지 집적도가 높아지고 본딩 공차가 더욱 엄격해지면서, 이제 과제는 단순히 카메라와 렌즈를 선택하는 것이 아닙니다. 생산 전 공정에 걸쳐 동기화 안정성, 이미징 일관성, 공정 제어를 유지할 수 있는 비전 아키텍처를 구축하는 것이 핵심입니다.
최신 다이 본딩 공정의 세 가지 핵심 비전 과제 해결하기
기존 다이 어태치 공정은 여전히 반도체 패키징의 대량 생산을 위한 핵심 공정입니다. 동시에 플립칩 본딩, 열압착 본딩, 하이브리드 본딩과 같은 첨단 패키징 기술은 오버레이 공차를 더욱 엄격한 수준으로 요구하고 있으며, 이로 인해 미세한 이미징 불안정성도 수율에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 대부분의 엔지니어링 팀은 이러한 공정을 순차적으로 전환하는 것이 아니라, 여러 공정을 병행 운영하고 있습니다.
이들 공정 전반에 걸쳐 더욱 얇아진 기판, 반사율이 높은 표면, 매립형 얼라인먼트 마크, 그리고 고온의 본딩 환경은 연속 생산 조건에서 안정적인 이미지 획득을 더욱 어렵게 만들고 있습니다.
1. 고속 본딩 동작 환경에서 이미징 안정성 유지
미세 피치와 높은 생산성이 요구되는 환경에서는 단순히 이미지 선명도만이 문제가 아닙니다. 수천 번의 본딩 사이클 동안 신뢰할 수 있을 만큼 이미지 획득 타이밍이 결정론적으로 유지되는지가 핵심입니다. 연속적인 고속 동작 환경에서 안정적인 프레임 전송과 일관된 이미지 획득 타이밍은 비전 시스템 안정성을 좌우하는 핵심 요소입니다. 잘못된 순간에 발생한 프레임 손실은 곧 다이 오배치로 이어질 수 있습니다.
더 높은 수준의 동기화 또는 카메라 내장 이미지 전처리가 필요한 애플리케이션을 위해 Basler는 카메라 또는 프레임 그래버 레벨에서 FPGA 기반 처리를 제공하며, 별도의 하드웨어 복잡성을 추가하지 않으면서 CPU 부하를 줄일 수 있습니다.
오늘날의 다이 본딩 시스템은 생산 속도, 카메라 수, 지연 시간 민감도, 그리고 기존 비전 아키텍처 측면에서 매우 다양한 요구사항을 가지고 있습니다. Basler는 안정적인 이미지 획득, 정밀한 트리거 동기화, 그리고 확장 가능한 전처리 아키텍처를 통해 다양한 인터페이스 플랫폼 환경에서 이러한 요구사항을 지원합니다.
Basler 엔지니어와 함께 본딩 공정 요구사항을 상담해 보세요2. 다양한 소재, 표면 및 패키지 구조에서 일관된 이미지 품질 확보
반사율이 높은 리드프레임, 어두운 유기 기판, 투명 에폭시, 그리고 매립형 얼라인먼트 마크는 동일한 이미징 문제의 단순한 변형이 아닙니다. 각각은 서로 다른 접근 방식을 필요로 하며, 하나의 조건에서 우수한 성능을 보이는 비전 아키텍처가 별도의 설정 변경 없이 다른 조건까지 모두 처리할 수 있는 것은 아닙니다. </p>
일반적인 표면 얼라인먼트 마크 검출 및 다이 배치 검증의 경우, 눈부심을 효과적으로 제어하는 가시광 이미징을 통해 기존 다이 어태치 공정 전반에서 안정적인 검출과 배치 검증을 수행할 수 있습니다.
실리콘, 패시베이션 층 또는 에폭시 아래에 위치한 매립 구조의 경우, 특히 다이-투-웨이퍼 및 이기종 집적 공정에서 점점 더 보편화되고 있습니다. Basler ace 2 X visSWIR 카메라는 SWIR 파장에서 나타나는 실리콘의 투과 특성을 활용하여 별도의 공정 변경 없이 숨겨진 얼라인먼트 마크를 가시화할 수 있습니다.
SWIR 기반 얼라인먼트 솔루션에 대해 Basler 전문가와 상담해 보세요3. 공정 및 장비 상태 모니터링
공차가 점점 더 엄격해짐에 따라 비전 시스템은 단순히 본딩 이후의 배치 결과를 검증하는 역할을 넘어 본딩 제어 루프의 핵심 요소로 활용되고 있습니다. 본드 헤드 위치, 노즐 상태, 에폭시 도포 균일성, 본딩 라인 변동, 그리고 공정 전반에 걸친 열 드리프트까지 실시간으로 모니터링해야 합니다.
이 영역의 이미징 과제는 매우 구체적입니다. 열을 이용한 본딩 과정에서 발생하는 열팽창은 얼라인먼트 마크 위치를 지속적으로 변화시키며, 진동과 기계적 부하는 위치 오차를 유발해 다이 배치 정확도와 본딩 라인의 일관성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
그 결과, 점점 더 많은 본딩 장비가 툴링 상태와 공정 상태를 실시간으로 모니터링하기 위해 전용 비전 시스템을 적용하고 있습니다. 이러한 애플리케이션에서는 변화하는 열적·기계적 조건에서도 위치 정밀도를 유지하기 위해 안정적인 트리거링, 재현 가능한 대비 성능, 그리고 결정론적인 이미지 획득이 핵심 요소가 됩니다. 특히 컴팩트한 본딩 장비에서는 유연한 시스템 통합과 동기화 안정성이 이미징 성능 자체만큼 중요합니다.
열압착 및 하이브리드 본딩 공정은 기존 비전 아키텍처가 감당하기 어려웠던 수준의 정렬 복잡성을 초래하고 있습니다. HBM 및 이종 통합 워크플로우에서 다중 다이 적층은 더욱 정밀한 동기화 안정성, 지속적인 공정 모니터링, 그리고 매립형 기준점의 가시성을 요구합니다. 당사는 폭넓은 제품 포트폴리오, 비전 솔루션 역량, 그리고 입증된 업계 신뢰성을 바탕으로 반도체 고객사의 끊임없이 변화하는 요구 사항을 적극적이고 지속적으로 지원하고 있습니다.

첨단 패키징으로의 전환 지원
기존 다이 어태치 공정은 자동차, 전력 반도체, 산업용, 센서 패키징 분야에서 여전히 널리 사용되고 있습니다. 동시에 플립칩 본딩, 열압착 본딩, 하이브리드 본딩은 다이 본더에 더욱 엄격한 오버레이 정밀도, 더 높은 생산성, 미세 피치 얼라인먼트, 그리고 더욱 복잡한 열 환경 대응을 요구하고 있습니다.
본딩 공정이 지속적으로 발전함에 따라, 동기화된 이미지 획득, 매립형 얼라인먼트 마크 이미징, 결정론적인 이미지 처리, 그리고 지속적인 공정 모니터링의 중요성이 첨단 패키징 애플리케이션 전반에서 더욱 커지고 있습니다.
하이브리드 본딩을 위한 Basler의 비전 솔루션 알아보기다이 본더 내부 비전 시스템 통합을 더욱 간편하게 구현하세요.
현대식 다이 본더는 안정된 이미징, 동기화된 트리거링, 그리고 공간이 협소하고 열적 불안정성이 높은 환경 내에서의 유연한 통합을 필요로 합니다. 바슬러는 다음을 통해 이러한 요구 사항을 충족합니다:
고속 처리 시 안정적인 정렬을 위한 동기화된 이미지 획득
기계적 제약이 있는 본딩 장비 환경에 적합한 컴팩트하고 유연한 통합
첨단 얼라인먼트 공정을 지원하는 SWIR 및 FPGA 기반 비전 아키텍처
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.