GMSL 카메라 및 구성 요소

간편한 시스템을 찾는 비전 엔지니어를 위한 솔루션

사용 편의성이 뛰어난 Gigabit Multimedia Serial Link(GMSL™) 임베디드 인터페이스 기반 비전 시스템에 대해 알아보세요.

Basler는 모든 시스템 구성 요소를 제공하며, 고객과 함께 최적의 솔루션을 도출합니다. 이러한 접근 방식을 통해 고객은 NVIDIA® Jetson Orin™ 기반 어플리케이션에 비전 기술을 쉽게 적용할 수 있습니다.

GMSL 카메라 및 구성 요소 보기
  • 나에게 맞는 전체 시스템 찾아보기

    필요한 모든 구성 요소를 다양한 버전으로 확인 가능 - 호환성 걱정 없이 원스톱으로 맞춤 제공
  • 산업용 카메라의 이점

    GenICam과 호환되는 GMSL 카메라로 통합 및 유지관리 작업 최소화
  • 간편한 시스템 가동

    파트너사 IPC에 맞는 카메라 실행 패키지를 통해 플러그 앤 플레이 방식으로 비전 시스템을 어플리케이션에 통합 가능
  • 기술 지원 문의하기

    Basler는 고객의 요구 사항과 당사의 전문성을 바탕으로 협업을 통해 최적의 적합한 비전 시스템을 구축합니다.
비전 엔지니어로서 독점적인 GMSL 인터페이스에 기반한 비전 시스템 구축은 통합, 시운전 및 유지관리 측면에서 여러 어려움을 수반한다는 점을 잘 알고 있습니다. Basler는 고객과 긴밀히 협력하여 이러한 문제를 극복하고, 함께 최상의 결과를 도출합니다.
킴벌리 맷싱어(Kimberly Matsinger)
킴벌리 맷싱어(Kimberly Matsinger)
어플리케이션 엔지니어링 매니저

GMSL 비전 시스템의 구성 요소

하드웨어부터 소프트웨어까지, NVIDIA 플랫폼에서 임베디드 어플리케이션에 맞는 GMSL 비전 시스템을 구축하는 데 필요한 모든 요소를 확인해 보세요.

ace 2 GMSL 카메라는 GMSL 임베디드 인터페이스를 적용한 컴팩트한 산업용 카메라입니다.

ace 2 GMSL 카메라

임베디드 인터페이스를 적용한 이 컴팩트 카메라는 통합 및 유지관리 비용이 낮은 것이 특징입니다.

  • 최대 6Gbit/s 대역폭을 지원하는 GMSL2 인터페이스 기반 산업용 카메라

  • 온보드 프로세싱을 통해 다양한 이점 제공

    • 유연한 카메라 조합 및 교체를 지원하는 GenICam 호환성

    • 지터 없이 노출 시간과 트리거를 정밀하게 제어하는 카메라 내 센서 제어 기능

    • 유연한 대역폭 관리로 인터페이스 활용 최적화

  • 최대 24.4MP 해상도, 최대 170fps 프레임 속도를 지원하는 글로벌 셔터 및 롤링 셔터 센서

  • 동축 케이블용 FAKRA 소켓

FAKRA 플러그가 장착된 동축 케이블은 안정적인 데이터 전송을 보장하며, Power over Coax를 통해 ace 2 GMSL 카메라와 산업용 PC를 단일 케이블로 연결할 수 있습니다.

FAKRA 플러그가 장착된 동축 케이블

GMSL 인터페이스를 지원하는 대부분의 산업용 PC(IPC)는 FAKRA 소켓을 제공하므로, 당사의 케이블을 유연하게 사용할 수 있습니다.

  • FAKRA 플러그가 장착된 동축 케이블로 ace 2 GMSL 카메라와 IPC 연결

  • 케이블의 높은 전자기 적합성(EMC)을 덕분에 안정적인 이미지 데이터 전송 가능

  • Power over Coax(PoC)를 활용한 단일 케이블 솔루션

    • 옵션: 데이터 전송을 위한 동축 케이블과 카메라 I/O 포트의 전원 공급 및 제어를 위한 별도의 I/O 케이블로 구성된 2케이블 솔루션

  • 케이블 길이 최대 15m

카메라 실행 패키지는 개별 산업용 PC에 맞게 제공되며 ace 2 GMSL 카메라와 산업용 PC 간의 통신을 지원하는 소프트웨어 애드온 패키지입니다.

파트너사 IPC를 위한 카메라 실행 패키지

GMSL 인터페이스를 사용할 경우, 카메라와 IPC 간의 올바른 설정 구성이 중요합니다. 카메라 실행 패키지는 이러한 설정을 포함하며 개별 IPC에 맞춰 제공되는 소프트웨어 애드온(Add-on) 패키지입니다.

  • NVIDIA Jetson Orin 프로세서가 탑재된 파트너사 IPC와 카메라 간 통신을 위한 카메라 실행 패키지

  • 사용 가능 대상 다양한 제조업체의 IPC 모델 지원 Advantech Co, Lanner Inc, Neousys Technology, Syslogic AG 등

  • 비전 시스템과 어플리케이션 간 플러그 앤 플레이 연결 지원

  • 개발 및 유지관리 비용 최소화

Basler의 렌즈와 조명은 GMSL 비전 시스템을 완성합니다.

렌즈 및 조명

Basler의 다양한 렌즈 및 조명 포트폴리오로 비전 시스템을 완성하세요.

  • 최대 25MP, 1.1형 센서 포맷까지 지원하는 고성능 렌즈"

  • 조명

    • 다양한 크기와 광색을 지원하는 다양한 조명 유형

    • 외부 조명 컨트롤러 없이 연속 모드 또는 트리거 모드에서 유연하게 조명 제어

    • 옵션: Basler 조명 컨트롤러(SLP 컨트롤러)와 연동해 손쉽게 조명 제어 가능

평가용 어댑터 키트

어플리케이션 개발 단계에서는 어댑터 키트를 활용할 수 있습니다. 어댑터 키트를 사용하면 ace 2 GMSL 카메라를 NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit에 매우 간편하게 연결할 수 있습니다.

어댑터 키트(어댑터 보드, 플랫 플렉스 케이블 2개 및 전원 분배 케이블로 구성)는 최대 4대의 ace 2 GMSL 카메라를 NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit에 연결하며 평가 단계에서 지원 도구로 사용할 수 있습니다.
  • 어플리케이션 평가를 지원하는 어댑터 키트

  • 최대 4대의 ace 2 GMSL 카메라와 NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit를 연결

  • 카메라의 GMSL2 신호를 MIPI CSI-2 데이터로 변환

  • 어댑터 키트 구성품: 어댑터 보드, 플랫 플렉스 케이블 2개, 전원 분배 케이블

  • 적합 카메라 실행 패키지 사용 가능 여부


GMSL 카메라에서 케이블까지: 구성 요소 개요

카메라 실행 패키지별 주요 정보 비교

IPC 제조업체

IPC 시리즈

GMSL 포트 수

NVIDIA Jetson Orin 모델

카메라 실행 패키지

Advantech

MIC-733-AO

4

AGX Orin

링크

Advantech

AFE-R750-X

8

AGX Orin

링크






Lanner

EAI-I251

8

AGX Orin

링크






Neousys Technology

NRU-230V-AWP

8

AGX Orin

링크

Neousys Technology

NRU-51V+

4

Orin NX

링크

Neousys Technology

FLYC-300

2

Orin NX

링크






Syslogic

RPC RML A4AGX

8

AGX Orin

링크






NVIDIA

Jetson Orin Nano Super Developer Kit

4

Orin Nano

링크

Basler 어댑터 키트와 함께 사용

Basler의 포트폴리오는 다양성과 모듈성이 특징입니다. 하드웨어 측면에서 고객은 카메라, 렌즈, 조명, 케이블을 유연하게 선택할 수 있습니다. 또한 시스템별로 제공되는 당사의 카메라 실행 패키지를 통해 비전 구성 요소를 파트너사 IPC에 손쉽게 연동할 수 있습니다.
멜라니 그레젤 박사(Dr. Melanie Gräsel)
멜라니 그레젤 박사(Dr. Melanie Gräsel)
제품 매니저
Basler는 카메라 개발 단계부터 카메라와 케이블을 포함한 모든 비전 구성 요소의 호환성을 검증합니다. 이를 통해 구성 요소를 최적으로 조합하여 통합 비용은 낮추고, 장기간 안정적으로 이미지를 획득할 수 있는 제품 시스템을 제공합니다.
토르벤 다이케(Torben Deike)
토르벤 다이케(Torben Deike)
글로벌 제품 범주 매니저

GMSL 인터페이스의 특징은 무엇이며 어떤 어플리케이션에 적합한가요?

GMSL 인터페이스는 이미지나 비디오와 같은 대용량 데이터를 장거리로 전송하기 위해 개발되었습니다. 산업 환경에서 GMSL 카메라와 임베디드 시스템을 결합하면 다양한 방식으로 활용할 수 있으며, 특히 여러 대의 카메라를 사용하는 복잡한 작업이나 AI 연동이 필요한 경우에 커다란 이점을 제공합니다.

GMSL 인터페이스

머신비전 시스템에서의 GMSL 인터페이스

GMSL은 고속 직렬 인터페이스로, MIPI CSI-2를 포함한 다양한 비디오 프로토콜을 터널링하여 전송 거리를 크게 확장할 수 있습니다. 이로 인해 다양한 애플리케이션에서 활용도가 높습니다. 다만, 독점 인터페이스이기 때문에 현재 비전 표준이 존재하지 않으며, GMSL 기반 비전 시스템의 통합에는 기술적인 과제가 따릅니다.

GMSL에 대한 자세한 내용은 기술 자료에서 확인할 수 있습니다.
휴머노이드 로봇에는 일반적으로 GMSL 비전 시스템과 NVIDIA Jetson Orin 기반 호스트 시스템이 함께 적용되며, 이를 통해 "엣지에서" 데이터를 분석할 수 있습니다.

휴머노이드 로봇

GMSL 인터페이스를 적용한 임베디드 비전 시스템을 사용하면 휴머노이드 로봇이 간단한 케이블 구성만으로 고해상도 센서 데이터를 빠르게 전송하고 대기 시간을 줄일 수 있습니다. NVIDIA Jetson Orin 기반의 통합 호스트 시스템은 "엣지에서" 데이터를 분석해 로봇이 주변 환경을 정밀하게 인식하고 빠르게 반응할 수 있도록 지원합니다. 이는 인간과 유사한 복잡한 상호작용을 구현하기 위한 기본 요건입니다.

자율주행 차량에는 대부분 실시간 AI 이미지 분석을 위한 센서 데이터를 제공하는 GMSL 기반 멀티 카메라 시스템이 탑재됩니다.

자율 주행 차량

GMSL 기반 멀티 카메라 시스템은 산업 환경에서 운용되는 자율주행 차량에 폭넓은 시야를 제공합니다. 전면, 측면, 후면 카메라에서 수집된 센서 데이터는 GMSL의 높은 대역폭을 통해 지연 없이 빠르게 전송됩니다. 그 결과 차량은 NVIDIA Jetson Orin 프로세서에 통합된 AI 이미지 분석을 통해 주변 환경을 인식하고 실시간으로 빠르고 안전한 주행 판단을 내릴 수 있습니다.

GMSL 비전 시스템을 간편하게 구성하는 방법

NVIDIA Jetson Orin 기반 어플리케이션에 적합한 시스템은 다음과 같이 3단계로 구성할 수 있습니다.

GMSL 비전 시스템용 하드웨어를 선택합니다.

1단계:

Basler의 ace 2 GMSL 카메라, 동축 케이블, 렌즈, 조명과 함께 파트너사의 IPC 중 하나를 선택합니다.
pylon 소프트웨어 및 카메라 실행 패키지를 다운로드하여 설치합니다.

2단계:

Linux용 pylon 소프트웨어와 사용 중인 IPC에 적합한 카메라 실행 패키지를 다운로드하여 설치합니다.
하드웨어를 연결하고 pylon 뷰어를 연 다음 이미지 캡처를 시작합니다.

3단계:

Basler 하드웨어와 파트너사 IPC를 연결하고 pylon 뷰어를 열어 이미지 획득을 시작합니다.

GMSL 비전 시스템은 임베디드 어플리케이션 환경에서 작동하며, AI 기반 분석 등 다양한 비전 작업에서 이미지를 안정적으로 제공합니다.

Basler는 호환 가능한 하드웨어와 소프트웨어를 통해 고객이 최적의 GMSL 비전 시스템을 구축하도록 돕습니다. 부분적인 기술 지원에서 전체 시스템 통합까지 포괄적인 컨설팅 서비스를 제공하며, 제품과 전문가 상담을 함께 제공하여 고객이 목표를 빠르고 안정적으로 달성할 수 있도록 지원합니다.
하디 멜(Hardy Mehl)
하디 멜(Hardy Mehl)
최고 경영자(CEO)

자주 묻는 질문

Basler 팀은 35년 이상의 비전 시스템 구축 경력을 보유하고 있습니다. 당사는 요청이 있을 경우 고객과 협력하여 맞춤형 솔루션을 개발하고 시스템이 원활히 작동하도록 보장합니다. Basler에 문의하세요. 언제든지 친절하게 도와드리겠습니다.

ace 2 GMSL 카메라는 다양한 해상도의 글로벌 셔터 및 롤링 셔터 CMOS 센서 옵션으로 제공됩니다. 다른 해상도가 필요하다면 Basler에 문의하세요. 언제든지 친절하게 도와드리겠습니다.

카메라 실행 패키지는 IPC별로 제공되는 소프트웨어 애드온 패키지입니다. 다양한 IPC 모델에 대해 카메라 실행 패키지를 이용할 수 있습니다. 다양한 제조업체의 IPC 모델 지원 사용 가능 여부

당사는 다양한 IPC 모델용 카메라 실행 패키지를 다운로드할 수 있도록 지원합니다. 사용 중인 IPC 모델에 맞는 소프트웨어 애드온 패키지가 없다면 Basler에 문의하세요. 언제든지 친절하게 도와드리겠습니다.

Basler는 어플리케이션 개발 단계에서 사용할 수 있는 특수한 어댑터 키트를 제공합니다. 이 키트는 NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit과 호환되며, 이를 통해 간편하게 시스템을 평가할 수 있습니다.

Basler는 GMSL 비전 시스템의 모든 구성 요소에 대해 최소 10년 동안 안정적인 공급을 보장합니다. 따라서 오랜 기간 안정적으로 작동하는 시스템을 받아보실 수 있습니다.

나에게 맞는 GMSL 비전 시스템 찾기