고속 TDI 이미징을 활용한 안정적인 실시간 웨이퍼 결함 검사
반도체 전공정 제조에서 웨이퍼 표면 AOI 검사는 CMP, 세정, 연마 공정을 포함한 웨이퍼 품질 및 공정 제어를 위해 파티클, 스크래치, 헤이즈, 오염과 같은 서브마이크론 결함을 안정적으로 검출해야 합니다. TDI 라인 스캔 이미징은 저조도 환경에서도 향상된 감도로 높은 처리량의 이미지 획득을 지원합니다. 그러나 안정적인 검사 성능을 유지하기 위해서는 이미지 획득 파이프라인 전반에 걸쳐 동기화 정확도, 캘리브레이션 안정성 및 실시간 전처리 성능도 함께 확보되어야 합니다.
고속 TDI 웨이퍼 검사에서 안정적인 이미지 획득 성능 유지
웨이퍼 검사 시스템이 더 빠른 스캔 속도, 더 넓은 스캔 폭, 그리고 더 정밀한 결함 감지 능력을 향해 발전함에 따라, 안정적인 이미지 획득 성능을 유지하는 것은 전체 이미징 파이프라인 전반에 걸친 동기화 일관성, 보정 재현성, 그리고 확장 가능한 실시간 처리 능력에 점점 더 크게 좌우되고 있습니다.

1. 고속 TDI 이미지 획득 시 이미지 무결성 유지
TDI 이미지 품질은 광학계, 기하학적 정렬 및 모션 동기화의 복합적인 안정성에 의해 결정됩니다. 아주 작은 편차도 연속 스캔 과정에서 누적되어 복구할 수 없는 블러를 유발할 수 있습니다.
배율이 높아질수록 피사계 심도가 감소하여 초점 변화와 기계적 불안정성에 더욱 민감해집니다. 실제 웨이퍼는 완벽하게 평탄하지 않은 경우가 많으며, 표면 기울어짐이나 휨(Warpage)은 고배율 TDI 이미지 획득 과정에서 초점 드리프트와 기하학적 왜곡을 추가로 발생시킬 수 있습니다.
안정적인 이미지 품질을 확보하기 위해서는 시스템 셋업 단계와 연속 스캔 과정 전반에서 정렬 상태와 동기화 정확도를 검증해야 합니다.
구조화된 얼라인먼트 패턴은 TDI 누적 기능을 활성화하기 전에 기하학적 일관성을 검증하는 데 도움이 됩니다.
관심 영역(ROI) 기반 라인 프로파일 분석은 전체 시야각(FOV)에 걸쳐 초점 및 동기화 검증을 향상시킵니다.
정밀한 엔코더 스케일링은 연속 이동 중에도 이미지 선명도를 유지하는 데 도움이 됩니다.
안정적인 동기화는 고속 웨이퍼 결함 검출 과정에서 결함 표현 품질에 직접적인 영향을 미칩니다.
2. 조명 및 스캔 조건 전반에서 캘리브레이션 안정화
서로 다른 조명 구성, 스캔 방향 및 동작 온도는 웨이퍼 검사 반복성에 영향을 미치는 셰이딩 변화와 배경 불안정성을 유발할 수 있습니다.
따라서 변화하는 운전 조건에서도 안정적인 캘리브레이션을 유지하는 것은 웨이퍼 광학 검사 시스템에서 일관된 결함 검출 감도를 확보하기 위해 매우 중요합니다.
캘리브레이션 워크플로는 조명 방향, 스캔 방향 및 배경 변화에 대응할 수 있어야 합니다. 정방향 및 역방향 스캔은 연속적인 웨이퍼 검사 과정에서 서로 다른 조명 및 반사 특성을 유발할 수 있기 때문입니다.
조명 조건별 FFC 세트는 다양한 조명 환경에서 이미지 정규화 성능을 향상시킵니다.
스캔 방향별 캘리브레이션 프로파일은 양방향 스캔의 안정성을 높이는 데 도움이 됩니다.
히스토그램 분석 및 의사 컬러 시각화는 캘리브레이션 검증과 셰이딩 검사를 더욱 간편하게 수행할 수 있도록 지원합니다.
안정적인 캘리브레이션 워크플로우는 웨이퍼 AOI 애플리케이션에서 조명 및 스캔 조건 변화에도 높은 반복 재현성을 제공합니다.


3. 이미지 취득 속도에서 실시간 처리 요구사항 충족
스캔 속도와 해상도가 증가함에 따라, 저조도 및 고처리량 이미지 취득 환경에서 안정적인 결함 검출 감도를 유지하는 것은 점점 더 어려워지고 있습니다.
500 kHz로 동작하는 16K TDI 카메라는 약 8.2 GB/s의 원시 이미지 데이터를 생성하며, 이미지 전처리에 사용할 수 있는 시간은 수 마이크로초에 불과합니다. 여러 대의 IPC와 GPU를 사용하는 시스템에서도 연속 웨이퍼 검사 과정에서 처리량 병목 현상과 스캔 시퀀스 간 장비 정지가 발생할 수 있습니다.
따라서 안정적인 이미지 취득 품질을 유지하려면 이미지 취득 속도에서 직접 수행되는 전처리와 신뢰성 높은 고대역폭 데이터 전송이 필요합니다.
실시간 전처리는 연속 스캐닝 중에도 안정적인 이미지 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다.
배경 정규화 및 적응형 임계값 처리는 다양한 웨이퍼 표면 조건에서도 강인한 검사 성능을 제공합니다.
신뢰성 높은 고대역폭 데이터 포워딩은프레임 그래버, GPU 및 IPC 처리 시스템 간의 원시 데이터 연속 전송을 지원합니다.
컬럼 노이즈 억제는 저대비 결함의 가시성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
고속 웨이퍼 AOI 애플리케이션에서는 이미지 무결성을 유지하는 것만큼 안정적인 고처리량 처리 성능을 확보하는 것도 중요합니다.
4. 처리 및 데이터 관리 아키텍처 확장
검사 처리량과 스캔 해상도가 지속적으로 증가함에 따라, 이미지 취득 시점의 처리뿐만 아니라 전체 시스템의 확장성 또한 점점 더 중요해지고 있습니다.
여러 IPC 및 GPU 시스템에 워크로드를 분산하면 확장성을 향상시킬 수 있지만, 동시에 동기화 및 데이터 관리의 복잡성도 증가하게 됩니다.
분산형 IPC/GPU 아키텍처는 대면적 검사 시스템의 처리 성능 확장을 지원합니다.
프레임 그래버와 처리 파이프라인의 통합은 고대역폭 데이터 관리의 복잡성을 줄여줍니다.
유연한 처리 아키텍처는 FPGA 기반 전처리 워크플로우로의 향후 전환을 지원합니다.
웨이퍼 검사 시스템이 더 높은 스캔 해상도와 더 많은 데이터 처리량을 요구함에 따라, 확장 가능한 처리 아키텍처의 중요성은 더욱 커지고 있습니다.
TDI 솔루션 살펴보기
TDI 시스템에서 이미지 품질은 동기화 및 정렬 안정성에 크게 좌우됩니다. 정렬 오차는 누적 방향에서 되돌릴 수 없는 블러를 발생시키며, 초점 불일치는 결함 표현에 직접적인 영향을 미칩니다.

스캔 속도가 빨라지면, 문제는 단순히 데이터를 전송하는 데 그치지 않습니다. 신뢰할 수 있는 검사 성능을 확보하기 위해서는 동기화, 보정, 실시간 전처리를 동시에 처리하면서도 안정적인 획득 품질을 유지하는 것이 마찬가지로 중요해집니다.

TDI 웨이퍼 검사 시스템 설계를 위한 실질적인 고려사항
신뢰성 있는 웨이퍼 검사 성능은 센서 성능만으로 결정되지 않습니다. 안정적인 고속 TDI 이미지 취득을 위해서는 다음 요소들의 통합 최적화가 필요합니다.
동기화 정확도
광학 정렬 및 초점
조명 및 캘리브레이션 안정성
실시간 전처리 성능
후단 처리 아키텍처
스캔 해상도와 처리량이 지속적으로 증가함에 따라, 이미지 무결성 유지는 처리 대역폭 확장 및 스토리지 인프라 확충만큼 중요한 요소가 되고 있습니다.
고속 TDI 웨이퍼 검사를 위한 엔지니어링 이점
TDI 이미징, 실시간 전처리 및 시스템 수준의 캘리브레이션 워크플로우를 결합함으로써, 검사 플랫폼은 생산 환경에서도 안정적인 이미지 취득 품질을 유지하면서 더 높은 처리량 확장성을 구현할 수 있습니다.
장점은 다음과 같습니다:
연속 고속 스캐닝 환경에서 안정적인 결함 표현
TDI 누적 과정에서 향상된 동기화 일관성
조명 및 스캔 조건 변화에도 높은 반복 재현성을 제공하는 캘리브레이션 워크플로우
후단 처리 및 스토리지 부하 감소
이미지 취득 소스에 더욱 가까운 위치에서 수행되는 실시간 전처리
대면적 웨이퍼 표면 검사를 위한 확장 가능한 아키텍처
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.