반도체 몰딩 검사를 위한 머신비전
반도체 몰딩(Molding)은 기존 패키지, 첨단 패키지, 웨이퍼 레벨 및 패널 레벨 패키징 등 여러 유형의 패키징에 사용됩니다. 몰딩 공정, 패키지 구조 및 공정 대상물의 형태가 달라지면 이미징 요구 사항도 달라지며, 장비 내부의 소형 검사 구성부터 공정 모니터링, 넓은 면적에서의 고해상도 이미징까지 다양한 요구 사항이 발생합니다.

몰딩 공정에 따라 달라지는 비전 요구 사항
트랜스퍼 몰딩과 컴프레션 몰딩은 다양한 반도체 패키징 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 하지만 실제 머신비전 검사 방식은 몰딩 방식뿐 아니라 패키지 구조, 검사 영역 및 공정 요구 사항에 따라서도 달라집니다.
패키징 유형 | 주요 공정 특성 | 이미징 요구 사항 |
기존 패키지 | 패키지 레벨의 몰딩 및 인캡슐레이션(encapsulation) 공정으로, 일반적으로 트랜스퍼 몰딩을 사용하며 일부 패키지 유형에는 컴프레션 몰딩도 사용됩니다. | 공정 단계에 따라 특정 영역을 검사하며, 설치 공간, 시야각(FOV) 및 표면 컨트래스트를 중점적으로 고려해야 합니다. |
|---|---|---|
첨단 패키지 | 구성 요소가 더 많아지고 패키지 구조도 더 복잡해집니다. 공정에 따라 트랜스퍼 몰딩 또는 컴프레션 몰딩을 사용할 수 있습니다. | 복잡한 구조와 소재의 미세한 특징을 검사해야 하므로 적절한 해상도, 광학계 및 조명이 필요합니다. |
FOWLP | 다이를 몰딩해 재구성 웨이퍼를 만들며, 일반적으로 컴프레션 몰딩을 사용합니다. | 다이 위치와 몰딩 후 다이 시프트를 측정해야 하며, 웨이퍼 규모의 검사에서는 시야각(FOV) 및 보정 요구 사항도 높아집니다. |
FOPLP | 팬아웃 패키징은 재구성 구조를 웨이퍼에서 더 큰 패널 형식으로 확장하며, 일반적으로 컴프레션 몰딩을 사용합니다. | 검사 영역이 넓으면 시야각(FOV), 해상도, 보정, 초점 및 처리량 사이의 균형을 맞추기가 더욱 어려워집니다. |


몰딩 장비 내부의 머신비전
머신비전은 몰딩 전후의 여러 검사 지점에 활용할 수 있습니다. 트랜스퍼 몰딩과 컴프레션 몰딩에는 공통된 검사 작업도 있지만 수지를 처리하는 방식이 다르기 때문에 이미징 요구 사항도 달라질 수 있습니다.

제한된 장비 내부 공간에 비전 시스템 통합
두 몰딩 방식 모두 몰딩 공정 전후에 머신비전을 활용하여 공정 대상물의 위치 정렬, 금형 또는 공정 영역 검사, 몰딩 후 검사 등을 수행할 수 있습니다. 구체적인 검사 지점은 장비 설계와 처리 대상 패키지에 따라 달라집니다.
공정 대상물과 몰딩 영역이 커질수록 더 넓은 시야각(FOV)을 확보하기 위해 더 큰 센서나 고해상도 카메라를 사용하는 것이 가장 간단한 해결책처럼 보일 수 있습니다. 하지만 시야각(FOV)을 넓히려면 작동 거리가 길어지거나 더 큰 광학계가 필요할 수 있으며, 장비 내부의 제한된 공간에서는 이러한 구성을 적용하기 어려울 수 있습니다. 이 경우 dart(27mm × 27mm) 또는 ace 2(29mm × 29mm)와 같은 소형 카메라를 사용하거나 여러 카메라를 분산 배치하면 필요한 검사 영역을 확보하면서 시스템 통합의 유연성을 높일 수 있습니다.
요구 사항 상담하기
컴프레션 몰딩의 수지 공급 모니터링
컴프레션 몰딩에서는 압축 전에 몰딩 재료를 금형 내부에 직접 공급하거나 분산시킬 수 있기 때문에 추가적인 이미징 검사가 가능합니다.
비전 시스템을 활용하면 수지 공급 영역을 모니터링하여 몰딩 전에 필요한 분포 상태나 패턴이 형성되었는지 확인할 수 있습니다. 검사 요구 사항은 수지 종류, 공급 방식 및 공정에 따라 달라집니다.
이러한 어플리케이션에서는 카메라 해상도뿐 아니라 시야각(FOV), 설치 공간, 수지와 금형 표면을 구분할 수 있는 충분한 컨트래스트도 함께 고려해야 합니다.
첨단 패키징에서 심화되는 이미징 과제
팬아웃 패키징에서 몰딩은 개별 부품을 수지로 밀봉하는 것 이상의 역할을 합니다. 몰드-퍼스트(mold-first) FOWLP에서는 다이를 임시 캐리어에 배치한 후 오버몰딩하여 후속 공정에 사용할 재구성 웨이퍼를 만듭니다. 이로 인해 기존 패키지 레벨 몰딩보다 위치 및 치수 관리가 한층 까다로워집니다.

몰딩 후 다이 시프트 측정
웨이퍼 오버몰딩 중에는 다이가 정해진 위치에서 벗어날 수 있습니다. 후속 공정의 인터커넥트 치수가 더욱 미세해질수록 몰딩 후 다이의 실제 위치를 파악하는 것이 더욱 중요해집니다.
따라서 이미징은 결함 감지를 넘어 다이 위치 및 다이 시프트 측정에도 활용할 수 있으며, 후속 공정의 정렬과 공정 제어에 필요한 좌표 정보를 제공할 수 있습니다.

웨이퍼 검사에서 패널 검사로의 확장
FOWLP에서 FOPLP로 전환하면 유사한 패키징 공정을 훨씬 더 큰 패널 형식으로 확장하게 됩니다. 다이 시프트 및 뒤틀림과 같은 주요 문제는 그대로 남아 있으며, 처리 면적이 넓어질수록 이를 관리하기가 더 어려워집니다.
광학 검사에서는 검사 영역이 넓어져도 점점 더 미세해지는 특징을 선명하게 식별할 수 있어야 합니다. 따라서 시야각(FOV), 해상도 및 처리량 사이의 균형을 맞춰야 합니다. 또한 패널의 뒤틀림으로 인해 검사 영역 전반에 높이 편차가 발생하면 초점과 측정 안정성에도 영향을 미칠 수 있습니다.
따라서 패널 규모의 이미징 시스템에서는 카메라 해상도뿐만 아니라 광학계, 초점 조절 방식, 보정, 이미지 획득 아키텍처 및 데이터 처리까지 종합적으로 고려해야 합니다.
반도체 몰딩 시스템을 새로 설계 중이신가요? Basler의 전문가와 상담해 보세요.반도체 몰딩이 패키지 레벨 어플리케이션에서 웨이퍼 및 패널 레벨 공정으로 확대되면서 이미징 과제도 크게 달라지고 있습니다. 카메라, 광학계 및 조명을 선정할 때는 넓어진 검사 영역, 다이 위치에 대한 요구 사항, 장비 통합 관련 제약을 함께 고려해야 합니다.
반도체 몰딩 검사 시 고려해야 할 이미징 요소
이미징 아키텍처는 검사 대상, 공정 대상물의 크기, 소재 특성 및 장비 내부의 가용 공간에 따라 달라집니다. 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.
어플리케이션 과제 | 이미징 고려 사항 |
제한된 장비 공간 | 카메라 크기, 광학계 및 작동 거리를 가용 설치 공간에 맞게 구성해야 합니다. |
|---|---|
더 넓은 검사 영역 | 시야각(FOV)과 해상도 사이의 균형을 고려해야 하며, 대형 카메라 한 대만으로는 필요한 광학 구성을 구현하기 어려울 수 있습니다. |
다양한 소재의 표면 | 몰딩 컴파운드, 실리콘 및 반사성 금속의 경우, 충분한 컨트래스트를 확보하기 위해 서로 다른 조명 및 광학 조건이 필요할 수 있습니다. |
웨이퍼/패널 뒤틀림 | 높이 편차는 검사 영역 전반의 초점 및 측정 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. |
검사 처리량 증가 | 시야각(FOV)이 넓어지고 해상도가 높아질수록 이미지 데이터 양이 증가하므로, 이미지 획득 및 처리 속도가 더 중요해집니다. |
몰딩 어플리케이션에 적합한 비전 시스템 구성
반도체 몰딩에서는 몰딩 공정, 패키지 구조 및 검사 작업에 따라 서로 다른 이미징 과제가 발생합니다. 몰딩 장비 내부의 특정 영역 검사부터 웨이퍼 및 패널 레벨 검사까지, 다양한 검사 작업에 맞춰 비전 시스템을 구성할 때는 시야각(FOV), 해상도, 이미지 컨트래스트, 장비 통합 공간 및 처리량 사이의 균형을 맞춰야 합니다. 따라서 어플리케이션 요구 사항에 맞춰 카메라, 광학계, 조명 및 이미지 처리 방식을 함께 검토하고 선택해야 합니다.
반도체 몰딩 시스템을 새로 설계 중이신가요? Basler의 전문가와 상담해 보세요.해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.