적용 사례

FPCB 회로 패턴 및 결함 검사를 위한 머신비전

연성 PCB(FPCB) 검사에는 요구 사항이 매우 다른 이미징 작업들이 포함됩니다. 미세 회로 패턴을 검사하려면 넓은 검사 영역에서 높은 공간 해상도를 확보해야 하는 반면, 미세 균열과 같은 국부 결함 검사와 미세 치수 측정에는 좁은 시야각(FOV)에서의 고해상도 이미징이 필요합니다. 적합한 이미징 아키텍처를 적용하면 AOI 시스템에서 결함 가시성, 검사 범위 및 처리량 사이의 균형을 맞출 수 있습니다.

FPCB의 미세 회로 패턴과 구조는 넓은 영역에 걸쳐 안정적인 검사가 필요합니다.
FPCB의 미세 회로 패턴과 구조는 넓은 영역에 걸쳐 안정적인 검사가 필요합니다.

연성 PCB 제조 공정 전반에 활용되는 머신비전

머신비전은 회로 형성, 커버레이 가공, 최종 품질 검사 등 FPCB 제조의 여러 단계에서 활용될 수 있습니다. 각 단계의 이미징 요구 사항은 소재, 결함 유형, 검사 영역 및 요구되는 측정 정확도에 따라 달라집니다.

FPCB 생산 공정에서의 카메라 활용: 에칭 후 AOI에서 오픈과 쇼트를 감지하고, 비전 얼라인먼트를 통해 전기 검사 프로브가 정확한 검사 지점에 접촉하도록 하며, 최종 검사에서는 출하 전에 외관과 치수를 확인합니다.
  • 회로 패턴 검사: 오픈, 쇼트, 닉, 잔동, 트레이스 폭 및 간격 편차

  • 커버레이 및 표면 검사: 정합 오차, 주름, 기포, 박리, 접착제 넘침, 오염 및 표면 결함

  • 기계적 결함 및 국부 결함 검사: 굽힘부의 도체 파단 및 미세 균열, 보강판 정렬 불량, 가장자리 들뜸 및 기판 변형

  • 치수 검사: 외형 정확도, 홀 위치, 주요 치수, 뒤틀림 또는 평탄도

검사 작업에 따라 이미징 요구 사항도 크게 달라집니다. 특히 생산 처리량을 유지하면서 넓은 검사 영역 전체의 미세 회로 패턴을 명확하게 구분하는 것은 가장 까다로운 과제 중 하나입니다.

미세 패턴 검사에서의 해상도 및 처리량 과제


배율과 해상도는 다릅니다. 배율을 높이면 흐릿한 상도 함께 확대될 뿐이지만, 개구수(NA)가 높은 렌즈를 사용하면 세부 구조를 식별할 수 있습니다.
배율과 해상도는 다릅니다. 배율을 높이면 흐릿한 상도 함께 확대될 뿐이지만, 개구수(NA)가 높은 렌즈를 사용하면 세부 구조를 식별할 수 있습니다.

미세 회로 패턴 검사에서는 AOI 시스템이 미세한 형상 편차와 오픈, 쇼트, 네킹, 잔동, 불규칙한 트레이스 가장자리와 같은 결함을 식별할 수 있어야 합니다.

더 미세한 회로 구조를 포착하려면 오브젝트 측 유효 픽셀 크기를 줄여야 합니다. 그러나 광학 배율을 높이면 일반적으로 시야각(FOV)이 좁아지기 때문에 동일한 FPCB 영역을 검사하기 위해 더 많은 이미지를 획득해야 합니다.

대형 패널, 시트 또는 연속으로 이동하는 소재 전반에서 높은 해상도를 유지해야 할 경우 이러한 문제는 더욱 두드러집니다. FPCB 적용 범위가 AI 및 HPC 시스템을 포함해 갈수록 고밀도·고성능화되는 전자기기로 확대됨에 따라 AOI 장비에는 검사 속도를 유지하면서 더욱 복잡해지는 인터커넥트를 처리할 수 있는 성능이 요구됩니다.


대면적 미세 패턴 검사를 위한 라인 스캔

넓은 영역의 FPCB 회로를 검사할 때 라인 스캔 이미징을 사용하면 높은 공간 해상도를 유지하면서 이미지를 연속으로 획득할 수 있습니다. FPCB가 카메라 아래에서 이동하는 동안 이미지 라인을 연속으로 획득하여 검사 영역의 이미지를 생성합니다.

스캔 폭 방향의 픽셀 수가 증가하면 더 넓은 검사 폭에서도 세밀한 공간 샘플링이 가능하므로, 넓은 FPCB 영역의 미세 회로 패턴을 검사하는 데 특히 적합합니다.

해상도와 검사 폭을 모두 고려한 16K 라인 스캔

FPCB의 회로 밀도는 크게 증가했습니다. 선폭/간격(L/S)은 약 100/100µm에서 50/50µm로 더욱 미세해졌으며, 첨단 연성 HDI(Flexible HDI) 공정에서는 현재 25/25µm 이하까지 구현되고 있습니다. 회로 패턴이 미세해질수록 AOI 시스템에서 회로 형상과 결함을 안정적으로 식별하려면 오브젝트 측 픽셀 크기가 더 작아야 합니다.

16K 라인 스캔 카메라는 스캔 폭 방향으로 더 많은 픽셀을 제공하므로, 동일한 검사 폭을 더 세밀하게 샘플링하거나 동일한 µm/pixel 조건에서 더 넓은 폭을 검사할 수 있습니다. 따라서 해상도 요구 사항이 높아져도 검사 범위를 유지하고, 필요한 카메라 수나 스캔 경로 수를 줄일 수 있습니다.

하지만 샘플링이 세밀해지면 전체 이미징 시스템에도 영향을 미칩니다. 광학계는 충분한 분해능을 제공해야 하며, 유효 픽셀 크기가 작아지고 높은 라인 속도에서 노출 시간이 짧아질수록 조명과 신호 품질에 대한 요구 사항도 높아집니다. 따라서 픽셀 수, 광학 해상도, 오브젝트 측 µm/pixel, 라인 속도, 조명, 인터페이스 대역폭 및 처리 용량을 함께 고려해야 합니다.

Basler의 전문가와 적합한 이미징 아키텍처에 대해 상담해 보세요

매개 변수

표준 FPCB

미세 선폭 FPCB

첨단 FPCB(Flexible HDI)

일반적인 선폭/간격

일반적인 선폭/간격

약 100/100µm

일반적인 선폭/간격

약 50/50µm

일반적인 선폭/간격

약 25/25µm 이하

예시 이미지

예시 이미지

예시 이미지

미세 선폭 FPCB(약 50/50µm)

예시 이미지

첨단 FPCB 약 25/25µm

오브젝트 측 목표 샘플링

오브젝트 측 목표 샘플링

약 20~30µm/pixel

오브젝트 측 목표 샘플링

약 10~15µm/pixel

오브젝트 측 목표 샘플링

약 5~8µm/pixel

광학계 조건(예시)

광학계 조건(예시)

0.17~0.25×
NA 0.05~0.1

광학계 조건(예시)

0.25~0.5×
NA 0.1~0.2

광학계 조건(예시)

0.5~1×
NA 0.2~0.4

조명 조건(예시)

조명 조건(예시)

표준 조명 강도

조명 조건(예시)

표준 대비 2~5배의 조명 강도
(다각도)

조명 조건(예시)

표준 대비 5~10배의 조명 강도
(다각도/멀티 스트로브)

카메라 구성(예시)

카메라 구성(예시)

8K 라인 스캔

카메라 구성(예시)

8K~16K 라인 스캔

카메라 구성(예시)

16K 라인 스캔
(TDI 적용 가능)

TDI 라인 스캔 카메라
TDI 라인 스캔 카메라

광량 제한이 있는 경우의 TDI

FPCB의 패턴이 50µm 이하로 미세화되고 첨단 공정에서는 25~30µm 수준까지 구현되면서 더 세밀한 오브젝트 측 샘플링이 요구됩니다. 검사 속도까지 높아지면 노출 시간이 짧아지고 픽셀당 수집되는 신호량도 감소합니다. 소재 이송 속도가 높을 때는 검사 처리량을 저하시키지 않고 더 많은 빛을 수집하기 위해 노출 시간을 늘리는 데 한계가 있습니다. 조명 강도에도 현실적인 한계가 있으며, 특히 센서에 도달하는 광량이 적은 저각도 또는 암시야 조명에서는 더욱 그렇습니다.

기존의 라인 스캔 카메라는 이러한 어플리케이션에 필요한 공간 샘플링과 검사 폭을 제공할 수 있지만, 라인 속도가 높아질수록 충분한 신호를 유지하기가 점점 어려워질 수 있습니다. 사용 가능한 광량이 제한 요인이 되는 경우, TDI 라인 스캔 이미징은 검사 속도를 유지하면서 신호량을 높일 수 있는 또 다른 방법을 제공합니다.

TDI는 소재의 이동에 맞춰 동일한 검사 대상에서 나오는 빛을 여러 센서 스테이지에서 수집합니다. 검사 대상이 센서를 지나가는 동안 신호를 반복해서 적분하므로 소재 이송 속도는 그대로 유지하면서 더 많은 신호를 확보할 수 있습니다. 광자 수가 제한되는 조건에서는 이론적으로 신호 대 잡음비(SNR)가 대략적으로 TDI 스테이지 수의 제곱근에 비례해 향상됩니다.

명시야 및 암시야 이미지를 인터리브 방식으로 획득하면 소재가 한 번 통과하는 동안 서로 다른 결함 특성을 확인할 수 있습니다.

한 번의 소재 통과로 여러 컨트래스트 획득

FPCB에서는 결함 유형에 따라 필요한 조명 조건이 달라질 수 있습니다. 명시야 조명은 회로 형상을 강조하는 데 유용하고, 저각도 조명이나 암시야 조명은 스크래치, 가장자리 결함, 접착제 잔여물과 같은 표면 이상을 드러낼 수 있습니다.

멀티 스트로브 라인 스캔 이미징에서는 서로 다른 LED 그룹을 순차적으로 트리거하고 라인 이미지 획득과 동기화합니다. 이렇게 인터리브된 라인은 FPGA 기반 이미지 전처리를 통해 개별 이미지 스트림으로 분리됩니다. 시스템 아키텍처에 따라 소재가 한 번 통과하는 동안 최대 4가지 조명 조건의 이미지를 획득할 수 있어 추가 스캔 횟수와 호스트 시스템의 처리 부하를 줄일 수 있습니다.


CPU 부하를 최소화하는 멀티 스트로브 라인 스캔 처리 알아보기
회로 형상이 계속 미세해짐에 따라 픽셀 수와 라인 속도만으로 검사 성능을 판단하기가 어려워졌습니다. 중요한 것은 라인 스캔 카메라가 전체 이미지 획득 과정에서 검사에 필요한 이미지 정보를 얼마나 효과적으로 유지하는지입니다. 센서 픽셀 크기, 광학 해상도 및 배율은 회로 특징을 얼마나 세밀하게 샘플링할 수 있는지를 결정하며, 다이내믹 레인지(Dynamic Range), 신호 품질 및 컨트래스트는 이러한 특징을 얼마나 명확하게 구분할 수 있는지를 좌우합니다. 고속 검사에서는 전체 검사 폭에서뿐만 아니라 라인 간에도 일관된 이미지 품질을 유지하는 것이 중요합니다. 또한 이미지 획득을 정밀하게 트리거하고 획득 타이밍을 소재의 움직임 및 조명과 동기화하면, 소재가 검사 시스템을 연속으로 통과하는 동안에도 일관된 이미지를 획득할 수 있습니다.
브라이언 정(Bryan Jeong)
FAE 팀장 | Basler Korea

국부 결함 검사를 위한 고배율 이미징

도체 파단, 굽힘부 균열, 가장자리 손상, 미세한 치수 편차와 같은 국부 결함을 검사하려면 충분한 검사 범위를 유지하면서 높은 광학 해상도를 확보해야 합니다.

고해상도 에어리어 스캔 이미징을 통해 FPCB의 국부적인 특징과 결함을 상세하게 검사할 수 있습니다.
고해상도 에어리어 스캔 이미징을 통해 FPCB의 국부적인 특징과 결함을 상세하게 검사할 수 있습니다.

적절한 광학계를 적용한 고해상도 에어리어 스캔 이미징은 특정 관심 영역을 검사하거나 결함을 상세히 확인하는 데 활용할 수 있습니다. 구현 가능한 해상도는 배율만으로 결정되지 않으며 센서 샘플링, 렌즈 분해능, 개구수(NA), 조명 및 초점 등 전체 광학 시스템의 영향을 받습니다.

배율이 높아질수록 시야각(FOV)과 초점 심도(DoF)는 감소하므로 주름, 커버레이, 보강판 또는 치구 고정으로 인한 FPCB의 높이 편차가 초점에 미치는 영향도 커집니다. 이러한 높이 편차가 사용 가능한 DoF를 초과하는 경우 초점 제어 또는 오토 포커스(autofocus)를 활용해 관심 영역의 이미지 샤프니스를 유지할 수 있습니다.

오토 포커스 요구 사항 확인하기

FPCB AOI에 적합한 이미징 아키텍처 선택

모든 FPCB 검사 작업에 하나의 이미징 아키텍처를 동일하게 적용할 수는 없습니다. 적합한 방식은 감지 대상 결함, 필요한 공간 해상도, 검사 영역, 생산 속도 및 확보할 수 있는 광량에 따라 달라집니다.

검사 요구 사항

이미징 방식

넓은 영역의 미세 패턴

고해상도/16K 라인 스캔

고해상도 + 고속 + 제한된 광량

TDI 라인 스캔

다양한 결함 컨트래스트

멀티 스트로브 라인 스캔

국부적인 미세 결함

고해상도 에어리어 스캔 + 적절한 광학계

고배율에서의 높이 편차

오토 포커스

카메라, 광학계, 조명, 모션, 인터페이스 및 이미지 처리를 하나의 이미징 시스템으로 설계하면, AOI 제조업체가 시스템 복잡성을 불필요하게 증가시키지 않으면서도 요구되는 이미지 품질과 처리량을 달성할 수 있습니다.

해당 솔루션용 제품들

비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.

시작할 준비가 되셨나요?

Basler의 제품과 서비스가 귀사의 다음 프로젝트에 어떻게 도움이 될 수 있는지 확인해 보세요.