적용 사례

PCB/FPC 조립 공정을 위한 투명 접착 소재의 고정밀 검사 및 얼라인먼트

투명 접착제, 양면 테이프, 보호 필름은 소비자 전자제품의 PCB 및 FPC 조립 공정에서 널리 사용됩니다. 그러나 낮은 명암 대비와 불명확한 경계로 인해 안정적인 검출과 위치 결정이 어렵습니다. Basler는 투명 접착 소재를 높은 명암 대비로 이미징할 수 있도록 지원하여 장비 제조업체가 검사 정확도와 생산 효율을 향상시킬 수 있도록 돕습니다.

PCB 라미네이션 공정의 품질 관리
투명 접착 소재를 고해상도로 이미징하면 PCB/FPC 조립 공정에서 정밀한 윤곽 검출, 위치 결정 및 측정이 가능합니다.

접착 소재 비전 검사

투명 접착제, 양면 테이프, 폼 테이프, 보호 필름과 같은 프리컷 보조 소재는 PCB 및 FPC 조립 공정에서 널리 사용됩니다. 픽앤플레이스 및 라미네이션 공정에서는 비전 시스템이 정확한 위치 결정을 수행할 뿐만 아니라, 부착 전에 소재의 품질까지 검증해야 합니다.

투명 접착 소재 검사 시 발생하는 이미징 과제

접착 소재와 캐리어 필름 간의 낮은 명암 대비

투명 접착 소재는 광학적 특성이 캐리어 필름과 유사한 경우가 많아, 일반적인 조명 환경에서는 안정적인 검출에 필요한 충분한 이미지 명암 대비를 확보하기 어렵습니다.

불명확한 경계로 인한 윤곽 추출 및 측정 정확도 저하

접착 소재의 경계가 불명확하면 윤곽 검출 성능이 저하되어 측정 반복성과 위치 결정 정확도에 직접적인 영향을 미칩니다.

다양한 소재 특성에 대응하기 위한 유연한 이미징 파라미터

접착 소재마다 투과율, 반사율, 색상 및 두께가 서로 달라 단일 이미징 설정만으로는 일관된 검사 성능을 유지하기 어렵습니다.


소재 라미네이션
라미네이션 전 정확한 위치 결정과 접착 품질을 확보하기 위해 소재 공급, 인라인 검사, 정밀 얼라인먼트 및 배치 후 검증으로 구성된 투명 접착 소재 라미네이션 워크플로입니다.

위치 결정 및 접착 품질 검증을 위한 주요 비전 검사 작업

일반적인 공정은 다음과 같습니다.:

  • 소재 공급 및 픽업 – 프리컷 접착 소재를 릴 또는 캐리어에서 픽업합니다.

  • 플라잉 검사 및 접착 품질 검증 – 재가 비전 검사 스테이션을 통과하면서 위치, 윤곽 및 접착 상태를 검사합니다. 위치 오차, 잔여물 또는 도포과 넘치는 (Overflow) 불량이 있는 부품은 자동으로 불량 처리됩니다.

  • 정밀 얼라인먼트 및 배치 – 비전 기반 XYθ 보정을 통해 목표 PCB 또는 FPC 위치에 정확하게 배치합니다.

  • 배치 후 검증 – 배치 정확도와 공정 품질을 검사합니다.

투명 접착 소재 검사를 위한 비전 솔루션

투명 접착 소재 검사 시 발생하는 이미징 과제를 해결하기 위해 Basler는 고해상도 컬러 이미징과 맞춤형 이미지 최적화를 결합합니다. 적합한 UV 조명과 함께 사용하면 접착 소재의 가시성을 향상시키고, 안정적인 윤곽 추출, 측정 및 위치 결정을 지원합니다.

라미네이션 검사
UV 조명을 활용한 접착 소재 윤곽의 명암 대비 향상

명암 대비 향상을 위한 UV 조명

투명 접착 소재는 일반적인 가시광 조명 환경에서는 캐리어 필름과의 명암 대비가 낮은 경우가 많습니다. 특정 파장의 UV 조명을 사용하면 접착 소재와 기판의 광학적 특성 차이가 더욱 뚜렷해져 접착 소재의 경계를 쉽게 구분할 수 있습니다. Basler의 '이미지 최적화 알고리즘과 결합하면 안정적인 윤곽 추출, 정확한 면적 및 가장자리 간 거리 측정, 그리고 투명 접착 소재의 신뢰성 높은 검사가 가능합니다.

PCB 라미네이션 검사
고해상도 이미징을 통해 접착된 모서리와 가장자리 경계를 선명하게 파악할 수 있어, PCB/FPC 적층 공정에서 정확한 윤곽 추출 및 측정이 가능합니다.

이미징 하드웨어 및 펌웨어 최적화

투명 접착제의 신뢰할 수 있는 검사는 고품질 이미지 획득에서 시작됩니다. 'Basler의 5 MP 컬러 카메라를 광학 시스템과 결합하면 PCB/FPC 적층 공정에서 정확한 위치 파악, 윤곽 추출 및 측정에 필요한 해상도와 이미지 품질을 확보할 수 있습니다. 또한 RGB 채널 조정을 통해 다양한 접착제 및 기판 재료 조합에 맞춰 이미지 품질을 최적화할 수 있습니다.

접착 소재의 가시성을 향상시키기 위해 Basler는 애플리케이션에 최적화된 컬러 비닝(Color Binning), 샤프닝 및 노이즈 제거와 같은 맞춤형 이미지 품질 및 색상 최적화 펌웨어를 제공합니다. 이미지 획득 단계에서 명암 대비를 향상시키고 배경 간섭을 줄여 투명 접착 소재의 경계를 캐리어 필름과 더욱 명확하게 구분할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 윤곽 추출, 면적 측정, 가장자리 간 거리 측정 및 신뢰성 높은 검사 성능을 위한 안정적인 기반을 제공합니다.

솔루션으로 구현 가능한 검사 기능


최적화된 이미징 시스템으로 다음과 같은 기능을 안정적으로 수행할 수 있습니다.

  • 윤곽 추출

  • 접착 면적 측정

  • 가장자리 간 거리 측정

  • 잔류 접착 소재 검출

저조도 및 고게인(Gain) 환경에서도 맞춤형 펌웨어 기반 배경 노이즈 저감 기능을 통해 깨끗한 이미지를 유지하며 안정적인 검사 성능을 제공합니다.

이 솔루션에 관심이 있으신가요? Basler 엔지니어와 상담해 보세요.

통합 비전 솔루션의 장점

맞춤형 펌웨어, 컬러 이미징 및 UV 조명을 결합하여 Basler는 투명 접착 소재 검사에서 발생하는 주요 이미징 과제를 해결하고, 시스템의 유연성, 검사 신뢰성 및 장비 경쟁력을 향상시킵니다.

  • 향상된 화질

    맞춤형 펌웨어는 후처리에 의존하지 않고 이미지 획득 단계에서부터 이미지 품질을 향상시킵니다.

  • 향상된 명암 대비

    배경 대비 투명 접착 소재의 가시성을 크게 향상시킵니다.

  • 맞춤형 솔루션

    애플리케이션별 맞춤형 펌웨어를 통해 장비 제조업체는 차별화된 솔루션을 구현하고 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

  • 총소유비용(TCO) 절감

    하나의 비전 플랫폼으로 다양한 소재를 지원하여 설정 작업, 엔지니어링 시간 및 제품 전환 비용을 절감할 수 있습니다.

더 정확한 비전 기반 모션 얼라인먼트를 구현할 준비가 되셨나요?