Menu
インターフェースの規格とその種類
産業用カメラのインターフェイスとは
カメラのインターフェイスとは、パソコン接続時や、電源を供給する際に必要になってくるデバイスのことです。主な産業用インターフェイスにはUSB 3.0やGigEなどがあります。こちらでは、産業用カメラ向けインターフェースにどのような種類と規格あるかなど、さまざまなトピックについてご紹介しています。是非ご覧ください。
CoaXPress 2.0対応ビジョンシステムの構築方法
新登場のCoaXPress 2.0に対応したビジョンシステムの構築方法とそのメリットとは?その詳細について、Vision Campusのビデオをぜひご覧ください。
CoaXPressとは?
従来は困難であった大量データの長距離高速転送。これを可能にする産業用画像処理規格CoaXPress(CXP)が新たに登場しました。その詳細について、ぜひご覧ください。
エンベデッドビジョン用インターフェースMIPI CSI-2
エンベデッドビジョン用インターフェースとしてさまざまな特長を持っているMIPI CSI-2。このビデオでは、その詳細についてご紹介しています。ぜひご覧ください。
マルチカメラシステムにおけるGigE Vision 2.0のメリットとは?
このビデオでは、PTPの仕組みやマルチカメラシステムにおけるGigE Vision 2.0のメリットなどについてご紹介しています。ぜひご覧ください。
USB 3.0:次世代のカメラインターフェース
最新のカメラインターフェースUSB3.0。USB3.0の特長と次世代インターフェースと呼ばれる理由について、ぜひご覧ください。
インターフェイスの説明イメージ
カメラ選びの際に重要となるのが適切なインターフェースです。このビデオでは、お手持ちの産業用カメラに合ったインターフェースの種類について解説しています。
Camera Link
高帯域幅と使いやすさを兼ね備えた魅力的なCamera Link。このインターフェースについて知っておくべき情報を網羅しました。
GigE
GigEは「Gigabit Ethernet」の略で、カメラインターフェースの規格名です。このインターフェースのメリットと、考慮すべき要素を説明します。
GenICam
産業用画像処理では、いくつもの規格が設けられています。その1つ、GenICamの全容をご紹介します。
USB 3.0とUSB3 Vision規格
家庭用コンピューターでの利用を通じて、多くの人にとってなじみの深いUSBインターフェース。USB 3.0ならではの機能や、画像処理に与える影響を見ていきます。
FireWire(IEEE 1394)
FireWireは古くから使用されていながら、現在でも頻繁に目にするカメラインターフェースです。詳しくはこちらをご覧ください。