Hochempfindliche Bildverarbeitungskameras
Mit hochempfindlichen Bildverarbeitungskameras ist es möglich, auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein Videobild mit geringem Bildrauschen zu erzeugen. Hochempfindliche Industriekameras können in verschiedenen Bereichen wie z.B. für Security-Aufgaben in der Nacht bei schwachem Licht oder bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen eingesetzt werden. Die Kameras sind entweder mit CCD- oder CMOS-Sensoren ausgestattet.
Lesedauer: ca. 5 Minuten
Was genau sind hochempfindliche Industriekameras?
Wenn ein Golfball aufs kurz gemähte Grün gespielt wird, kann man ihn schnell erkennen. Landet der Ball in etwas höherem Gras, sieht man ihn auch noch. Fliegt der Ball jedoch in sehr hohes Gras, kann man ihn nur schlecht erkennen und finden.
So wie die Höhe des Grases das Finden erschwert, nimmt die Erkennbarkeit eines Signals mit wachsendem Rauschen ab. Ist das Rauschen klein (das Gras gemäht), kann man ein Objekt (den Ball) gut erkennen. Wird das Rauschen der Kamera größer, kann das Objekt nicht mehr erkannt werden. Je kleiner das Hintergrundsignal ist, umso einfacher findet man den Ball.
Die Detektionsgrenze, also die Grenze, bei der der Ball im Gras gerade noch erkennbar ist, ist per Definition dann erreicht, wenn das Gras so hoch steht wie der Ball. Ebenso ist das Objekt in den Bilddaten gerade noch vom Rauschsignal unterscheidbar, wenn das Rauschen so groß ist wie das Signal. Das Verhältnis vom Signal zum Rauschen nennt man Signal-Rausch-Verhältnis. An der beschriebenen Detektionsgrenze liegt es bei 1. Je höher das Signal-Rausch-Verhältnis, desto besser erkennbar ist ein Objekt.

Was bedeutet Quanteneffizienz für die Empfindlichkeit einer Kamera?
Die Quanteneffizienz (QE) beschreibt, wie effektiv ein Bildsensor einfallende Photonen in elektrische Signale umwandelt. Eine höhere QE bedeutet, dass ein größerer Anteil des verfügbaren Lichts zum Bildsignal beiträgt.
Da die Quanteneffizienz (QE) je nach Wellenlänge variiert, ist es sinnvoll, bei der Bewertung der Kameraempfindlichkeit sowohl den QE-Wert als auch die spektrale Empfindlichkeit zu berücksichtigen. QE-Kurven zeigen, wie effizient ein Sensor auf Licht verschiedener Wellenlängen reagiert, und helfen dabei, die Sensorleistung unter unterschiedlichen Aufnahmebedingungen zu vergleichen.

OG05C – Breites Empfindlichkeitsspektrum mit erweiterter NIR-Charakteristik
Die 5MP-Kamera OG05C mit 3,45 µm-Pixeln erreicht eine maximale Quanteneffizienz von rund87 % und bietet eine gleichbleibende Empfindlichkeit über das gesamte sichtbare und nah-infrarote Spektrum. Ihr Empfindlichkeitsbereich reicht über 1000 nm hinaus und bietet somit zusätzliche Flexibilität, wenn längere NIR-Wellenlängen erforderlich sind.
IMX900 – Hohe Quanteneffizienz im sichtbaren und nahen Infrarotbereich
Die 3,2-MP-IMX900-Kamera mit 2,25-µm-Pixeln erreicht im sichtbaren Bereich eine maximale Quanteneffizienz von über 90 % und weist auch im nahen Infrarotbereich eine hohe Empfindlichkeit auf. Dank ihrer breiten spektralen Empfindlichkeit ermöglicht sie eine effiziente Lichtaufnahme über einen weiten Bereich von Beleuchtungswellenlängen.
Wann benötigt man eine hochempfindliche Kamera?
Eine hohe Empfindlichkeit ist besonders wichtig, wenn das Bildgebungssystem nur begrenzte Möglichkeiten zur Lichtsammlung bietet. Dies kann der Fall sein, weil die Belichtungszeit sehr kurz sein muss, die Beleuchtung durch das System oder die Umgebung eingeschränkt ist oder das Objekt selbst keiner intensiven oder längeren Beleuchtung standhalten kann.

Prüfung mit kurzer Belichtungszeit und hoher Geschwindigkeit
Schnell bewegte Objekte erfordern kurze Belichtungszeiten, um Bewegungsunschärfe zu minimieren, wodurch dem Sensor weniger Zeit bleibt, Licht einzufangen. Hochempfindliche Kameras tragen dazu bei, innerhalb dieser kurzen Belichtungszeitfenster ein ausreichendes Bildsignal aufrechtzuerhalten, und ermöglichen so eine zuverlässige Prüfung, ohne die Produktionsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen.
Typische Beispiele: Hochgeschwindigkeitsprüfung von Leiterplatten und Elektronik, schnelle Fertigungslinien in der Produktion sowie intelligente Verkehrssysteme (ITS)

Bildaufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen
Manche Bildgebungsaufbauten können aufgrund begrenzter Einbauräume, großer Arbeitsabstände, hoher Vergrößerung, optischer Einschränkungen oder schwieriger Aufnahmebedingungen einfach nicht genügend Licht liefern. Eine hochempfindliche Kamera kann das verfügbare Licht besser nutzen und bietet so mehr Flexibilität beim gesamten Bildgebungsaufbau.
Typische Anwendungsbeispiele: Mikroskopie, Halbleiterprüfung, Fluoreszenzdetektion, Verkehrsbildaufnahme usw.

Lichtempfindliche Gegenstände und Materialien
Eine stärkere Beleuchtung ist nicht immer die Lösung. Helle oder längere Belichtung kann bestimmte lichtempfindliche Objekte und Materialien erwärmen, verändern oder beschädigen. Hochempfindliche Kameras können auch bei geringerer Beleuchtung oder kürzeren Belichtungszeiten brauchbare Bildinformationen erfassen und tragen so dazu bei, unnötige Lichtbelastung zu minimieren.
Typische Beispiele: lichtempfindliche biologische Gewebe und Organe, lebende Zellen und Proben sowie lichtempfindliche Materialien, die in Forschung und Fertigung zum Einsatz kommen.
Hochempfindliche ace 2-Kameras
Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.