글래스리스 UV 센서
특수한 광학 요구 사항을 위한 맞춤형 UV 이미징
자외선(UV) 이미징을 활용하면 가시광에서는 감지하기 어려운 표면 결함과 재료 특성을 파악할 수 있습니다. 그러나 UV 감응형 카메라에서도 불필요한 반사, 광학 아티팩트 또는 파장에 따른 투과 손실로 인해 이미징 문제가 발생할 수 있습니다. 일부 광학 구성에서는 센서 보호용 커버 글라스가 이러한 제약의 원인이 될 수 있습니다.
글래스리스 UV 센서는 커버 글라스와 관련 광학 계면을 제거한 대안입니다. Basler는 특수한 이미징 요구 사항이 있는 어플리케이션을 위해 표준 카메라 구성만으로는 대응하기 어려운 광학 문제를 해결할 수 있는 맞춤형 UV 카메라 솔루션을 제공합니다.
읽는 시간: 약 13 분

글래스리스 UV 센서의 주요 특징
반사 계면 감소: 커버 글라스를 제거하여 불필요한 반사나 고스트 현상의 원인이 될 수 있는 광학 표면을 없앨 수 있습니다.
광학 구성에 따른 UV 투과율 향상: 커버 글라스를 제거하면 파장에 따른 감쇠를 줄일 수 있으며, 특히 커버 글라스 소재가 단파장 UV의 투과를 제한하는 경우 효과적일 수 있습니다.
어플리케이션에 맞춘 이미지 최적화: 글래스리스 구성은 높은 성능이 요구되는 UV 이미징 시스템에서 커버 글라스로 인해 발생하는 광학 아티팩트를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
UV 파장 관련 고려 사항: 적절한 이미징 성능을 확보하기 위해서는 센서 감도, 커버 글라스 투과율, 조명 및 광학계를 종합적으로 검토해야 합니다.
Basler 맞춤형 솔루션: Basler 전문가와의 상담을 통해 구체적인 어플리케이션 요구 사항과 기술적 구현 가능성을 바탕으로 글래스리스 맞춤 구성을 검토할 수 있습니다.
표준 UV 카메라의 이미징 성능을 제한하는 요인
UV 감응형 카메라는 일반적인 가시광 카메라보다 더 짧은 파장의 빛을 포착하도록 설계되었습니다. 특히 UV 조명에서 재료의 물성이나 표면 특성의 차이로 인해 컨트래스트가 발생하는 경우에 유용합니다. 그러나 UV 감응형 센서만으로는 최적의 이미징 성능을 보장할 수 없습니다. 렌즈, 조명, 필터, 센서 커버 글라스를 포함한 전체 광학계가 최종 이미지에 영향을 미칩니다.
발생할 수 있는 문제 중 하나는 광학 계면에서 생기는 불필요한 반사입니다. UV 광이 센서 커버 글라스를 통과할 때 일부가 글라스 표면에서 반사될 수 있습니다. 이러한 반사는 광학 구성에 따라 고스트 현상의 원인이 되거나 이미지 컨트래스트를 저하시킬 수 있습니다.
UV 스펙트럼에서도 파장에 따라 투과 특성이 달라집니다. 센서가 UV에 감응하더라도 다른 광학 구성 요소가 특정 파장의 빛을 감쇠시키면 감광면에 도달하는 빛의 양이 줄어들 수 있습니다.
이러한 문제는 컨트래스트가 낮은 특징을 검사하거나 까다로운 광학 구성이 필요한 경우 특히 중요하게 고려해야 합니다.
커버 글라스는 UV 이미징에 어떤 영향을 미치나요?
산업용 이미지 센서의 보호용 커버 글라스는 민감한 센서 표면을 오염물, 먼지 및 기계적 손상으로부터 보호하는 중요한 역할을 합니다.
UV 센서에는 자외선 파장대에서도 투과율을 유지할 수 있도록 엄선된 소재가 사용됩니다. 예를 들어, 표준 Basler ace 2 X UV 카메라에 사용되는 IMX487 센서는 약 200~400nm의 UV 감도를 갖도록 설계되었으며, UV 파장대에 적합한 소재의 커버 글라스를 사용합니다.
그러나 UV에 적합한 글라스 역시 추가적인 광학 계면을 형성합니다. 이러한 표면에서 발생하는 반사는 불필요한 광 경로를 만들어낼 수 있으며, 특정 이미징 구성에서 이미지 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 커버 글라스를 제거하면 이러한 계면이 사라지므로, 커버 글라스로 인한 반사나 고스트 이미지를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 다만 실제 개선 효과는 조명 배치, 사용 파장 및 광학 구성에 따라 달라집니다.

글래스리스 UV 센서는 어떤 경우에 고려해야 할까요?
커버 글라스로 인한 광학적 제약이 검사 정확도에 영향을 미치는 경우 글래스리스 UV 센서를 고려할 수 있습니다. 특히 높은 컨트래스트와 극미세 결함에 대한 검출 감도가 요구되는 어플리케이션에 적합한 선택이 될 수 있습니다.
2가지 주요 고려 사항:
불필요한 반사 및 고스트 현상: 커버 글라스의 앞면과 뒷면 사이에서 발생하는 반사는 미광 및 고스트 이미지의 원인이 되어 이미지 컨트래스트를 낮출 수 있습니다. 이러한 현상은 마이크로 및 나노 스케일 검사 어플리케이션에서 미세한 표면 특징, 위상 결함 또는 헤이즈를 검사할 때 특히 문제가 될 수 있습니다.
UV 파장에 따른 투과 손실: 커버 글라스 소재는 특정 UV 파장, 특히 단파장 영역의 UV 광을 흡수하거나 감쇠할 수 있습니다. 투과율이 낮아지면 센서에 도달하는 광자 수가 줄어 시스템의 유효 감도와 신호대잡음비가 낮아질 수 있습니다.
커버 글라스를 제거하면 이러한 추가 광학 계면이 사라지므로, 커버 글라스의 투과 특성이 제한 요인인 경우 UV 광 투과량을 늘릴 수 있습니다. 다만 실제 개선 효과는 커버 글라스 소재, 사용 파장 및 전체 광학 구성에 따라 달라집니다.

Basler의 맞춤형 글래스리스 UV 카메라 솔루션
모든 UV 이미징 요구 사항을 표준 카메라 구성으로 충족할 수 있는 것은 아닙니다. Basler는 특수한 광학 문제를 해결할 수 있도록 일부 카메라에 글래스리스 센서 옵션을 비롯한 어플리케이션별맞춤화 서비스를 제공합니다.
Basler는 카메라 맞춤화뿐만 아니라 풍부한 머신비전 전문 지식과 카메라, 광학계, 조명, 소프트웨어로 구성된 폭넓은 제품 포트폴리오를 바탕으로 적합한 이미징 솔루션 개발을 지원합니다. 광학 요구 사항 평가부터 시스템 통합 지원까지, Basler는 전 과정에서 고객이 이미징 문제를 해결할 수 있도록 돕는 동시에 개발 복잡성을 줄이고 사용 중인 산업용 비전 시스템과의 호환성을 보장합니다.

적절한 UV 이미징 구성 선택
표준 UV 카메라와 글래스리스 구성 중 어떤 방식이 적합한지 판단하려면 전체 이미징 시스템을 검토해야 합니다. 커버 글라스를 제거하면 추가적인 광학 계면을 없앨 수 있지만 모든 어플리케이션에서 이미징 성능이 향상되는 것은 아닙니다. 센서 감도, 광학 투과 특성, 조명 배치 및 사용 환경에 필요한 보호 수준까지 모두 고려해야 합니다.
많은 어플리케이션에서는 UV에 적합한 커버 글라스를 사용한 표준 UV 카메라가 실용적인 솔루션입니다. 특정 광학적 제약으로 인해 맞춤 구성이 필요한 경우에는 글래스리스 구성이 대안이 될 수 있습니다.
Basler는 고객이 이러한 요구 사항을 검토하고, 특수한 산업용 검사 작업에 적합한 UV 카메라 구성을 찾을 수 있도록 지원합니다.
UV 카메라 맞춤 구성 문의하기