Basler präsentiert einfache Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung über die Kamera
- Datum
- 3. November 2026
Baslers modulares Vision System ermöglicht die Objektiv- und / oder Beleuchtungs-Steuerung direkt über die Kamera in einem SDK. Der geringe Hardware- und Software-Bedarf vereinfacht die Integration und Synchronisation der Komponenten.
Die Basler AG, internationaler Hersteller hochwertiger Machine Vision Hardware und Software, stellt ein Vision System vor, in dem Kamera, Objektiv und / oder Beleuchtung über ein einziges Basler Sync Cable verbunden werden. Die Steuerung der Komponenten erfolgt über eine Kamera-I/O-Leitung und über ein SDK. Objektiv und Beleuchtung benötigen weder externe Controller noch zusätzliche Kabel oder separate SDKs. Es resultiert ein Vision System, das sich einfach integrieren, synchronisieren und bedienen lässt. Dank eines modularen Ansatzes lässt sich genau das Vision System konfigurieren, das zur jeweiligen Anwendung passt.


Vision System-Baukasten
Anwendende wählen eins der neuen Basler Sync Cables und entscheiden damit, ob sie das Objektiv, die Beleuchtung oder beide Komponenten steuern möchten. Darüber hinaus wählen sie eine ace 2 oder boost R Flächenkamera, ein motorisiertes Objektiv von Computar oder ein Flüssiglinsen-Objektiv von Optotune, ein Modell aus allen Basler LED-Beleuchtungen sowie ein zur Kameraschnittstelle passendes Datenkabel. Die Steuerung selbst erfolgt über ein GenICam-konformes SDK, z. B. die pylon Software.
Weniger Hardware und Software, schnellere Integration und Synchronisation
In Baslers neuem Ansatz übernimmt die Kamera neben der Bilderfassung die Steuerung von Objektiv und Beleuchtung. Anstelle separater Hardware- und Software-Systeme für alle Komponenten entsteht ein gemeinsames Steuerungskonzept. Das Basler Sync Cable verbindet als intelligentes Power-I/O-Kabel Kamera, Objektiv und Beleuchtung miteinander und ermöglicht die Kommunikation untereinander. Da alle Steuerbefehle über GenICam-Features angesprochen werden können, ist nur ein SDK nötig, um Einstellungen wie Autofokus oder Strobing zentral vorzunehmen. Das Vision System lässt sich folglich leichter integrieren und präzise synchronisieren.
Über Standard-GenICam-Register lassen sich mit derselben API sowohl Basler Kameras als auch Komponenten verschiedener Hersteller steuern. Dies vereinfacht die Integration und ermöglicht eine bisher unerreichte Flexibilität in der Hardware-Auswahl bei identischer Applikationssoftware.
Hinzu kommt, dass die Steuerbefehle bi-direktional über eine Kamera-I/O-Leitung übertragen werden. Eine GPIO-Leitung und ein Opto-Eingang bleiben für weitere Elektronik verfügbar, was Flexibilität im Vision System-Aufbau bietet.
Eine Lösung für variierende Objektabstände und Beleuchtungs-Anforderungen
Steuerbare Vision Systeme eignen sich beispielsweise für die Paketabfertigung in der Logistik und erhöhen die Erkennungsrate unterschiedlich großer Pakete. Der Autofokus gleicht Abstandsänderungen aus, während präzises Blitzen für die Erkennung von Etiketten sorgt. Bei der Inspektion von Elektronikbaugruppen tragen steuerbare Vision Systeme zur vollständigen Fehlererkennung bei. Unterschiedliche Bauteilhöhen erfasst der Autofokus, die synchronisierte Blitzbeleuchtung kann Bewegungen einfrieren und Fehler sichtbar machen.
Indem wir Kamera, Objektiv und Beleuchtung als ein zusammenhängendes System betrachten, reduzieren wir den Aufwand für Integration und Synchronisation erheblich. So können sich Vision Engineers auf das konzentrieren, was wirklich zählt: die optimale Lösung ihrer Anwendung.
Weitere Informationen: www.baslerweb.com/lens-lighting-control
Downloads
Ihr Kontakt für Presseanfragen
Finden Sie hier Ihre:n Ansprechpartner:in für Presseanfragen.
Zu den Pressekontakten