Vision Technologie

Bildverarbeitung für Flussmittel-Auftrag, Indium-TIM und die Montage von Wärmeverteilern von FCBGA

Die Nachfrage nach leistungsstarken Halbleitergehäusen (Packages) für KI-, HPC- und Automobilanwendungen führt zu steigenden Anforderungen an das Wärmemanagement. Indium-basierte Wärmeleitmaterialien (TIMs) werden zunehmend eingesetzt, um die Wärmeübertragung vom Chip zum Wärmeverteiler zu verbessern. Gleichzeitig verändern größere Packages, sich weiterentwickelnde Wärmeleitmaterialien und neue flussmittelfreie Verfahren die Anforderungen an Montage und Bildverarbeitung.

Die industrielle Bildverarbeitung ermöglicht eine präzise Ausrichtung und Prüfung bei der Montage von Indium-Wärmeleitmaterialien und Wärmeverteilern für leistungsstarke FCBGA-Packages
Die industrielle Bildverarbeitung ermöglicht eine präzise Ausrichtung und Prüfung bei der Montage von Indium-Wärmeleitmaterialien und Wärmeverteilern für leistungsstarke FCBGA-Packages.

Was ändert sich bei der Montage von Indium-Wärmeleitmaterialien?

Bei FCBGA-Packages (Flip-Chip Ball Grid Array) mit hoher Leistung werden bereits Indium- und InAg-Wärmeleitmaterialien verwendet, um die thermische Schnittstelle zwischen dem Chip und dem Wärmeverteiler herzustellen. Heutzutage stellt die flussmittelunterstützte Montage mit Indium-Wärmeleitmaterialien besondere Anforderungen an die Bildverarbeitung hinsichtlich der Inspektion des Flussmittelauftrags, der Ausrichtung und Platzierung der Indium-Vorformlinge (Preforms) sowie der Ausrichtung des Wärmeverteilers.

Bei der Konzeption des Bildverarbeitungssystems sind die wichtigsten Entwicklungen:

  • Größere Package-Formate erfordern ein größeres Sichtfeld, ohne dass dabei die Platzierungsleistung beeinträchtigt wird.

  • Die verschiedenen optischen Ziele reichen von kontrastarmen Lichtströmen bis hin zu reflektierenden Indium- und Metall-Wärmeverteilern.

  • Abweichungen bei der Z-Achse und Package-Verformungen können die Fokussierung und die Messstabilität beeinträchtigen.

Künftig könnten flussmittelfreie Indium-Wärmeleitmaterial-Verfahren sowohl den Montage- als auch den Prüfablauf verändern. Das Auftragen von Flussmittel und die entsprechende Prüfung könnten entfallen, während alternative Methoden zur Oxidkontrolle eingeführt werden. Die Platzierung von Indium und die Ausrichtung des Wärmeverteilers bleiben wichtige Prozessschritte.

Montage von Indium-Wärmeleitmaterial und Wärmeverteiler in einem Hochleistungs-FCBGA-Package.
Montage von Indium-Wärmeleitmaterial und Wärmeverteiler in einem Hochleistungs-FCBGA-Package: Hier sind eine präzise Kontrolle der Ausrichtung und Verfahren erforderlich.

Wo unterstützt Bildverarbeitung bei der Montage von Metall-Wärmeleitmaterialien?

Bei einem flussmittelunterstützten Verfahren unterstützt die Bildverarbeitung mehrere Schritte, bevor die thermische Schnittstelle schließlich verschlossen wird. Jeder Schritt hat eine andere optische Zielvorgabe. Kontrastarme Lichtströme, reflektierende Indium-Vorformlinge und eine deutlich größere Abdeckung stellen unterschiedliche Anforderungen an Kontrast, Sichtfeld und Positionierung.

Prüfung des Flussmittel-Auftrags

Anforderungen an die Bildgebung

Dünnes, transparentes Flussmittel bietet nur einen geringen Kontrast zur darunterliegenden Oberfläche. Das Bildverarbeitungssystem muss das Vorhandensein des Flussmittels und die gleichmäßige Auftragung auf der gesamten Chip- oder Waferoberfläche zuverlässig überprüfen.

Machine Vision überprüft das Vorhandensein des Flussmittels und die Gleichmäßigkeit des Auftrags nach dem Flussmittel-Sprühvorgang.
Machine Vision überprüft das Vorhandensein des Flussmittels und die Gleichmäßigkeit des Auftrags nach dem Flussmittel-Sprühvorgang.

Systemdesign

  • Hochauflösende Flächenabtastung zur Flussmittelprüfung

  • Kontrollierte Beleuchtung zur Erzielung eines ausreichenden Kontrasts zwischen Flussmittel und Hintergrund

  • Kompakte Kamerakonfigurationen mit nur einem Kabel können die Maschinenintegration vereinfachen.


Wichtig für die Anwendung

  • Wählen Sie die Auflösung entsprechend dem erforderlichen Sichtfeld und dem nachweisbaren Flussmittel-Merkmal aus.

  • Eine Bildverbesserung kann erforderlich sein, wenn Uneinheitlichkeiten die Konsistenz der Prüfung beeinträchtigen.

  • Berücksichtigen Sie eine Höhen- oder Verformungskompensation, wenn Abweichungen in der Z-Achse die Bildgebung beeinträchtigen.


Artikel „Bildverarbeitung für wichtige Verfahrensschritte bei FCBGA-Packages” kostenlos freischalten

Schalten Sie den vollständigen Artikel „Bildverarbeitung für wichtige Verfahrensschritte bei FCBGA-Packages“ frei. Melden Sie sich bei My Basler an oder nutzen Sie das Formular – kostenlos und unverbindlich.

Bereit, gemeinsam loszulegen?

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen und wie wir Sie bei Ihrem nächsten Projekt unterstützen können.