Basler是如何使其相機具備如此可靠的高穩定性?

Basler是如何使其相機具備如此可靠的高穩定性?

‌Basler 相機堅固耐用

所有的Basler相機在裝箱運送給客戶之前都需要經過全面而苛刻的品質檢測程序。在每一個元件被組裝進Basler相機之前,我們就已經對其進行了細緻的檢查並仔細評估其用途。我們在開發過程中就已經使用嚴格的品質保證措施,以確保我們的相機具備極其高度的穩定性。

對Basler來說,品質絕不僅僅是一句承諾

我們對產品提出最高要求,同時採取多項措施,以確保為您提供滿意的高品質和穩定性。從產品元件被運至Basler生產設備那一刻起,我們的標準內部品質保證流程就已經啟動。所有的元件和模組在配置於電路板前後均需經過多個檢測步驟。只有通過每項檢測的元件,才能被組裝進相機。這些檢測步驟也將在生產過程中連續不間斷地進行。而一般的功能性檢測、使用相機測試工具進行的影像品質檢查,以及相機內感光元件位置檢查則只是Basler相機在生產過程中需要通過的進一步檢測的其中三項。

除此之外,我們還對開發過程中可能對相機壽命產生影響的因素進行調查,尤其是當相機在其使用壽命期間以各種方式曝露在這些可能的影響因素之下的情況時。

外部因素包括

  • 環境溫度及其可能出現的波動

  • 應用區域的濕度,以及

  • 與開/關機相關的溫度迴圈的數量和幅度

與內部因素一樣,這些因素也可能影響到相機的使用壽命:

例如

  • 個別電子元件的穩定性

  • PCBT 和焊接接頭的堅固性以及

  • 相機散熱機制的設計


為確保這些因素都不會對相機的性能和壽命產生干擾,Basler已經為新的相機研發出特別的測試程式,以更加敏銳地發現這些影響因素並對相機進行針對性的有效保護。例如:在測試中會使用氣候櫃,對代表性的溫度迴圈進行類比。

您可以在我們的品質頁面 或我們的品質手冊 中瞭解有關Basler產品品質管理和品質保證的詳細內容。

案例研究:元件溫度測試

案例研究:元件溫度測試

該圖顯示了ON Semiconductor的PYTHON 2000和PYTHON 5000感光元件套裝的設置:

當溫度出現波動時,感光元件的陶瓷外殼的膨脹度比其下方的電板更小。當反覆進行測試迴圈時,可以看出沿著感光元件包裝邊緣的所謂LCC包裝焊接接頭(當置於上圖所顯示的位置時)的強度不足以有效支撐由不同膨脹/收縮迴圈所引起的壓力。

Different expansions in the sensor package

這樣的包裝可能導致相機型號僅能在溫度迴圈的數量和幅度都非常低時用於特定的應用,否則高壓會導致焊接接頭在中長期過程中斷裂,從而使感光元件功能受限或中斷。

LCC to LGA sensor package

相機只能應用於部分應用不能完全滿足Basler對其相機的高品質標準要求。Basler的工程師們因此針對潛在的替代品進行了不懈地努力和尋找。在與感光元件製造商的共同努力下,他們最終建立了以下解決方案:

與LCC包裝不同,最新研發的LGA感光元件包裝能夠在整個表面配置多個焊接接頭。因此,它明顯更能夠抵抗住與溫度波動有關的膨脹-從而滿足Basler的高品質要求。

對Basler來說,品質意味著什麼

我們在關於案例研究的影片中針對開發新型LGA感光元件包裝所涉及的各個步驟進行了探討:

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。