2026. 11. 2.렌즈 및 조명 제어이 비전 시스템을 사용하면 단일 SDK에서 카메라를 통해 렌즈 및/또는 조명을 제어할 수 있습니다. 최소한의 하드웨어 요구 사항, 간편한 통합 및 모듈형 구성이 특징입니다.
2026. 10. 27.고해상도 웨이퍼 검사의 변화를 이끄는 3가지 비전 트렌드더욱 미세해지는 웨이퍼 구조. 더욱 얕아지는 초점 심도. 늘어나는 스캔 횟수. 웨이퍼 AOI에서 고해상도 이미징, 깊이 정보, 데이터 처리의 연관성을 보여주는 3가지 비전 트렌드를 살펴보세요.
2026. 10. 9.인라인 식품 검사를 위한 자동 색상 매칭머신비전을 활용하여 생산 전 과정에서 제품 색상을 검증하세요. 자동 색상 매칭을 통해 객관적인 검사를 수행하고 제품의 일관성을 유지하며 생산 과정에서 발생하는 폐기를 줄이는 방법을 알아보세요.
2026. 9. 29.RDMA를 적용한 GigE Vision 3.0GigE Vision 3.0은 RDMA와 RoCEv2를 사용하여 데이터를 더욱 직접적이고 빠르게 전송합니다. 이를 통해 산업용 비전 시스템의 효율성과 성능이 향상됩니다.
2026. 9. 11.인시투(In-Situ) 반도체 검사를 위한 머신비전반도체 공정 내 머신비전 활용이 확대되고 있습니다. 공정 및 장비 모니터링과 추가적인 웨이퍼 AOI를 통해 이상을 조기에 탐지하고, 핵심 공정 단계의 상태를 더욱 명확하게 파악하는 방법을 알아보세요.
2026. 9. 9.AI 비전 시스템을 위한 최적화된 연산 성능방대한 양의 데이터를 실시간으로 처리하는 것은 AI 비전 어플리케이션의 핵심 과제입니다. 유연한 전처리 기능을 갖춘 지능형 프레임 그래버와 최적화 가능한 FPGA는 CPU와 GPU의 처리 부담을 줄여줍니다. 그 결과 AI 알고리즘에 할당 가능한 연산 능력을 극대화할 수 있으며, 성능, 안정성 및 확장성이 향상됩니다.
2026. 9. 3.고정밀 드릴링을 위한 중심점 계산인쇄회로기판(PCB) 제조 과정에서 비아(via)는 개별 계층을 전기적으로 연결합니다. Basler가 특별히 개발한 이미지 분석 알고리즘은 중심점을 매우 안정적으로 계산합니다.
2026. 9. 1.동박 및 동박적층판의 고속 검사다양한 조명 모드, 동기화된 라인 스캔 이미지 획득 및 CPU/GPU 부하를 줄여주는 FPGA 전처리 기능을 통해 안정적인 고속 검사를 구현해 보세요.
2026. 8. 31.pypylonpypylon은 Basler의 공식 제품으로, pylon 소프트웨어 제품군에 Python 인터페이스를 제공합니다. 이 오픈 소스 소프트웨어를 사용하면 Basler 하드웨어와 이미지 처리 기능을 Python 어플리케이션에 손쉽게 통합할 수 있습니다.