동축 조명

동축 조명 및 사용 시기

동축 조명은 반사 표면에 적합하여 물체 가장자리에서 높은 대비를 얻을 수 있어 광택 또는 반사 부품 및 표면의 스크래치나 손상을 검사하는 데 적합합니다.

Basler 조명 셀렉터를 사용하여 어플리케이션에 적합한 조명을 찾아보세요. 단계별 안내를 통해 다양한 조명과 호환 가능 액세서리를 만나볼 수 있습니다.

동축 조명 및 조정 방법

동축 조명은 반투명 거울로 빛을 물체에 직접 비춥니다.

물체에서 반사된 빛은 반투명 거울을 통과하여 카메라의 조리개로 들어오고, 반면 난반사된 빛은 렌즈를 통과하여 ‍반사됩니다. 이 효과는 카메라와 피사체 사이의 거리를 변경하여 제어할 수 있습니다.

동축 조명은 반사되는 물체의 가장자리에서 높은 콘트라스트(Contrast)를 만드는 데 적합합니다.

Tip : 이 효과는 카메라에서 피사체까지의 거리를 통해 제어할 수 있습니다.

적용 예시 : 반광택, 광택 또는 반사성 부품 및 표면의 스크래치 또는 손상 검사.

조명 선택에 도움이 필요하신가요?

당사의 조명 어드바이저는 적합한 조명 및 구성 요소를 단계별로 안내하여 개별 제품을 추천합니다. 설계 프로세스 중에 ‌신속하게 비전시스템에 적합한 조명을 선택하세요.

조명 어드바이저

적합한 조명 액세서리로 조명 설정을 완성하세요.

‍어플리케이션을 제대로 비추는 데 필요한 모든 것을 찾아보세요. 각 조명 설정에는 전원 공급 장치가 필요하며 완벽한 조명을 위해 전원 공급 장치, 브래킷, 디퓨저 및 편광판과 같은 추가 액세서리를 추가할 수 있습니다.

적절한 조명 선택에 대한 인사이트

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.