高精細の顕微鏡画像による細胞活動の可視化
Basler aceの鮮明な撮像により、効率的な細胞研究をサポート
- 顧客
- SYNENTEC GmbH
- 所在地
- ドイツ・エルムスホルン
- 日付
- 2013年
病気のメカニズムの解明において、細胞研究は非常に重要です。顕微鏡メーカーのSYNENTEC社が開発した自動細胞解析装置NYONEは、細胞内部の微細な構造を鮮明に可視化できることから、創薬や細胞研究に広く活用されています。

顕微鏡観察における高精細画像の取得
細胞をデジタル形式で可視化し、わかりやすいデータに変換することで、どのような細胞活動が行われているかを分析するNYONEにとって、デジタルカメラによる撮像と画像処理は必要不可欠な工程です。

細胞代謝と細胞欠陥
NYONEを活用して画像ベースのサイトメトリーを実施すれば、細胞活動に関するさまざまな情報を収集できます。しかも、mmからnmスケールの分解能に対応しており、細胞の代謝活動をわかりやすく可視化することが可能です。
細胞欠陥を素早く正確に検出するには、高精細の顕微鏡画像が必要不可欠であるため、NYONEの開発に当たっては、高速・高解像度撮影が可能なカメラを選定することが大きな課題となりました。

2台のカメラによる位置特定と高解像度撮影
組織検体や血液検体の顕微鏡観察では、細胞・組織と蛍光色素を結合させて、特定の標的を検出する蛍光染色が行われています。しかし、染色方法や照明のフィルター、光の照射方法によっては、後続の解析作業でさまざまな問題が発生するおそれがあります。
そこで、SYNENTEC社では、2台のBasler ace GigEモデルを導入することにしました。そのうち、1台(メインカメラ)は検体の高精細画像の取得、もう1台(サブカメラ)はホルダーと検体の位置関係の監視に使用します。カメラの選定においては、カメラセンサーの品質に加え、ROI(関心領域)機能によるフレームレートの向上が大きな決め手となりました。
Baslerの協力体制ときめ細かなカスタマーサービスのお陰で、難しい課題を素早く確実に解決することができました。
SYNENTEC社(本社:ドイツ・エルムスホルン)は、蛍光・明視野観察向けの高速細胞撮影装置や、細胞株開発・細胞培養・創薬・がん研究・免疫研究・幹細胞研究向けの細胞アッセイ自動化装置を製造するリーディングカンパニーです。同社の目的は、優れた製品を手頃な価格で提供することにあり、幅広い検査機関や研究所において、細胞撮影の高速化・自動化に貢献しています。