介面與標準

CXP-over-Fiber

迎向未來的光纖影像處理

CoaXPress-over-Fiber(CoF)是針對工業影像處理的高速解決方案,結合成熟的 CXP 介面與光纖傳輸優勢。相較於傳統銅纜方案,CXP-over-Fiber 具備更長的傳輸距離、更高的頻寬,以及穩定無干擾的訊號傳輸能力。

  • 閱讀時間:約 20 分鐘

CXP-over-Fiber 關鍵特點

CoaXPress(CXP)是廣獲好評的高效能機器視覺相機介面。CXP-over-Fiber 則為其進階版本,以光纖取代同軸電纜。相較於 CXP,CXP-over-Fiber 在技術上具備下列優勢:

  • 極高的頻寬,目前每台相機最高可達 100 Gbps

  • 單纖模式下傳輸距離最遠可達 40 km;在機器視覺領域,多纖模式通常可達 100 m 的傳輸距離,且不損失頻寬

  • 在配備大型電動馬達、焊接系統、變頻器與無線通訊技術的生產設施中,仍具抗電磁干擾(EMI)與射頻干擾(RFI)能力

  • 彈性擴充與擴展能力

  • 採用細纜線的輕巧緊湊設計

CXP-over-Fiber 用於視覺系統有哪些優勢?

運用光纖時,本介面可達到極高的資料傳輸速率,每台相機最高 100 Gbps;傳輸距離也顯著更遠,大大超過傳統的同軸連接。此外,本介面不受電磁與無線電干擾,讓訊號傳輸特別穩定可靠,即使在高需求的工業環境中也是如此。同時可彈性擴展頻寬,能夠有效支援資料密集型應用,例如高速或多相機系統。

CXP-over-Fiber 實作與整合

CXP-over-Fiber 實作與整合

CoF 建構於成熟的 CoaXPress 通訊協定之上,可順暢整合至既有的視覺系統。從銅纜過渡到光纖連接,亦即從 CameraLink 或 CoaXPress 升級至 CXP-over-Fiber,需要新一代且迎向未來的 CoF 元件與光纖連接技術。新系統所需的軟體調整則相當少。

完整 CoaXPress-over-Fiber TDI 視覺系統(含 TDI 線掃描相機)

Basler 的 CXP-over-Fiber 產品

現代化的機器視覺相機,例如 Basler racer 2 XL 線掃描相機,以及可程式化的 CXP-over-Fiber 影像擷取卡 皆支援光纖連接,且不需對系統架構大幅改動。Basler 的 影像擷取卡 SDK 與 pylon software(含 pylon vTools 與 AI vTools),以及 VisualApplets,可帶來直覺的整合、穩定的控制與快速設定調校。完整的 CoF 解決方案範例之一是 TDI 視覺系統,含 TDI 線掃描相機與相容的硬體與軟體。

關於 Basler TDI 視覺系統

傳輸媒介比較:光纖 vs. 銅纜

了解在 CoaXPress 介面下採用光纖與銅纜的技術與實務差異,可讓您在挑選最佳方案時,具備堅實的判斷依據。

比較項目

CXP-over-Fiber(光纖)

CXP(銅纜)

最大頻寬

每通道 10 Gbps 或以上

每通道最高 12.5 Gbps

最大線材長度

單纖模式下可達數公里;在機器視覺中,多纖模式約 100 m

最遠約 40 m

單組連線通道數

單條光纖可承載多通道*

數量有限,通常 1:1

擴充能力

輕鬆增加額外通道/光纖

擴充能力有限

未來發展性

極高(適合新一代相機)

受實體限制

空間需求

低(細纜線)

較高(粗纜線)


* 註:
單一收發器模組目前最多含 4 個通道。100G 採用 4x25G 配置,50G 採用 2x25G,25G 則為 1x25G。例如,較慢的相機只用上 4 個通道中的 1 個。可承載範圍從「每光纖 1 通道」到「每光纖 4 通道」。所謂的 1:4 分接線,可將原本以單一通道連接的 4 台「慢速」相機,重新連接到影像擷取卡上的 4 通道收發器模組。

CXP-over-Fiber 實務考量

在日常工業運作中,安裝、維護與操作等因素,與技術規格同樣關鍵。以下重點說明在機器視覺系統中採用 CXP-over-Fiber 的各項實務考量。

  • 安裝與操作
    光纖比銅纜更輕、更具彈性,安裝因此更為容易,特別是在長距離與複雜系統中。再加上
    體積較小且布線方式也更簡單,配合平均約 60 mm 的小彎曲半徑,光纖很適合用於狹小或難以觸及的區域。但缺點是光纖也可能斷裂。

  • 成本(初始、維護)
    光纖安裝的初始成本通常高於銅纜方案,但綜觀整個生命週期,整體投資往往會逐漸趨於平衡,因為光纖較不易腐蝕、磨損,最終
    維護需求較少。此外,光纖傳輸品質較高,停機時間也因此減少。

  • 彈性與擴展能力
    採用 CXP-over-Fiber,系統可彈性擴展、隨新需求調整。額外的相機或更長的傳輸距離也可輕鬆實作,不需更換既有的基礎設施。

  • 工業環境中的可靠性
    光纖對電磁干擾與射頻干擾,以及濕度、溫度波動等環境因素均具
    免疫性,可確保影像資料傳輸始終穩定可靠。

  • 運輸更為便利
    光纖元件重量輕,可大幅簡化運輸並降低系統成本。

運用於線上檢測(例如電池芯生產)的 CXP-over-Fiber
CXP-over-Fiber 具備線上檢測所需的低延遲與穩定的高訊號品質。

CXP-over-Fiber 延遲與訊號品質

CXP-over-Fiber 具備極低延遲與穩定的高訊號品質,即使在長距離下也是如此。光纖傳輸光訊號時幾乎無損耗,並且不受電磁干擾影響。因此,即使纜線長達數百公尺,訊號仍能保持穩定清晰。相較於銅纜,幾乎不會出現可能降低影像品質或傳輸速度的訊號反射、衰減或延遲。

低延遲對時間敏感的應用尤其重要,例如線上檢測、機器人控制,或取放製程。低延遲能讓影像資料快速、穩定地從感光元件傳至判讀單元。即使在相機與判讀單元相距甚遠的複雜系統中,也可達成精確的製程控制與高生產力。

該選擇光纖或銅纜?應用範例與選擇指引

什麼情境適合採用 CXP-over-Fiber?什麼情境下標準 CXP 介面就已完全足夠?又有哪些因素能協助您做出選擇?

CXP-over-Fiber(光纖)的典型應用情境
CXP-over-Fiber(光纖)的典型應用情境

光纖的典型應用情境

凡是需要跨越長距離(相機與處理單元之間),或要求極高資料傳輸速率的情境,皆適合採用 CXP-over-Fiber。典型應用包括大型生產設施、交通監控、醫療影像與多相機系統。其低損耗的傳輸與抗電磁干擾特性,可在這些情境中帶來決定性的優勢。在彈性擴展與面向未來方面,光纖也是首選。

實務範例:以 FPGA 與 GPU 分散式處理,實作高效影像處理

TDI 相機會持續產生大量影像資料,因此非常適合搭配最高可達 100 Gbps 頻寬的 CXP-over-Fiber。在處理單元分散於多個地點的大型生產設施中,CXP-over-Fiber 可將資料無損地分配至多張影像擷取卡,不必擔心頻寬流失。

典型情境可說明智慧化系統架構的優勢:

  1. 舉例來說,在影像擷取卡內進行平場校正(FFC),屬於影像預處理流程的一環。換成標準系統,則由 GPU 負責這項作業。

  2. 影像擷取卡會將最佳化過的影像轉送至 GPU。GPU 只需負責接下來的影像分析作業,例如為錯誤偵測進行分類。

此高效方案的關鍵,在於以智慧方式來分配處理任務:FPGA 會負責全域影像增強與影像分割(屬於影像分析的一環)。此做法可大幅降低連接 PC 的 GPU 與 CPU 負擔。高效能影像擷取卡雖然成本較高,但搭配中階 GPU 與 CPU 的標準 PC 即可勝任,因此整體支出仍可平衡。

結果:兼具高處理速度與可靠性的成本最佳化系統,正是 CXP-over-Fiber 的設計初衷。

運用於標準應用的 CXP 銅纜方案
在工業影像處理的眾多標準應用中,CXP 銅纜方案仍是高性價比且久經考驗的選擇。

銅纜的典型應用

另一方面,對於精巧型系統、需要短距離傳輸的應用,銅纜仍是高性價比的選擇。在 CXP-12 標準下,相機到影像擷取卡的距離不超過 12 至 20 m;CXP-6 標準下則不超過 40 m;且對頻寬與抗雜訊需求較低。在這類應用中,銅纜解決方案具備較低的初始成本與簡便的安裝等兩大優勢。

從技術角度來看,凡是需要長距離高資料傳輸速率,以及最大化抗干擾能力的應用情境,我們皆建議採用 CXP-over-Fiber,也就是光纖。對於傳輸距離較短的緊湊型系統,高效能的 CoaXPress 介面仍是高效的解決方案。我們也樂於為您提供量身打造的建議,協助您為機器視覺應用挑選最合適的介面。
Björn Rudde
Björn Rudde
視覺系統顧問(Performance System)

您對 CoaXPress-over-Fiber 感興趣嗎?

‌聯絡我們

CXP 介面的未來發展

在 CXP 介面領域,我們預期未來幾年將出現多項技術進展,可進一步改善工業機器視覺系統。

CXP 技術不斷演進,可帶來高度的投資保障。受惠於這些技術進展,CXP 仍是迎向未來、適合高需求機器視覺應用的高效能介面:

1. 更高的資料傳輸速率與全新通訊協定版本

CoaXPress 3.0 與未來通訊協定版本的開發,可帶來更高的單一通道頻寬,並支援解析度與取像速度更高、效能更強的機器視覺相機。

2. 進階光纖整合

我們預期光纖與 CXP 系統的整合將持續擴展。未來的相機與影像擷取卡,將更廣泛地提供原生光纖連接,讓規劃與安裝更具彈性,整體流程也更為簡化。

3. 改進的同步與觸發功能

新的 CXP 標準將進一步最佳化多相機同步與即時觸發功能。這對多相機應用,以及高需求的線上檢測流程尤其重要。

4. 微型化與能源效率

未來的 CXP 元件將更為小巧、更加節能。如此一來,更易於將其整合進空間受限的系統,並可降低持續運作下的能耗。

5. 進階軟體支援

影像處理軟體將持續發展,例如 Basler 的 pylon software 與 pylon vTools,會讓 CXP 介面的使用更為直覺、更為強大。自動化配置、診斷功能與智慧型錯誤偵測,也將進一步簡化操作。

6. 標準化與互通性

CXP-over-Fiber 領域更高程度的標準化,將進一步加強不同製造商與元件之間的互通性,同時帶來更佳的投資保障,並讓系統整合更為順暢。


CXP-over-Fiber 常見問答

與使用銅纜的傳統 CXP 方案相比,CXP-over-Fiber 的資料傳輸速率大幅提高,且傳輸距離更長。光纖比銅纜更細、更輕,也因此更容易安裝。光纖也不受電磁干擾(EMI)影響,即使在數百公尺的距離下,仍能維持穩定的訊號品質。如此一來,便能彈性、迎向未來地將機器視覺相機整合進工業系統。

採用 CXP-over-Fiber 時,傳輸距離可從數百公尺延伸到數公里,實際視所用元件與光纖品質而定。相較之下,銅纜通常只支援最多 40 m 的距離。因此,CXP-over-Fiber 特別適合大型生產設施,以及相機與處理單元相距甚遠的應用。

可以的,在軟體方面,由於 CXP-over-Fiber 建構於 CoaXPress 通訊協定之上,應用軟體可以快速、輕鬆地完成調整。CXP-over-Fiber 通常也相容於既有的 CoaXPress 元件,前提是這些元件(如相機或影像擷取卡)支援光纖傳輸。Basler 的影像擷取卡 SDK 與 pylon software,以及 pylon vTools,均支援 CXP-over-Fiber,可實作輕鬆的整合與控制。我們很樂意為您的應用提供合適元件的建議。

升級過程通常相當簡單,因為 CXP-over-Fiber 與傳統 CoaXPress 方案採用相同的通訊協定。只需更換光纖收發器、光纜、相容的影像擷取卡與對應的相機即可。通常仍能沿用既有的系統架構。Basler 的 pylon software 同時支援光學與電氣兩種傳輸方式,可達成高效率的整合與配置。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。