카메라 기술

산업용 카메라의 컬러 보정

정밀한 이미지 처리를 위한 최적화된 색상 정확도

이미지 속 컬러 정보는 특히 의료 진단 분야에서 신뢰도를 좌우하는 매우 중요한 요소입니다. 병리학, 안과, 피부과 등에서는 표준화되고 재현 가능한 색상이 정확한 진단을 위해 반드시 필요합니다. 이 글에서는 별도의 광원 프리셋 없이도 단 몇 초 만에 카메라를 최상의 컬러 정확도로 보정하는 방법을 소개합니다.

백서

Basler 카메라의 색상 보정

이 백서에서는 Basler 컬러 카메라 보정의 중요성과 단계별 보정 과정을 설명합니다.

  • 색상은 무엇을 의미하며 어떤 색상 시스템이 있습니까?

  • RGB 색상 공간의 장점은 무엇입니까?

  • 보정된 카메라의 장점은 무엇입니까?

  • Basler에서 색상 보정은 어떤 네 가지 단계로 진행됩니까?

컬러 보정이 중요한 이유

컬러 정보는 포장 산업의 색상 검사부터 의료 이미징의 진단 보조까지, 다양한 이미지 처리 어플리케이션에서 중심적인 역할을 합니다. 단순히 보기 좋은 이미지를 보여주는 것만으로는 부족하며, 핵심은 정밀하고 측정 가능하며 반복 가능한 색상 재현입니다.


정확도를 높이는 컬러 표준화

촬영 환경이 다르면 색상도 달라질 수 있습니다. 하지만 정확한 경과 관찰이나 반복 측정을 위해서는, 시점이나 장비, 조명이 달라도 일관된 색 표현이 유지되어야 합니다. 그 해답은 바로 ‘표준화된 컬러 렌더링’입니다.

이 표준화를 구현하는 프로세스가 바로 컬러 보정입니다. 이를 통해 모니터에 표시되는 이미지 색상이 실제 물체의 색상(예: 자연광에서 본 색상)과 정확히 일치하게 됩니다. 의료 진단부터 산업용 검사 자동화까지 이러한 높은 색상 정확도는 신뢰할 수 있는 결과를 위한 전제 조건입니다.

Color in ophthalmology

의료용 어플리케이션: 안과 진단에서의 컬러

안과분야는 이를 잘 보여주는 대표적인 예입니다.
망막을 검사할 때 사용되는 안저 카메라는 이미지의 색상이 정확하게 표현되어야만 진단이 가능합니다. 의사는 카메라 이미지를 통해 망막 내 혈관이 정상인지, 혹은 산소 부족으로 인한 조직 색 변화처럼 이상 징후가 있는지를 판단할 수 있습니다.

이러한 변화를 신뢰성 있게 포착할 수 있는 것은 오직 컬러 보정이 완료된 카메라 뿐이며, 이를 통해 황반변성 같은 질병을 조기에 발견하는 데 기여할 수 있습니다.

색상 보정은 어떻게 이루어지나요?

컬러 보정은 카메라의 컬러 계산 파이프라인, 즉 센서 신호로부터 최종 이미지에 이르기까지의 모든 내부 계산 과정을 최적화합니다.

한눈에 보는 컬러 보정 프로세스:

  1. 컬러 차트를 포함한 기준 이미지
    표준화된 컬러 차트(예: ColorChecker)를 실제 조명 조건에서 촬영합니다.

  2. 기준값과 비교
    각 컬러 필드의 목표 값은 이미 알려져 있으며, 일반적으로 sRGB 색공간 기준으로 정의됩니다. 카메라가 측정한 색상 값은 이 목표 색상 값과 비교됩니다.

  3. 컬러 오차 계산 (ΔE)
    측정된 색상과 목표 색상 간의 차이는 ΔE라는 컬러 오차 값
    으로 표시되며, 이 값이 낮을수록 카메라의 색상 재현이 실제에 더 가깝다는 것을 의미합니다.

  4. 카메라 파라미터 조정
    화이트 밸런스, 컬러 매트릭스, 감마 곡선 등 다양한 파라미터를 조정하여 모든 색상에서 ΔE 값을 최소화합니다.

보정 후에는 특정 컬러 프로파일을 준수하기 위해 추가적인 색상 조정이 가능합니다.

정확한 색상의 이미지 처리를 위한 유용한 기능

최신 산업용 카메라는 정밀한 컬러 처리를 위해 필수적인 다양한 통합 기능을 제공합니다.

  • 색상 프리셋 (예: 자연광, LED, 인공조명)

  • 색조, 채도, 밝기, 대비 조절 가능 파라미터

  • 개별 색상에 대한 정밀 조정을 위한 6축 색상 제어

  • 자동 또는 수동 화이트 밸런스

특히 의료용 어플리케이션이나 고정밀 산업 공정에서는 프리셋만으로는 충분하지 않습니다. 실제 조명 조건에서 항상 컬러 보정이 수행되어야 하며, 이는 이후 어플리케이션에서 신뢰할 수 있는 색상 재현을 보장하기 위함입니다.

색상 사전 설정

어플리케이션 사례: Basler MED ace 카메라 보정 


Basler MED ace 카메라는 소프트웨어를 통해 색상 보정을 수행할 수 있습니다. 적절한 조명 프리셋이 없는 경우에도, Basler Color Calibrator 소프트웨어를 사용하면 산업용 카메라를 단 몇 초 만에 보정할 수 있습니다.

색상 보정 작동 원리

  1. 첫 번째 단계는 카메라를 색상 카드와 정렬하여 카드 전체가 이미지에 완전히 잘 보이도록 하는 것입니다. 

  2. 그 다음, 소프트웨어가 밝기를 최적의 값으로 조정합니다. 

  3. 다음 단계에서는 소프트웨어가 화이트 밸런스 조정과 색상 매트릭스 최적화와 같은 복잡한 계산을 수행합니다. 

  4. 마지막으로 6축 오퍼레이터가 최상의 색상 값으로 조정됩니다. 

그 결과 현재 조명 조건에 맞는 가장 이상적인 조명 프리셋이 설정됩니다. 재보정 결과가 만족스럽다면 카메라에 색상 설정을 저장하거나 다른 카메라로 내보낼 수 있습니다.

6축 오퍼레이터에서 색상을 조정하지 않은 이미지
6축 오퍼레이터에서 색상을 조정하지 않은 이미지

결론: 정밀한 의료 이미징을 위한 보정된 색상 정확도 

의료 이미징에서 신뢰성과 정확성은 무엇보다 중요합니다. 의료진은 진단, 검사, 사후 관리 과정에서 고품질의 색상 정확한 이미지를 신뢰합니다. 캘리브레이션된 이미징 장비를 사용하면 일관된 색상 재현과 표준화된 컬러 표현을 보장할 수 있습니다. 이러한 일관성은 시간이 지나도 유지되며, 장비나 조명 조건이 달라져도 동일하게 적용됩니다.  

사용자 친화적인 지능형 카메라는 몇 초 만에 빠르고 정확한 컬러 보정을 가능하게 합니다. 이러한 고급 솔루션은 의료 및 생명과학 분야의 신뢰성과 효율성을 한층 더 향상시켜 줍니다.  

의료용 이미지 처리 제품

특별 설계된 Basler MED ace 카메라 시리즈와 맞춤형 머신 비전 솔루션 개발 경험을 통해 최적의 혜택을 누리세요.



어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.