적용 사례

포장 환경에서의 신뢰성 높은 소비기한 OCR 검증

생산 공정 내 인쇄된 날짜 코드의 연속적인 인라인 검증 지원

최신 패키징 라인에서는 작업자 검사 오류를 줄이고, 추적성을 향상시키며, 안정적인 생산 처리량을 유지하기 위해 소비기한 및 배치 코드에 대한 신뢰성 높은 인라인 검증이 요구됩니다. 본 적용 사례에서는 OCR 기능을 갖춘 머신비전 시스템이 소비기한을 자동으로 인라인 검증하여, 고속 패키징 환경에서도 라벨링 오류를 안정적으로 검출하는 방법을 소개합니다.

인쇄된 소비기한에 대한 OCR 분석은 실시간 디코딩 및 정상(OK) / 불량(NG) 결과 분류를 지원합니다.

소비기한 검증: 품질 관리에서 누락된 핵심 단계

많은 식품&및 음료 생산 환경에서는 패키징 공정 중 소비기한이 고속으로 인쇄됩니다. 이러한 인쇄 시스템은 일반적으로 높은 신뢰성을 제공하지만, 인쇄된 날짜에 대한 검증 기능은 생산 라인에 통합되지 않은 경우가 많습니다. 제조업체는 일반적으로 작업자의 수동 샘플 검사에 의존하거나, 인쇄 공정이 정상적으로 작동하고 있다고 가정합니다.

이로 인해 품질 관리 공백이 발생하며, 누락되거나 잘못 인쇄되었거나 판독 불가능한 날짜 코드가 생산 과정에서 검출되지 않을 수 있습니다. 고속 생산 라인에서는 수동 검사를 일관되고 안정적으로 수행하기 어렵습니다. 결함이 후공정에서 발견되거나 제품이 시장에 출하된 이후 발견될 경우, 리콜, 규정 준수 문제, 생산 손실 및 브랜드 이미지 훼손으로 이어질 수 있습니다.

소비기한 검증: 품질 관리에서 누락된 핵심 단계
OCR 마킹 기능은 잘못된 소비기한 및 제품명 불일치를 강조 표시하여 라벨링 오류를 안정적으로 검출할 수 있도록 지원합니다.

NIR 강화 OCR 기반 인라인 소비기한 검사

생산 라인에서 인쇄된 문자를 머신 판독 가능한 데이터로 직접 변환함으로써, 잘못 인쇄되었거나 누락되었거나 판독 불가능한 날짜를 연속적으로 인라인 검출할 수 있습니다. 근적외선(NIR) 강화 센서 또한 해당 시스템은 문자 가시성을 향상시켜 OCR 알고리즘이 까다로운 조건에서도 날짜를 안정적으로 판독하고 검증할 수 있도록 지원합니다.

비전 기반 OCR을 통한 신뢰성 높은 소비기한 검증 지원
OCR 검증은 정상적으로 인쇄된 소비기한(OK)과 잘못 표기된 소비기한 제품(NG)을 구분합니다.

까다로운 패키징 환경에서도 안정적인 검증

비전 시스템은 패키징 라인에서 인쇄된 소비기한을 직접 캡처하고, 이를 머신 판독 가능한 데이터로 변환하여 실시간 검증을 수행합니다. 이를 통해 제조업체는 라벨링 품질의 일관성을 확보하고, 수동 검사 의존도를 줄이며, 제품 출하 전에 비용이 큰 오류를 예방할 수 있습니다. OCR 검증은 정상적으로 인쇄된 소비기한(OK)과 잘못 표기된 소비기한 제품(NG)을 구분합니다.

NIR 강화 센서 기술이 적용된 Basler ace 2는 대비를 향상시키고 반사를 줄여 안정적인 OCR 검증을 지원합니다.
NIR 강화 센서 기술이 적용된 Basler ace 2는 대비를 향상시키고 반사를 줄여 안정적인 OCR 검증을 지원합니다.

패키징 애플리케이션을 위한 향상된 이미징 성능

다음 기능을 탑재한 Basler ace 2 카메라 OmniVision OG05C 근적외선(NIR) 강화 센서 반사를 줄이고 코드와 패키징 표면 간의 대비를 향상시켜 인쇄된 문자의 가시성을 개선합니다. 패키징 애플리케이션에서는 반사 재질, 고르지 않은 표면, 불균일한 인쇄 품질로 인해 기존 검사 방식의 안정성이 저하될 수 있습니다.
pylon vTools OCR 소프트웨어 생산 라인에서 인쇄된 문자를 머신 판독 가능한 데이터로 직접 변환하여 자동 소비기한 검증을 지원합니다.

주요 특징:

  • 문자 대비를 개선하여 바코드 판독 정확도를 높였습니다

  • 반사성 포장재에서 발생하는 눈부심 및 반사 현상 감소

  • 다양한 패키징 조건에서도 안정적인 성능 제공

  • 인라인 생산 환경을 위한 고속 이미지 획득

  • 잘못 인쇄되었거나 누락되었거나 판독 불가능한 소비기한의 안정적인 검출

패키징 라인에서는 소비기한 검증이 종종 간과되며, 많은 제조업체가 수동 검사에 의존하거나 인쇄 공정이 안정적으로 운영된다고 가정합니다. 특히 작업자가 모든 제품을 검사할 수 없는 고속 생산 환경에서는 누락되거나 잘못 인쇄된 날짜가 발견되지 않는 사례가 자주 발생합니다. 비전 기반 OCR 검사를 적용하면 모든 제품의 소비기한을 자동으로 검증할 수 있어, 잘못되었거나 판독 불가능한 코드를 안정적으로 검출 및 제거할 수 있습니다. 이를 통해 라벨링 정확도를 크게 향상시키고 비용이 큰 리콜 위험을 줄일 수 있습니다.
Basler 애플리케이션 엔지니어

식음료 포장 제조업체를 위한 혜택

소비기한 자동 검사는 제조업체가 품질 관리를 강화하고 운영 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

주요 이점은 다음과 같습니다:

  • 생산 초기 단계에서 잘못된 유통기한을 조기에 파악하여 제품 리콜을 방지하십시오

  • 모든 패키지에서 인쇄된 날짜 자동 검증

  • 작업자의 수동 검사에 대한 의존도 감소

  • 라벨링 규정 준수 강화

  • 고속 생산 라인 전반에 걸쳐 일관된 품질을 유지

자동 검사 시스템을 패키징 공정에 통합함으로써, 제조업체는 제품 출하 이후가 아닌 생산 단계에서 라벨링 오류를 즉시 검출할 수 있습니다.

패키징 애플리케이션용 OCR 솔루션에 대한 전문가 상담 받기

해당 솔루션용 제품들

비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.

시작할 준비가 되셨나요?

제품 및 서비스에 대해 자세히 알아보고 당사에서 ‍고객님의 ‍다음 프로젝트에 어떤 도움을 드릴 수 있는지 알아보세요.