客戶成功案例

運用 X.Lite ProCap 與 Basler ace USB 3.0 進行高速製程追蹤

運用 PYTHON 300 感光元件精確監測並分析工業製程

客戶
Hefel Technology – Hefel Hubert GmbH
‍地點
奧地利 Dornbirn
日期
2016

Hefel Technik 採用自行研發、用於自動化系統高速製程追蹤的 X.Lite ProCap。最新的 4.0 版搭載高效能的 Basler ace USB 3.0 相機與 PYTHON 300 CMOS 感光元件,可達到每秒 3,000 幀。系統具備新世代介面、最佳化的儲存流程與直覺的操作介面,靈活性極大,可輕鬆整合到各種生產環境中。

運用 X.Lite ProCap 與 Basler ace USB 3.0 進行高速製程追蹤
運用 X.Lite ProCap 與 Basler ace USB 3.0 相機進行高速製程追蹤

X.Lite ProCap 4.0:高速製程追蹤

X.Lite ProCap 是該公司自行研發的產品,始終將簡潔與易用性放在首位。該系統專為自動化系統、量產、製程分析與實驗室中的高速製程追蹤而設計。基礎版於 2012 年推出,此後便與使用者密切合作,持續發展並進行最佳化。研發過程融入多年的自動化技術經驗:系統具備可連接各家 PLC 廠商的新世代介面,能實作產品自動化。

相機與光源安裝在同一個支架上。
相機與光源安裝在同一個支架上。

技術躍進與全新功能

高速製程追蹤系統 4.0 版自 2017 年 9 月起上市。透過 2016 年導入的 Basler ace USB 3.0 相機,4.0 版帶來多項實用的全新功能,並充分運用 onsemi 所推出 PYTHON 300 感光元件的 CMOS 新技術。

Basler ace USB 相機
Basler ace USB 相機

Basler ace 相機帶來的高效能影像擷取

由於 Basler ace USB 3.0 相機 內建高動態、先進的 PYTHON CMOS 感光元件,ProCap 在灰階模式下可達到每秒 3,000 畫格,並可選配彩色模式。

本方案採用的相機型號:

Basler ace acA640-750um

Basler ace acA1300-75gm

X.Lite ProCap 系統由一台 USB 3.0 相機與一台筆電連接組成
X.Lite ProCap 系統由一台 USB 3.0 相機與一台筆電連接組成。

更出色的軟體管理與全新儲存功能

與先前版本相比,目前的 4.0 版帶來多項改良,提升整體易用性,並具備最佳化的儲存流程。

尤其新版針對 SSD 推出的錄製模式,可大幅延長錄製時間,並讓資料歸檔變得輕鬆許多。

硬碟並不一定要安裝在筆電內,也可以連接到可用的 USB 3.0 連接埠;如此一來,便能充分發揮相機的最大取像速度。

智慧化的附加功能與友善的操作體驗

智慧化的附加功能(例如可調式觸發模式,能讓使用者更容易偵測到極少出現的故障),也能大幅降低在生產裝置中排除故障所需的時間。

新版本中,自動化錄製的時序更為精確。使用者可精確調整錄製的開始時間,使其與觸發訊號吻合。此外,採用不同系統配置的使用者,只要輸入對應的機台名稱,便能儲存連線與變數 資料。比對模式 可同時播放四段錄製內容,並以單步模式逐步比較與分析,找出任何偏差。

最後同樣值得一提的是,X.Lite ProCap 憑藉其輕鬆 即插即用的安裝與直覺式的軟體介面而脫穎而出。

當時新推出的 PYTHON 晶片,也為我們的 USB 3.0 系統 X.Lite ProCap 帶來在取像速度上的全新可能。因此我們著手尋找解決方案,並與 RAUSCHER 合作,在 Basler ace 系列中找到合適的型號。將這款 USB 3.0 相機整合至我們的軟體相當順利。除了 ace 相機的技術能力之外,多種相機介面可供選擇對我們而言也很重要。如今我們以 USB 3.0 相機處理高速應用,並以 GigE 相機進行光學品管。
Jürgen Mattivi
Hefel Technik 授權簽署人

Hefel Technik 概要

Hefel Technik 是 Basler 經銷夥伴 RAUSCHER GmbH 的客戶,1985 年於奧地利 Dornbirn 創立,創辦初期是一間車庫新創公司。此後,該公司便在氣動、液壓、電動驅動與工業影像處理等領域穩固立足,提供元件與系統整合的全方位服務。