深度學習

AI 視覺系統

運用影像擷取卡與 FPGA 進行運算效能最佳化

龐大資料量的即時處理,是 AI 視覺應用的核心挑戰。相機解析度持續攀升、神經網路愈趨複雜,因此運算架構的效率必須足夠。可程式化影像擷取卡具備整合式、可彈性配置的預處理功能,正可因應現代 AI 視覺系統的運算負荷問題,還能提高日常運作中的效能、系統穩定度與擴展能力。

  • 閱讀時間:約 28 分鐘

AI 視覺系統運算效能最佳化的重點資訊

  • 將效能提高到極致:在影像擷取卡/FPGA 上執行預處理,可降低延遲;即使在高解析度與多相機配置下,仍能維持穩定的取像速度。

  • 減輕 CPU 與 GPU 負擔:將常見任務移交至影像擷取卡處理,能釋出資源供複雜的 AI 演算法運用。

  • 節省長期成本:降低對高階硬體的需求、壓低維護成本、提高擴展能力,整體營運成本最多可降低 80%。

  • 高能源效率:FPGA 的耗電量明顯低於傳統 CPU/GPU 方案,運作期間的散熱與能耗需求也隨之下降。

  • 口碑載道的整合能力:各種開放式 API、彈性的軟體工具與眾多應用範例,可協助您快速且穩定地整合至既有系統。

妥善分配運算負荷,將效能提高到極致

工業 AI 視覺系統必須即時處理極高的資料速率,並執行複雜的 AI 演算法。而相機解析度不斷提升,帶動資料量成長,對頻寬的需求也水漲船高;且頻寬一旦拉高,又把資料處理與傳輸量需求放大。與此同時,全面檢測與即時回饋的算力需求,往往逼近傳統 CPU 或 GPU 架構效能與延遲的極限;在多相機配置或部署深度學習模型時,這種情況尤其明顯。

運用 Basler 影像預處理,透過 FPGA 上的 VisualApplets 降低 CPU 負荷
使用 Basler 影像預處理與否的 CPU 使用率比較:透過 VisualApplets,可在可程式化影像擷取卡的 FPGA 上打造專屬的影像處理流程;CPU 使用率因此明顯下降,裝置控制可運用的處理效能也更加充裕。

即使只用作影像擷取用途,在面對這類需求時,就已顯得力不從心;並不是因為傳統影像擷取卡無法完成核心任務,而是因為整個處理負擔全被轉嫁給 CPU 與 GPU。

一旦資料速率、影像複雜度或平行串流數量超出一定門檻,系統便會不堪負荷。單靠 CPU 處理已不敷使用;結果造成處理速度出現瓶頸,系統效能也不穩定。

只要直接在影像擷取卡上進行預處理,即可解決上述兩個問題。

解決方案:以可程式化影像擷取卡與 FPGA 進行硬體級預處理

可程式化影像擷取卡搭載以 FPGA 技術為核心的整合式預處理,可以直接以硬體來執行運算密集的預處理步驟,像是色彩空間轉換、HDR、失真校正、瑕疵畫素校正、陰影校正或查詢表(LUT)等常見任務,都能以低延遲的方式平行處理。因此大幅減輕 CPU 的負擔,GPU 也能專心處理實際的推論運算與複雜的影像分析。

成效:

  • 大幅降低延遲,結果穩定且可重現

  • 資料速率提高、即使增加相機數量,仍具擴展能力

  • 有 FPGA 與 VisualApplets 加持,架構經得起未來考驗

實務上:

效能的關鍵就在於巧妙分配運算負荷:

  • 在影像擷取卡與 FPGA 上進行硬體預處理

  • 由 CPU 負責控制邏輯與例外處理

  • 由 GPU 執行 AI 推論

GPU 特別擅長處理多樣化、異質性的影像資料;重點不在於資料量,而在於資料的複雜度與多樣性。唯有透過這種最佳化分工方式,才能為打造出現代 AI 視覺系統所需的高效能、適用於未來需求的架構,穩定滿足生產環境中嚴苛的即時需求與高品質標準。

資料減量系統
探索
運用資料減量系統,高效進行影像預處理

現代視覺應用產生的龐大資料量,可在影像預處理階段透過影像資料清理與影像資料簡化,有效降至可管理的規模。

深入瞭解我們的資料縮減系統
影像擷取卡直接在硬體層進行影像資料擷取與預處理,能有效減輕 CPU 負擔。FPGA 則以可個別程式設計的邏輯,進一步強化整體系統,具備平行、量身打造的資料處理能力,得以有效加速神經網路運算。提升整體效能、延遲降低,也能穩定生產環境結果且可重現。
Vision System Consultant – Product Systems Performance

影像擷取卡與 FPGA 最佳化運用的可量化效益

投資於最佳化後的影像擷取卡與 FPGA,換來的不只是可量化的效能提升;更可在系統的整個生命週期內減少硬體需求、降低能耗、提高擴展能力,實實在在地省下成本。

傳統與資料減量運算架構的成本比較
機器視覺系統成本比較:採用 FPGA 進行影像預處理,無論是投資成本或總營運成本,都更具成本效益。
影像預處理與影像處理系統
探索

深入了解機器視覺影像預處理

影像預處理可依特定應用需求對影像資料進行最佳化,同時提升影像品質、減輕主機 PC 負擔,並簡化視覺系統的架構。歡迎進一步了解影像預處理的方法與常見應用領域。

影像預處理知識文章

CPU 與 GPU:任務與優勢

簡言之:

  • CPU:多用途、彈性大,核心數量不多但單核運算能力強,適合處理常見的運算任務,在處理複雜個別運算時表現出色。

  • GPU:高度平行化,具備大量結構單純的核心,專為大量資料處理而設計;影像處理、繪圖與人工智慧任務都能勝任愉快。

在 AI 視覺系統中,會將這兩種元件佈署在最能發揮所長的位置:CPU 專責複雜的控制與管理任務,GPU 則負責平行、資料密集的運算

結合 FPGA 與 AI 的影像處理流程
整合 FPGA 預處理與 AI 的影像處理流程

智慧型影像擷取卡:硬體加速與系統整合

降低 CPU 與 GPU 負荷,可加速處理速度:現代影像擷取卡整合 FPGA 技術,可直接在硬體層執行預處理步驟。這表示送到 CPU 與 GPU 的影像資料已經最佳化,因此可降低系統負擔;即使在高取像速度與多相機應用下,仍能維持穩定的處理作業。

技術優勢

由於直接在影像擷取卡內完成預處理作業,抵達 CPU 的影像資料已經過最佳化與精簡。例如陰影校正等運算密集的常見任務皆以硬體執行,因此可以極為快速地完成亮度、對比或色彩調整,且不會增加額外延遲。GPU 也能專心處理 AI 推論與複雜的影像分析。

系統整合

若要整合到既有的生產環境,開放且檔案完備的 API 與功能強大的開發工具,二者缺一不可。如此一來,硬體加速的優勢就能無縫融入個別影像處理方案。影像擷取卡若能實作得當,也能確保資料傳輸穩定、同步精確(多相機系統尤其重要),並在高取像速度下仍維持可靠效能。

結論:

具備 FPGA 加速能力的智慧型影像擷取卡,是打造穩定、可擴展、高效能 AI 視覺系統的關鍵。它讓「硬體級預處理」與「軟體端 AI 推論」得以明確分工,系統效率也可因此發揮到極致。

介面與頻寬:達成高效資料傳輸

介面的選擇(例如 CoaXPress、Camera Link、GigE Vision)會大幅影響 AI 視覺系統的傳輸速度、資料完整性與延遲表現。然而,重點不僅在於名目頻寬有多高,更關鍵的是影像擷取卡實際上能多有效率地運用這些資源。

關鍵技術因素

  • 高效率的硬體設計:唯有工程設計得當的影像擷取卡,才能充分發揮介面的最大資料速率。內部訊號處理、緩衝區架構,以及資料傳輸至主機的速度,決定了介面會不會成為瓶頸。

  • 直接的資料路徑與緩衝區管理:高品質的影像擷取卡,仰賴設計周全的記憶體與資料管理機制(例如 DMA),以最低延遲、無資料遺失的方式傳輸影像資料。這方面若有弱點,就會出現瓶頸、資料壅塞甚至資料遺失;在高取像速度下尤其明顯。

  • 同步與時序:精確的觸發與時序管理不可或缺,多相機系統尤其如此。實作若不夠精準,就會導致影像偏移、封包遺失或延遲不一致。

  • 支援不同相機型式的彈性:現代影像擷取卡必須能穩定支援多種相機型式、格式與時序需求,並具備穩定一致的資料交遞能力;這樣才能簡化整合工作,並提升系統穩定性。

硬體/軟體最佳化不足的風險

  • 緩衝區管理或傳輸路徑出錯,導致影像資料遺失或損毀

  • 邏輯效率不佳或驅動程式的可程式化能力不足,會拉高延遲、拖累取像速度;這是即時應用的關鍵因素

  • 不穩定與相容性問題,例如與 PCIe 卡、作業系統或 AI 加速器之間發生衝突

  • 系統一旦擴充(相機數量更多、解析度提高、取像速度加快),擴展能力就顯得薄弱

結論:

系統效能並非只由介面決定,影像擷取卡的實作品質與軟體整合同樣關鍵。唯有硬體、緩衝區、同步機制與驅動程式無縫協作,整套系統才能穩定、可靠、有效率地運作;即使資料量成長,仍具有擴展空間。

系統整合、相容性與軟體生態系

要有效率地運用影像擷取卡,就必須完整整合至既有的硬體與軟體環境。開放且檔案完備的 API,加上功能強大的開發工具,是將硬體加速有針對性地融入個別影像處理方案不可或缺的元素。無論運作環境是 Windows、Linux 或特殊的嵌入式系統,都能有效率地進行調整、更新與擴充。

該選傳統型還是可程式化影像擷取卡?

AI 視覺系統要選擇傳統型還是可程式化影像擷取卡,直接取決於實際應用、資料速率與預處理的複雜度:

  • 傳統影像擷取卡(也就是不具備可自由程式化邏輯,或只具備最基本硬體功能的卡)適合單純要把原始資料快速可靠地送到 CPU/GPU 的情境,不涉及特殊預處理、同步或自訂觸發邏輯的需求;只要是配置單純、穩定且無嚴苛即時需求的場合,都可勝任。

  • 具備 FPGA 的可程式化影像擷取卡,在資料密集、時效性高的 AI 生產線應用與複雜生產環境中幾乎不可或缺:它們直接在硬體上處理複雜的預處理任務,減輕 CPU 與 GPU 負擔,也能彈性因應新需求。特別是在多相機系統、解析度不斷提升,或延遲需求嚴苛的情境下,FPGA 方案在效能與擴展能力上的優勢十分顯著。

結論:

面對要求嚴苛且需要擴展的 AI 視覺系統,開放的軟體介面與挑選以 FPGA 為主的可程式化影像擷取卡,是兼顧長期彈性與效能的關鍵。歡迎與我們討論,為您挑選並程式化最合適的影像擷取卡。

影像擷取卡與 FPGA 程式設計相關詳情

深入解析 FPGA:為 AI 視覺量身打造的效能

FPGA 是可自由程式化的邏輯元件,能直接在影像擷取卡上,對影像資料進行大規模平行預處理。

常見的預處理任務

  • 邊緣、銳利化或中值濾波器

  • 用於對比與色彩調整的查詢表(LUT)

  • 即時校正方法,例如瑕疵畫素校正、陰影校正、HDR、斑點偵測、失真校正、JPEG、對焦深度估算或結構光

  • 整合的觸發或分析功能

簡化開發流程:從 HLS 到 VisualApplets

拜高階合成(HLS)工具之賜,如今許多 FPGA 設計都能以 C/C++ 等高階語言開發,開發週期因此縮短。不過,這類做法要達到最佳成效,仍須深入的硬體知識。

VisualApplets Software

而 VisualApplets 更進一步:這款免程式碼工具可用視覺化介面來配置複雜的 FPGA 功能,不需要專業的 FPGA 知識。您以視覺化方式定義影像處理流程,VisualApplets 便自動產出最佳化後的硬體邏輯。它的特別之處在於:採用以影像為基礎的模擬來取代繁瑣的位元分析,讓您能立即看出結果是否符合需求,節省時間、降低複雜度,也讓 FPGA 加速的影像處理不再遙不可及。

在 AI 視覺系統中的技術優勢

  • 平行處理大量影像資料,將延遲降至最低

  • 透過可重複程式化的能力,彈性因應新的演算法與需求

  • 有效減輕 CPU 與 GPU 的負擔,特別是在生產線推論、多相機或高速應用中

  • 透過量化或特別最佳化的卷積層等硬體調整,針對 AI 模型進行精準的效能最佳化,可在 FPGA 上精確實作。

  • 在分類、物件偵測與複雜的預處理流程等常見 AI 應用中,效能顯著提升,延遲同時降低

結論:

特別是在以 AI 為核心的生產環境中,若要追求最高的算力密度、低延遲以及經得起未來考驗的架構,FPGA 可說是首選平台。雖然初期投入成本較高,但憑藉能源效率、優異的系統效能,以及可依個別需求調整的彈性,往往能帶來長遠的成本效益與競爭優勢。

影像擷取卡與 FPGA 的協同效應

影像擷取卡與 FPGA 是絕佳搭檔:影像擷取卡負責影像資料的擷取與傳輸,FPGA 則直接在硬體上針對運算密集的預處理步驟來進行處。因而減輕 CPU 與 GPU 的負擔,延遲降低,資料處理也因而更具效率與擴展性。

這套架構的優勢:

  • 在影像擷取當下,就能減少資料量與傳輸時間

  • 硬體最佳化、時序確定的處理管線,適合時效性高的 AI 與分析任務

  • 延遲更低,系統負擔也減輕

  • 即使系統需求增加(相機數量更多、解析度更高),仍保有穩健性與擴展能力

實務上:

這種緊密協作,正是產線品質控制、機器人或 AI 檢測系統等即時應用的基石。它能確保資料傳輸管線順暢、延遲低;即使面對高取像速度、複雜檢測任務等嚴苛的生產條件,系統效能仍穩定且可重現。

實務應用與案例

電子製造業的產線品質控制

在自動化的印刷電路板檢測(PCB)作業中,高解析度相機會搭配 Basler 影像擷取卡;FPGA 則直接在影像擷取卡上完成關鍵任務:

Basler 視覺系統廣泛用於各行各業,讓製程和生產流程達到最佳化,例如各種電子產品和半導體偵測。
  • 瑕疵畫素校正、色彩空間轉換、多重 ROI 選擇:全部直接在硬體層執行

  • 即時偵測錯誤:包含最細微的焊接瑕疵、缺件或短路

  • 減輕 CPU 負擔:只用做指令控制單元

  • GPU 執行 AI 分類

成效:
以最低延遲達到最高檢測速度;即使吞吐量高、產品型號經常變動,也能維持穩定表現。

電池芯製造品質控制

在電池電極塗佈過程中,大面積的材料表面必須以最高每分鐘 80 公尺的產線速度接受高解析度檢測。Basler 線掃描相機負責拍攝塗佈過程,影像擷取卡與 FPGA 邏輯則在擷取階段就同步進行影像預處理;後端影像處理系統因此不必背負整批資料的負擔,也能穩定偵測瑕疵。

電極塗佈範例:影像中僅約 2% 的區域與分析相關,需進一步詳細分析與處理。

影像擷取卡上的硬體處理流程:

  • 決定 ROI 並進行預處理:只挑出含有異常狀況的相關區域

  • 減少資料量:僅針對這些相關影像區域進一步處理

  • 確定性處理:在高產線速度下維持穩定的週期時間

在 GPU 上進行 AI 輔助的瑕疵分析:

  • 瑕疵分類:偵測結塊、裂縫、汙染或孔洞等缺陷

  • 精確量測:判定 ROI 內瑕疵的大小與範圍

  • 有憑有據的判斷:評估瑕疵情形,並針對性地降低不良品比例

成效:
在高產線速度下維持可靠的品質控制;資料量大幅減少、瑕疵偵測精準、材料浪費也降到最低。

食品加工業的視覺檢測

在食品業的高速產線上,具備 FPGA 的影像擷取卡可即時分析大量的產品影像。

基於軟體的鋁罐檢測

檢測任務:

  • 異物偵測:可靠地辨識汙染物

  • 形狀與顏色檢查:確保產品一致性

  • 表面分析:偵測瑕疵與偏差

在影像擷取卡上以 FPGA 進行預處理:

  • 多重 ROI 與 HDR 調整:在多變條件下維持最佳影像品質

  • 智慧型資料簡化:只將相關的影像區段與特徵送入 AI 推論

  • 資料負擔降到最低:大幅減輕 CPU 與 GPU 負荷

成效:
在輸送帶速度極高的情況下仍能無縫進行品質控制,不會出現吞吐量瓶頸。

為您的視覺系統打造:影像擷取卡的硬體、軟體與相關服務

AI 視覺系統運算效能最佳化的常見問答

典型的狀況包括:影像處理出現瓶頸(延遲偏高、多相機的取像速度下降)、CPU/GPU 使用率過高、即時回饋出現問題,或難以擴展到更高解析度與更多相機的情境。

瑕疵畫素校正、色彩空間轉換、LUT 套用、陰影校正、多重 ROI、HDR 處理,以及觸發/同步都會特別受惠;換句話說,只要是適合平行處理、需要高資料速率的任務,都能明顯獲益。

只要有開放式 API 與完善的說明文件,整合通常相當直觀。重點在於既有的軟體架構要具備模組化設計,並且能支援針對資料串流與觸發邏輯的調整。

常見的挑戰包括:多相機系統的時序問題、緩衝區管理不夠理想、相機格式不受支援,或缺乏 FPGA 程式設計方面的專業知識。因此建議與影像擷取卡廠商密切合作,並進行完整測試。

最有說服力的證據來自具體指標:最佳化前後的影像處理速率、延遲與能耗比較;省下的伺服器/GPU 數量;降低的停機時間與維護成本;以及面對新需求時,系統的擴展能力。

如要在採用 FPGA 的影像擷取卡上執行客製化的影像處理任務,我們建議您以 VisualApplets 開發自己的應用。您可以透過圖形化介面建立個別的預處理步驟,並直接在影像擷取卡上實作。我們也樂意協助您實作需求,不論是全權為您進行客製化,或是引導您獨立開發皆可。想了解更多與入門方式,歡迎前往 VisualApplets。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。