보도 자료

Basler는 임베디드 애플리케이션을 위한 완성형 GMSL 비전 시스템을 선보입니다.

날짜
2026년 03월 24일

Basler는 NVIDIA® Jetson Orin™ 기반 임베디드 애플리케이션에 적합한 완성형 GMSL 비전 시스템을 출시했습니다. 하드웨어와 소프트웨어 컴포넌트가 최적으로 매칭되어 있어 빠르고 간편한 커미셔닝이 가능합니다.

고품질 머신비전 제품을 제조하는 글로벌 기업 Basler AG는 Gigabit Multimedia Serial Link(GMSL™) 인터페이스를 적용한 비전 시스템을 선보입니다. 이 완벽한 솔루션은 다양한 버전의 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트로 구성되어 있어, 개별 비전 시스템을 유연하게 구성할 수 있습니다. GenICam 호환성을 갖춘 ace 2 GMSL 산업용 카메라는 비전 시스템의 통합 및 유지보수 부담을 최소화합니다. 파트너사의 산업용 PC(IPC) 용으로 제공되는 Camera Enablement Package를 통해 플러그 앤 플레이 방식으로 타깃 애플리케이션에 카메라를 손쉽게 통합할 수 있습니다. 완벽한 GMSL 시스템의 구성 및 통합에 대한 지원이 필요한 경우, Basler의 비전 전문가가 기술 컨설팅을 제공합니다.

NVIDIA Jetson Orin 기반 임베디드 애플리케이션을 위한 Basler의 완전한 GMSL 비전 시스템
NVIDIA® Jetson Orin™ 기반 임베디드 애플리케이션을 위한 Basler의 완전한 GMSL 비전 시스템

GMSL 비전 시스템의 구성 요소

ace 2 GMSL 카메라는 최대 24.4 MP 해상도의 센서를 지원하며, 최대 170 fps의 프레임 레이트를 제공합니다. 온보드 프로세싱을 통해 GenICam 호환성을 지원하여, 임베디드 인터페이스 환경에서도 카메라를 간편하게 제어 및 운용할 수 있습니다.

FAKRA 커넥터가 적용된 견고한 동축 케이블은 카메라와 IPC(산업용 PC) 간 안정적인 이미지 데이터 전송을 보장합니다. 동시에 카메라에 전원을 공급하여, 단일 케이블 연결을 가능하게 합니다.

GMSL에서 핵심적인 요소인 카메라와 호스트 시스템인 IPC 간의 구성은 Camera Enablement Package라 불리는 소프트웨어 애드온 패키지를 통해 설정됩니다. 이 패키지는 IPC별로 최적화되어 있으며, NVIDIA Jetson Orin 프로세서를 탑재한 다양한 파트너 IPC용으로 다운로드 제공됩니다. Camera Enablement Package를 통해 호스트 시스템 상에서 비전 시스템을 쉽고 빠르게 커미셔닝할 수 있습니다.

또한 Basler는 다양한 센서 사이즈에 대응하는 렌즈, 여러 크기와 광색을 제공하는 조명, 그리고 간편한 조명 제어를 위한 Lighting Controller를 제공합니다.

개발 단계에서 애플리케이션을 평가하기 위해, 최대 4대의 ace 2 GMSL 카메라를 NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit에 연결할 수 있는 어댑터 키트가 제공됩니다.

Basler의 제품 매니저인 멜라니 그레젤 박사는 다음과 같이 강조합니다: "Basler의 포트폴리오는 다양성과 모듈성을 핵심으로 합니다. Basler는 카메라 개발 단계부터 모든 비전 구성 요소의 작동 여부를 테스트합니다. 이를 통해 고객은 비전 시스템을 유연하게 구성할 수 있으며 동시에 항상 완벽하게 작동하는 솔루션을 제공받을 수 있는 보안을 확보할 수 있습니다."

GMSL 비전 시스템의 적용 분야

GMSL 기반 비전 시스템은 다중 카메라 구성과 AI 연동이 요구되는 복잡한 작업을 포함한 고난도 임베디드 애플리케이션에 적합합니다. GMSL 카메라는 지연 시간을 최소화하고 높은 대역폭으로 이미지 데이터를 전송하며 NVIDIA Jetson Orin 시스템 기반 애플리케이션에 최적으로 설계되었습니다. 또한 GMSL을 통한 다중 카메라의 정밀한 동기화는 휴머노이드 로봇, 자율주행 차량, 물류 시스템과 같은 산업용 애플리케이션에서 신뢰성 높은 360° 환경 인식을 가능하게 합니다.

Basler의 애플리케이션 엔지니어링 매니저인 킴벌리 매싱어(Kimberly Matsinger)는 다음과 같이 강조합니다: " GMSL 인터페이스 기반 비전 시스템은 다양한 애플리케이션에서 장점을 제공하지만, 일반적으로 구성이 까다로운 솔루션으로 인식되어 왔습니다. Basler의 GMSL 비전 시스템은 IPC별로 사전 구성된 Camera Enablement Package를 통해 손쉬운 설정과 간편한 통합을 제공합니다. 또한 고객의 구체적인 요구사항에 맞춘 기술 컨설팅을 통해, 언제나 솔루션의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다."

추가 정보 www.baslerweb.com/gmsl

다운로드

언론 관련 연락처

여기에서 언론사 연락처를 찾아보세요.

언론사 연락처로 이동

추가 정보

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.