活用事例

漬物の塩分検査におけるSWIRカメラの活用

漬物の製造工程では、塩分を一定に保たないと発酵が適切に進まず、味や食感、製品の信頼性が低下してしまいます。以下では、SWIR(短波長赤外)カメラを活用し、塩分のわずかな変化を検出する方法について解説します。

塩分検査
白菜の漬物の可視光画像とSWIR画像の比較:SWIR画像の場合、塩分が高いほど暗く、塩分が低いほど明るく映る

課題:塩分のわずかな変化の可視化

表面の色や外観のみのでは、漬物の塩分(発酵状態)を正確に把握することはできません。従来の塩分検査装置は、非破壊検査が難しく、化学薬品を使用する場合もあるため、多くの時間や労力が必要でした。一方、マルチスペクトルイメージングにより、非破壊の状態で複数の波長帯域の画像を取得すれば、インラインの塩分監視とリアルタイムな塩分調整・品質均一化が可能になりますが、装置の開発コストと撮影後の画像の処理量が増大してしまいます。しかも、多くの食品製造現場において、このような複雑な撮影手法を導入する必要はありません。塩分検出に必要な波長帯域のみを捉えるSWIRイメージングであれば、よりシンプルかつ低コストな方法でインライン検査を実現できます。

 SWIRカメラによる漬物の塩分の可視化
SWIRカメラによる白菜の漬物の塩分の可視化:水の赤外光吸収特性を利用し、可視光カメラでは捉えられない塩分の違いを検出

SWIRカメラによる漬物の塩分の可視化

漬物の発酵状態を一定に保つには、表面の水分量から塩分を把握する必要があります。水は赤外光をよく吸収するため、SWIRイメージングを活用すれば、漬物表面の水分量から塩分を可視化できます。塩が漬物に浸透すると、表面に薄い水の膜が形成されますが、この水分量の変化を正確に測定するには、一般的な可視光カメラではなく、SWIRカメラを使用しなければなりません。さらに、SWIRフィルターや専用のSWIR照明を追加し、必要な波長帯域の光のみを分離することで、水分量の違いがよりわかりやすくなり、同じような見た目の漬物でも、塩分の分布状況を鮮明に捉えられます。

SWIRカメラによる塩分の分布状況の把握

SWIRカメラは、従来のカメラでは難しかった塩分の分布状況の把握が可能です。SWIR帯域における塩の光吸収・反射特性は、ほかの物質と大きく異なるため、SWIR波長の光のみを捉えることで、たとえ漬物の形状や水分量にバラつきあっても、塩分が十分・不十分な部分を含め、可視光画像では同じように見える部分の塩分の違いを正確に見分けられます。

このほか、SWIRカメラは、食品のインライン検査にも最適です。客観的かつ再現性の高い測定により、製造ラインの最高速度を維持したまま、塩分の分布状況を把握できるため、人間による目視に頼ることなく、ロット差を最小限に抑えられます。

可視光カメラでは捉えられない材料特性を可視化できることから、SWIRカメラを導入する食品メーカーが増加しています。品質管理においてインライン検査が重視されるなか、SWIRイメージングは、塩漬け、塩蔵、調味などの加工工程の一貫性を向上させる技術として注目されています。
Kang Minkyu
Kang Minkyu
アカウントマネージャー | Basler Korea

食品の塩分検査におけるSWIRカメラの用途

漬物の塩分検査と同様に、塩分が品質に影響を及ぼす食品の加工工程においても、SWIRイメージングを導入することができます。

スナック菓子の塩分測定

スナック菓子の塩分測定

塩分測定が可能なSWIRビジョンシステムは、ポテトチップス、クラッカーなどのスナック菓子を高速かつ均一に調味するのに最適です。
油漬製品の塩分管理

油漬製品の塩分管理

SWIRカメラを活用すれば、周囲に液体物・半液体物がある場合でも、油漬製品の塩分を正確に管理し、一貫した品質を実現できます。
塩蔵・塩漬け工程の監視

塩蔵・塩漬け工程の監視

水分と塩分の変化を可視化できるSWIRイメージングは、塩の浸透度や塩分の均一性が重視される塩蔵・塩漬け工程の監視にも役立ちます。
食品のSWIR検査に関するお問い合わせはこちら

ace 2 X visSWIR 製品一覧

カメラの選定やシステム構築には、ビジョンシステムコンフィギュレーターが便利です。

‍お問い合わせ

Baslerの製品・サービスに関してご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。