dart M:Basler 推出模組化板級相機
- 日期
- 2024 年 4 月 23 日
國際領先的高品質相機與搭配的影像處理硬體暨軟體製造商 Basler,推出具備 GigE 介面的新型 dart M,使其客戶能以模組化方式組裝板級相機。
Basler AG 推出 dart M ,這是一具搭載 GigE 介面的可客製、高性價比板級相機。該相機具備模組化功能設計,可以對應客戶應用的安裝情況和現有電子設備。客戶可從相機模組開始,自行選定感光元件、感光元件和乙太網路插座之間的距離、電源和鏡頭連接方式。GigE 介面帶來更大的靈活性。當連接到主機 PC 時,該產品支援長線材長度,以及單線材、雙線材解決方案。多相機系統的設定方式也能因而簡化。

一步一步找到合適的相機
客戶可以在多種元件中進行選擇,以設定出最適用的 dart M 相機:該相機模組目前提供 VGA (IMX287)、1.6 MP(IMX273)和 2.3 MP(IMX392)解析度的 Sony Pregius 感光元件。連接到介面板的扁平可撓線材有三種長度。空間分隔能夠減少影像拍攝位置所需空間,兩種版本的介面板,更可靈活地決定介面板的方向。PoE(乙太網路供電)支援單線材解決方案,AUX 電源則支援雙線材解決方案,用於連接到主機 PC。如果客戶應用需要鏡頭接環,則可提供 S-Mount、CS-Mount 與具備 IR cut filter 的 CS-Mount。無論有沒有鏡頭接環,該相機都能節省空間。
系統整合靈活簡單
如果客戶想自行開發,可立即將相機模組整合到自有電子設備中。所有其他元件均為模組化設計,可自行選用,有利於客戶應用的整合。除相機外,Basler 還提供視覺系統的所有其他硬體和軟體元件。鏡頭、光源和 GigE PC 卡等元件彼此相容,還能使用適用於影像擷取的 pylon 軟體,以及適用於影像處理的 pylon vTools。
dart M 相機和其他視覺元件可帶來簡化的應用整合,適用於工廠自動化、物流和機器人等各種使用需求。「空間不足和高性能需求,往往對客戶的應用帶來決定性的影響」,Basler 產品經理 Melanie Gräsel 博士強調:「dart M 的推出,使 Basler 在市場眾多 GigE 介面板級相機中具備最佳性價比與極高的使用靈活性」。
下載
下載新聞稿 *.docx | <1 MB
下載圖片(4c,印刷用) *.jpg | <3 MB
下載圖片(rgb,網路用) *.webp | <3 MB
新聞聯絡人
新聞聯絡人資訊在此。
前往新聞聯絡人