카메라 링크 인터페이스
카메라 링크 인터페이스
Camera Link는 모든 성능 등급의 산업용 카메라를 위한 매우 견고하고 강력한 인터페이스입니다. Camera Link는 현재 100MB/s에서 최대 약 800MB/s의 데이터 속도에 권장되는 표준 인터페이스입니다.
Camera Link를 대체하는 CoaXPress 2.0
Camera Link와 CoaXPress는 고속 데이터 전송 또는 고해상도가 필요한 어플리케이션에 사용됩니다. CoaXPress 2.0으로 전환하면 성능은 향상되고 시스템 비용이 절감됩니다. 이 백서에서는 다음과 같은 주제를 포함하고 있습니다.
Camera Link와 CoaXPress: 고속 데이터 전송을 위한 두 가지 인터페이스
Camera Link와 CoaXPress 2.0 상세 비교
전환할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
카메라 셀렉터
카메라 셀렉터에서 Camera Link 에어리어 스캔 카메라 및 Camera Link 라인 스캔 카메라에 대한 개요를 확인하세요. 이 툴은 해상도, 센서 또는 광학 크기와 같은 추가 기준을 제공하여 필요에 맞는 모델을 찾을 수 있도록 도와줍니다.
카메라 셀렉터로 이동카메라 링크 인터페이스가 있는 당사의 제품
Camera Link 인터페이스의 몇 가지 장점을 들면 다음과 같습니다.
규정된 커넥터, 케이블, 데이터 형식 및 제어 신호와 표준 카메라/프레임그레버와의 통합
표준 케이블 - 사용자가 가격 경쟁에 따른 혜택을 누릴 수 있음
데이터 전송 능력 덕분에 모든 현재 이미지 데이터 전송 요구 사항을 쉽게 처리함