Basler 렌즈 및 조명 제어
카메라를 통한 제어. 단일 SDK. 그 어느 때보다 간편한 제어.
하나의 카메라 I/O 라인과 단일 SDK를 통해 렌즈 및/또는 조명을 제어할 수 있는 비전 시스템을 살펴보세요. 최소한의 하드웨어와 소프트웨어만으로 간편하게 통합할 수 있습니다.
모듈형 설계 덕분에 어플리케이션을 사전 정의된 시스템에 맞출 필요 없이 고객의 요구 사항에 정확히 부합하는 비전 시스템을 구성할 수 있습니다.
유연한 구성
렌즈, 조명 또는 두 가지 모두 중에서 제어 옵션을 선택하여 모듈형 방식으로 시스템을 구성할 수 있습니다.간소화된 하드웨어 구성
추가 케이블이나 컨트롤러 없이 Basler 동기화 케이블 하나만으로 카메라, 렌즈 및 조명을 연결할 수 있습니다.간편한 통합
모든 기능이 GenICam 표준을 준수하므로, 단일 SDK로 카메라, 렌즈 및 조명을 제어할 수 있습니다.확장 가능한 솔루션
I/O 라인을 다른 기계 및 공정 제어 기능에 계속 사용할 수 있어 시스템을 유연하게 구성할 수 있습니다.
Basler는 고객 프로젝트를 진행하면서 이미지 획득 자체가 가장 어려운 과제는 아니라는 사실을 지속적으로 확인하고 있습니다. 실제로 가장 많은 작업이 필요한 부분은 카메라, 렌즈 및 조명을 통합하고 동기화하는 과정입니다. Basler의 렌즈 및 조명 제어 시스템은 이러한 작업 부담을 크게 줄여주며 비전 엔지니어의 구현 프로세스를 간소화합니다.

Basler가 제공하는 3가지 제어 옵션
머신비전 어플리케이션은 매우 다양합니다. 대부분은 렌즈와 조명을 함께 제어할 때 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 하지만 렌즈제어만 필요한 경우도 있고 조명 제어만 필요한 경우도 있습니다.
Basler의 모듈형 방식을 통해 세 가지 시나리오 모두에 적합한 간소화된 솔루션을 찾으실 수 있습니다. Basler 동기화 케이블을 선택하여 제어 옵션을 결정합니다. 선택한 케이블에 따라 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.
카메라, 렌즈 및 조명
카메라와 렌즈만
카메라와 조명만
렌즈와 조명을 제어하기 위해 외부 컨트롤러나 추가 케이블이 필요하지 않습니다.
렌즈 및 조명 제어 기능이 포함된 비전 시스템의 구성 요소
모듈형 설계 원칙을 적용하여 렌즈 및/또는 조명 제어 기능을 갖춘 비전 시스템을 구성할 수 있습니다. Basler는 모든 구성 요소를 다양한 구성으로 제공하므로 시스템을 최대한 유연하게 구성할 수 있습니다.


ace 2 또는 boost 에어리어 카메라
ace 2 및 boost R 카메라는 렌즈 및 조명 제어 기능을 제공합니다. 요구 사항에 맞는 모델을 선택하세요.
컴팩트한 ace 2 모델은 가장 다양한 선택지를 제공합니다.
GigE, 5GigE, 10GigE, CoaXPress, USB 3.0, 또는 GMSL2 인터페이스
최대 240fps의 프레임 속도, 최대 25MP의 해상도
글로벌 및 롤링 셔터 CMOS 센서, 자외선(UV)부터 단파 적외선(SWIR)까지
boost R 모델은 높은 대역폭과 해상도가 요구되는 어플리케이션에 적합합니다.
CoaXPress 인터페이스
최대 400fps의 프레임 속도, 최대 16.1MP의 해상도
Sony 글로벌 셔터 CMOS 센서

Basler 동기화 케이블
Basler 동기화 케이블은 단일 SDK를 사용하여 카메라를 통해 렌즈와 조명을 제어할 수 있게 해주는 스마트 전원 및 I/O 케이블입니다.
세 가지 제어 옵션에 맞는 다양한 Basler 동기화 케이블
Basler 동기화 케이블 하나로 카메라, 렌즈 및/또는 조명 연결
카메라 I/O 라인을 통한 양방향 통신으로 제어하므로 GPIO 라인과 옵토커플러 입력을 다른 전자 장치 등에 사용 가능
렌즈와 조명 및 필요 시 카메라에도 전원 공급
다양한 케이블 길이 중 선택 가능
또한 카메라에서 호스트 시스템으로 데이터를 전송하는 데 사용하는 인터페이스와 호환되는 데이터 케이블을 선택할 수 있습니다.

전동 렌즈 또는 액체 렌즈
전동 렌즈 및 액체 렌즈 시스템 중에서 선택하세요. Basler 동기화 케이블을 사용하면 동일한 SDK에서 카메라를 통해 렌즈를 제어할 수 있으며, 카메라가 렌즈에 전원을 공급합니다. 별도의 외부 컨트롤러나 추가 케이블이 필요하지 않습니다.
Computar 전동 렌즈:
초점, 줌(zoom) 및 조리개 자동 조정
센서 크기 최대 1/1.1”, 최대 20MP 해상도에 적합
8mm~75mm의 고정 초점 거리 또는 가변 초점 거리 옵션
Optotune 액체 렌즈:
기계식 구성 요소가 필요 없는 전자식 초점 조정
센서 크기 최대 1.1”, 해상도 최대 2.7µm에 적합
12mm~50mm의 고정 초점 거리 및 F3.1~F5.4의 조리개 범위

조명
모든 Basler LED 조명에는 제어 기능이 포함되어 있습니다. Basler 동기화 케이블을 사용하면 동일한 SDK에서 카메라를 통해 조명을 제어할 수 있습니다. 카메라는 조명에 전원도 공급합니다.
링 조명, 바 조명, 동축 조명 등 다양한 유형의 조명
각 조명 유형별로 다양한 크기 선택 가능
백색, 청색, 적색, 적외선부터 자외선(UV) 및 단파 적외선(SWIR) 등 다양한 색상 옵션
별도의 외부 컨트롤러나 추가 케이블 불필요

소프트웨어
GenICam 표준을 준수하는 단일 SDK(예: pylon 소프트웨어)에서 카메라를 통해 비전 시스템의 렌즈 및/또는 조명을 간편하고 정밀하게 제어할 수 있습니다.
모든 제어 기능이 GenICam 표준 준수
제조업체별 구성 불필요
SDK에서 자동 초점, 스트로브 모드 등 설정 가능
Basler 동기화 케이블을 통해 카메라에서 렌즈 및 조명으로 정확한 타이밍에 명령 전송
표준 GenICam 레지스터를 통해 Basler 카메라와 다양한 제조업체의 구성 요소를 동일한 API로 제어할 수 있습니다. 그 결과, 어플리케이션 소프트웨어를 변경하지 않고도 통합 작업을 간소화하고, 이전에는 달성할 수 없었던 수준의 하드웨어 선택 유연성을 확보할 수 있습니다.

렌즈 및 조명 제어: 모듈형 시스템
오늘날 고객은 더 이상 고성능 카메라, 렌즈, 조명만 찾지 않습니다. 각 구성 요소가 서로 원활하게 연동되고 고성능 비전 시스템에 쉽게 통합되기를 기대합니다. Basler의 렌즈 및 조명 제어 솔루션은 개별 구성 요소에서 통합 솔루션으로의 전환을 지원합니다.

카메라, 렌즈 및 조명을 하나의 통합 시스템으로 다루면 통합과 동기화에 필요한 작업을 크게 줄일 수 있습니다. 그 결과, 비전 엔지니어는 가장 중요한 어플리케이션 과제 해결에 집중할 수 있습니다.

모든 어플리케이션에 적합한 제어 옵션
모든 어플리케이션에서 렌즈와 조명을 모두 제어해야 하는 것은 아닙니다. 다양한 요구 사항에 따라 렌즈, 조명 또는 두 가지 모두를 제어하도록 유연하게 선택할 수 있습니다.

렌즈와 조명을 함께 제어해야 하는 경우
오브젝트까지의 거리와 필요한 조명 조건이 모두 달라지는 경우에는 렌즈와 조명을 함께 제어해야 합니다.
어플리케이션 사례:
물류 분야에서 다양한 크기의 오브젝트에 대한 감지율 향상: 자동 초점은 거리 변화를 보정하고 스트로브 기능은 정밀한 플래시 작동을 구현합니다.
높이가 서로 다른 구성 요소가 포함된 복잡한 전자 부품 검사에서 완전한 결함 감지: 자동 초점으로 변화하는 작업 거리를 보정하고 조명을 정밀하게 순차 제어합니다.
로봇 암이 움직이고 오브젝트 형상이 달라지는 환경에서도 최고의 신뢰성 확보: 자동 초점은 변화하는 오브젝트 거리에 대응하고 스트로브 기능은 플래시를 마이크로초 단위까지 정확하게 동기화합니다.

렌즈 제어가 필요한 경우
렌즈 제어 시스템을 사용하면 다음과 같은 경우에 빠르고 동적으로 초점을 조정할 수 있습니다.
기존의 고정 조명을 사용하는 로봇 시스템
자체 LED 조명을 사용하는 의료 기기
안정적인 고정 조명을 사용하는 컴팩트 시스템
어플리케이션 사례:
자동 초점으로 포장 공정에서 서로 다른 박스 높이를 안정적으로 감지
의료 기술 분야에서 다양한 샘플 홀더와 Z 높이에 대한 빠르고 정밀한 초점 조정
빈 피킹(bin picking) 및 산업용 로봇 작업 어플리케이션에서는 로봇의 움직임에 따라 초점 거리가 달라집니다. 자동 초점 기능은 이로 인해 이미지가 흐려지는 것을 방지합니다.

조명 제어가 필요한 경우
조명 제어 시스템을 사용하면 다음과 같은 환경에서 조명을 동기화하고 일관되게 재현할 수 있습니다.
간격이 고정된 테스트 스테이션
처리량이 많은 컨베이어 시스템
광학계는 고정되어 있지만 조명 구성이 복잡한 시스템
어플리케이션 사례:
스트로브와 오버드라이브를 통해 공장 자동화에서 결함을 안정적으로 감지
인라인 품질 관리 시 여러 테스트 주기에 걸쳐 일관된 조명 유지
고강도의 동기화된 플래시로 움직이는 오브젝트를 정지된 것처럼 선명하게 포착하여 번호판 인식 가능
Basler 렌즈 및 조명 제어가 제공하는 이점
렌즈 및 조명 제어 기능을 지원하는 Basler 비전 시스템은 다른 솔루션에 비해 다양한 이점을 제공합니다. 그중 하나는 시스템 복잡도가 낮다는 점입니다.
기존 렌즈 및 조명 제어 | Basler 렌즈 및 조명 제어 |
|---|---|
❌ 렌즈 및 조명용 외부 컨트롤러를 사용하는 복잡한 시스템 | ✅ 외부 컨트롤러가 필요 없는 간단한 비전 시스템 구성 |
❌ 모든 구성 요소를 서로 연결하는 복잡한 배선 | ✅ Basler 동기화 케이블 하나만 사용하여 배선 최소화 |
❌ 사전 구성된 비전 시스템으로 인한 제한적인 구성 요소 선택 | ✅ 모듈형 설계를 기반으로 한 유연한 비전 시스템 구성 |
❌ 카메라를 통해 렌즈와 조명을 개별적으로 또는 함께 제어할 수 없음 | ✅ 카메라를 통해 렌즈와 조명을 따로 또는 함께 제어 |
❌ 여러 SDK를 사용하는 경우가 많아 제어 및 동기화가 번거로움 | ✅ 단일 SDK를 통해 모든 구성 요소를 동기화하여 쉽고 빠르게 제어 |
❌ GenICam 표준을 준수하지 않는 기능으로 인해 제어가 어려움 | ✅ 모든 제어 기능이 GenICam 표준을 준수하므로 GenICam 표준을 준수하는 SDK를 통해 제어 가능 |
❌ 모든 I/O 라인이 사용되므로 시스템 확장성 없음 | ✅ 사용 가능한 I/O 라인이 남아 있어 더 복잡한 작업 수행 가능 |
산업용 이미지 처리의 미래를 좌우하는 것은 개별 구성 요소가 아니라 전체 시스템을 보다 쉽게 개발하고 운영하며 확장할 수 있는 역량입니다. Basler의 렌즈 및 조명 제어 방식은 바로 이러한 목적을 위해 설계되었습니다. 이를 통해 시스템 상호 운용성 실현이라는 목표에 한 걸음 더 다가가고, 더욱 다양한 어플리케이션을 지원할 수 있습니다.

제어 가능한 비전 시스템 구축을 위한 단계별 가이드
단 4단계만으로 단일 SDK에서 카메라를 통해 렌즈, 조명 또는 두 가지 모두를 제어할 수 있는 비전 시스템을 구성할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
ace 2 카메라에서 렌즈 제어 기능을 사용하려면 펌웨어를 업데이트하기만 하면 됩니다. 새 카메라를 구매할 필요는 없습니다. 또한 Computar 전동 렌즈 또는 Optotune 액체 렌즈 시스템 중 하나와 Basler 동기화 케이블이 필요합니다. 도움이 필요하시면 Basler에 문의하세요. 자세히 안내해 드리겠습니다.
Basler 동기화 케이블은 다양한 길이로 제공됩니다. 따라서 멀리 떨어진 조명 기구를 연결하고 제어할 수 있습니다. 어플리케이션에 적합한 제품을Basler 동기화 케이블 선택해 보세요.
이 시스템은 모든 제어 기능이 GenICam 표준을 준수하는 개방형 시스템입니다. GenICam 표준을 준수하기만 하면 Basler pylon software가 아닌 다른 SDK도 사용할 수 있습니다. Basler ace 2 또는 boost R 카메라, Computar 전동 렌즈 또는 Optotune 액체 렌즈 시스템, Basler 조명, Basler 동기화 케이블 및 원하는 SDK를 유연하게 조합할 수 있습니다.
렌즈 및 조명 제어 시스템은 SWIR 어플리케이션에도 사용할 수 있습니다. 이 경우, ace 2 X visSWIR 카메라, Computar 전동 VSW 렌즈 중 하나, Basler SWIR 광원, SWIR 광원용 Basler 동기화 케이블 및 SDK를 조합하여 사용하세요.
통신이 양방향으로 이루어지기 때문에 카메라의 I/O 라인 중 하나만 렌즈 및 조명 제어에 사용됩니다. 나머지 GPIO 라인 하나와 옵토 입력은 계속 사용 가능합니다. 이 라인들은 다른 전자 부품을 연결하는 등의 방식으로 추가 기계 및 공정 제어에 사용할 수 있습니다.