보도 자료

Basler, CoaXPress-over-Fiber 기반 TDI 비전 시스템 완성형 솔루션 출시

날짜
2026년 04월 14일

비전 시스템에는 TDI 라인 스캔 카메라, 데이터 포워딩 프레임 그래버, 소프트웨어 및 기타 구성 요소가 포함됩니다. 효율적인 데이터 감소로 시스템 복잡성이 줄어들어 보다 비용 효율적인 완벽한 솔루션이 제공됩니다.

고품질 머신 비전 하드웨어 및 소프트웨어의 세계적인 제조업체인 Basler AG가 두 배의 100Gbps 대역폭을 지원하는 CoaXPress-over-Fiber TDI 비전 시스템을 선보입니다. 이 시스템은 TDI 라인 스캔 카메라, 프로그래밍 가능한 데이터 포워딩 프레임 그래버, 소프트웨어, 트랜시버 모듈, 케이블 및 냉각 솔루션과 같은 호환 가능한 구성 요소의 완벽한 통합으로 깊은 인상을 남깁니다. Basler의 전문가들은 렌즈 및 조명과 같은 적합한 구성 요소의 통합은 물론 개발 및 컨설팅 서비스를 통해 고객을 지원합니다.

특히 VisualApplets 소프트웨어를 활용한 프레임 그래버 상의 이미지 전처리를 통해 높은 수준의 데이터 감소를 실현한 것이 핵심 특징입니다. 이를 통해 GPU, CPU, 프레임 그래버와 같은 하드웨어 구성 요소를 20~50% 절감할 수 있으며, 개발 기간 단축과 함께 낮은 CPU 부하로 안정적인 시스템 아키텍처 구현이 가능합니다. 또한 전체 시스템은 고객 요구사항에 맞춰 유연하게 확장 가능하며, 웨이퍼 및 반도체 검사, 배터리 셀, 평판 디스플레이, PCB 검사 등 다양한 애플리케이션에 최적화되어 있습니다

CoaXPress-over-Fiber TDI 통합 시스템
CoaXPress-over-Fiber TDI 통합 시스템

TDI 비전 시스템의 구성 요소

최신 GPixel GLT5016BSI CMOS 라인 센서를 탑재한 racer 2 XL TDI 라인스캔 카메라는 256 TDI 단계를 통해 16k 해상도에서 최대 500 kHz의 매우 높은 라인 레이트를 제공합니다. 카메라 냉각을 위해 패시브 방열 핀 또는 압축 공기 기반 액티브 쿨링 옵션을 제공합니다. 광 인터페이스를 통해 전자기 적합성을 확보하고 사실상 제한 없는 케이블 길이를 지원합니다. 카메라를 프레임 그래버에 연결하기 위해 다양한 길이의 QSFP28 데이터 케이블과 QSFP28 트랜시버 모듈을 사용할 수 있습니다

이 카메라는 프로그래머블 imaFlex 2 Dual 100 프레임 그래버와 호환됩니다. 두 개의 QSFP28 포트를 통해 최대 두 대의 racer 2 XL TDI 라인스캔 카메라를 동시에 운용하거나, 카메라와 광 데이터 포워딩 연결을 통해 다른 imaFlex 2 프레임 그래버로 연결할 수 있으며, 포트당 100 Gbps의 전체 대역폭을 지원합니다

빠른 프로젝트 구현

"Basler는 고객과 함께 TDI 비전 시스템을 단기간 내 개발 및 구현할 수 있는 경험을 보유하고 있습니다. 모든 구성 요소 간의 높은 호환성과 이미지 전처리를 통해 강력하고 균일하며 안정적이고 미래 대응이 가능한 통합 시스템을 제공하며, 이는 고객의 총소유비용(TCO)을 크게 절감합니다.”라고 Basler의 성능 제품 시스템 책임자인 Jochen Dreeßen은 강조합니다.

추가 정보: www.baslerweb.com/tdi

다운로드

언론 관련 연락처

여기에서 언론사 연락처를 찾아보세요.

언론사 연락처로 이동

추가 정보

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.