活用事例

コンタクトレンズ検査のブリスターパック撮影におけるSWIRカメラの活用

使用者の安全と快適さを確保するため、厳格な品質管理が求められるコンタクトレンズ。以下では、可視光からSWIR(短波長赤外)帯域の撮像に対応したBasler ace 2 X visSWIRを活用し、透明なブリスターパックと生理食塩水のコントラストを強調することで、微細な亀裂・気泡・異物を迅速かつ正確に検出し、医薬品レベルの品質を実現する方法について解説します。

左:レンズと背景が同化している可視光画像 | 右:レンズを正確に識別できるSWIR画像(1300nm)
左:レンズと背景が同化している可視光画像 | 右:レンズを正確に識別できるSWIR画像(1300nm)[照明提供:シーシーエス株式会社]

検査課題:透明素材の撮像

ブリスターパックに入ったコンタクトレンズの検査は、複数の透明素材(コンタクトレンズ、生理食塩水、気泡、プラスチックシートなど)を撮影しなければならないため、多くのメーカーにとって悩みの種となっています。しかも、これらの透明素材は、コントラストが低いだけでなく、予期せぬ反射光や散乱光を発生させるおそれもあり、従来の可視光カメラでは正確な検査ができません。

Under visible light, the transparent lens is nearly invisible against its background. At 1300 nm SWIR illumination, the lens becomes clearly defined, enabling precise detection and inspection.
左:レンズと背景が同化している可視光画像 | 右:レンズを正確に識別できるSWIR画像(1300nm)[照明提供:シーシーエス株式会社]

透明素材のコントラストの強調

可視光や近赤外光による撮影の場合、水、空気、プラスチックレンズの質感と明るさの違いがわかりません。なかでも、レンズ周辺部は背景と同化しやすく、輪郭や向きの把握が難しいため、照明やカメラの角度がわずかにずれるだけで、画像からレンズが完全に消えてしまいます。このようなコントラストの低さは、素材の識別を困難にしており、特に高速製造ラインにおいて検査の安定性低下の原因となります。

一方、水に吸収されやすいSWIR光による撮影の場合、レンズと生理食塩水の間のコントラストの違いが強調され、素材が識別しやすくなるため、撮影速度や照明環境の変化にかかわらず、レンズ周辺部を正確に可視化できます。

コンタクトレンズの欠陥
可視光画像とSWIR画像(1300nm)の比較:コンタクトレンズのキズを含め、SWIR画像は隠れた表面欠陥を鮮明に撮像可能 [照明提供:シーシーエス株式会社]

隠れたキズや微細な表面欠陥の検出

コンタクトレンズの成形・搬送・包装工程では、キズ、欠損、摩耗などの外観・表面欠陥が発生します。しかし、生理食塩水やレンズの曲面に加え、反射光やコントラストの低さによってこれらの欠陥が隠れてしまうため、可視光撮影や近赤外撮影の場合、欠陥の検出漏れが発生し、検査の一貫性が低下してしまいます。

このような課題を解決するには、SWIR撮影がおすすめです。生理食塩水のコントラストを強調しながら、表面反射の影響を低減することで、わずかな厚みの違いや微細なキズが可視化されるため、従来の撮影手法と比べてより高精度かつ再現性の高い欠陥検出が可能になります。

「見えない」を「見える」に

可視光カメラと近赤外カメラの波長帯域が400~1000nmであるのに対し、 SWIRカメラは400~1700nmの波長帯域に対応しているため、水やシリコンハイドロゲルなどの素材の違いがはっきりとわかります。また、一般的なカメラと異なり、透明性・反射性のある物体の表面下にある欠陥を可視化できることも、SWIRカメラの大きな特長です。このほか、水とプラスチックで吸収率が違うというSWIR光の特性を活かし、生理食塩水に満たされたブリスターパックを撮影すれば、自然とコントラストが強調されるため、複雑な照明機器がなくても、微細なキズ・亀裂・気泡を浮き上がらせることが可能です。このように、迅速な信号処理と反射面の光沢の低減により、鮮明かつ安定した撮像を実現するSWIRカメラは、コンタクトレンズの製造ラインにおけるリアルタイムかつ高精度な欠陥検出と、検査の効率化・スループット向上に最適であるといえるでしょう。

波長帯域
可視光からSWIR帯域(400~1700nm)の撮像に対応し、一般的なカメラでは捉えられない隠れた欠陥を検出できるBasler ace 2 X visSWIR
コンタクトレンズの外観検査において、コントラストの低い生理食塩水とブリスターパックを撮影し、微細なキズなどの隠れた欠陥を検出することは決して簡単ではありません。Baslerでは、検査精度・速度の向上とスムーズな装置開発をサポートするため、カメラ、レンズ、照明の試験をはじめ、SWIR撮影に関するさまざまなご相談を承っています。
Baslerチーム

ace 2 X visSWIR 製品一覧

カメラの選定やシステム構築には、ビジョンシステムコンフィギュレーターが便利です。

‍お問い合わせ

Baslerの製品・サービスに関してご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。