안과 분야의 확장성을 위한 100 % 맞춤형 비전 시스템

안과용 비전 시스템에서 중요한 점은 무엇입니까?
인간의 눈은 복잡한 기관입니다. 바로 이러한 이유 때문에 눈 검사에는 다양한 디바이스가 필요합니다. 예를 들어 굴절각막계는 굴절계 측정에 사용되고, OCT(광간섭 단층촬영) 디바이스는 망막 검사에, 안압계는 안압을 측정하는 데 사용됩니다. 모든 디바이스는 기능이 다르지만 대부분 이미징 기능을 기반으로 합니다. 다양한 디바이스의 개발 및 생산 과정에서 이러한 공통점은 제조업체에 시너지 효과를 제공합니다. Basler는 확장 가능한 맞춤형 비전 시스템을 구성할 수 있는 전문 지식뿐만 아니라 하드웨어 및 소프트웨어 포트폴리오를 모두 보유하고 있습니다.
안과용 맞춤형 비전 시스템에 대한 요구 사항은 무엇입니까?
눈 검사를 위한 다양한 디바이스를 개발, 생산 및 유지하는 데에는 많은 비용이 듭니다. 그러나 수많은 디바이스의 종류에도 불구하고 그 중 다수는 이미지 기능을 사용합니다. 디바이스 제조업체가 결과적으로 시너지 효과를 누리기 위해서는 숙련된 파트너가 필요합니다. 계획 단계에서는 다음과 같은 다양한 측면을 고려해야 합니다.
다양한 디바이스에서 비전 시스템의 공통 요소 정의
범용(여러 디바이스에서 사용 가능) 및 개별(단일 디바이스에서 사용 가능) 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소 개발
하드웨어 구성 요소의 장기적인 가용성 보장
임베디드 컨트롤러 및 카메라 모듈이 탑재된 맞춤형 비전 솔루션
기능은 서로 다르지만 공통 요소가 있는 여러 종류의 디바이스를 제조하고 계십니까? 컴퓨터 비전 시스템에 공통 요소가 있습니까? 이러한 경우에는 여러 디바이스에 적합하면서도 개별 디바이스에 맞는 특정 기능을 쉽게 제공할 수 있도록 범용 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 개발하는 것이 합리적일 수 있습니다.
Basler의 안과 사례에서 임베디드 컨트롤러의 완전 주문형 디자인은 눈 검사를 위한 다양한 디바이스의 핵심 요소를 구성합니다. 맞춤형 솔루션에서는 캐리어 보드와 SoM(System on Module)이 하나의 보드에 배치됩니다. Basler는 임베디드 컨트롤러를 개발하여 다양한 디바이스에 통합할 수 있으며 이는 하나 이상의 카메라, 레이저 또는 소프트웨어로 보완할 수 있습니다. 결과적으로 굴절각막계는 OCT 디바이스 및 안압계와 동일한 임베디드 컨트롤러를 기반으로 작동할 수 있습니다.
Basler의 이미지 캡처용 포트폴리오에는 수백 대의 카메라가 포함되어 있지만 개별 요구 사항에 맞는 맞춤형 카메라를 개발하는 것은 효과적인 대안입니다. 안과 분야에서도 이러한 접근은 유효했습니다. Basler는 이전에 포트폴리오에서 사용할 수 없었던 센서를 MIPI 인터페이스가 탑재된 dart 카메라 모듈에 통합했습니다. 그 결과 임베디드 컨트롤러와 완벽한 조화를 이루는 경제적인 카메라 모듈이 탄생했습니다.
하드웨어 외에도 소프트웨어를 통해 컴퓨터 비전 시스템을 개별화할 수 있습니다. Basler는 카메라 테스트 사용 및 제어를 위한 pylon 카메라 소프트웨어 제품군, 이미지 처리를 위한 pylon vTools 및 시스템 통합을 위한 보드 지원 패키지를 제공합니다. 소프트웨어를 사용하여 하드웨어에 특정 기능을 할당하고 다양한 디바이스의 컴퓨터 비전 시스템을 지정해 보세요.
고객별 비전 시스템을 개발하기 위해서는 초기 비용이 요구됩니다. 그러나 장기간 가용성을 갖춘 맞춤형 비용 최적화 시스템은 상당한 시너지 효과를 제공합니다.
안과용 비전 시스템의 이점
불필요한 요소를 최소화하고 필요한 하드웨어만 탑재한 임베디드 컨트롤러의 완전 주문형 디자인
범용 임베디드 컨트롤러는 다음을 위한 높은 유연성을 제공합니다.
한 대 혹은 여러 대의 카메라 하드웨어와의 연결
소프트웨어를 통한 다양한 기능 구성
인터페이스, 센서 및 가격에 대한 개별 요구 사항을 충족하는 맞춤형 dart 카메라 모듈
다양한 디바이스에 임베디드 컨트롤러 및 카메라 모듈을 사용하여 수량을 늘리고 구성 요소당 비용을 절감하여 확장성 지원
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.