적용 사례

CT에서의 비접촉식 환자 위치 설정

최소한의 방사선량으로 신뢰할 수 있는 CT 스캔 결과를 얻기 위해서는 무엇보다도 환자의 정확한 위치 설정이 중요합니다. 이를 위해 의료진은 제어실에서 원격으로 환자 테이블을 조작합니다. 환자의 정확한 정렬을 위해 레이저 라인이 환자에게 투사되며, 카메라와 소프트웨어는 환자가 CT 스캐너의 최적 스캔 영역에 정확하게 위치하도록 하는 핵심 구성 요소입니다.

  • 읽는 시간: 약 5 분

CT에서의 비접촉식 환자 위치 설정

하드웨어와 소프트웨어를 결합한 비전 솔루션으로 구현하는 정밀한 CT 환자 위치 설정

제어실에서 환자의 위치를 원격으로 설정하기 위해 카메라는 환자와 투사된 레이저 라인을 동시에 촬영합니다. 레이저 라인은 환자가 착용한 의복의 재질이나 색상에 관계없이 항상 선명하게 보여야 합니다. 이를 위해 카메라는 충분히 낮은 지연 시간으로 영상을 안정적으로 제공해야 합니다. 소프트웨어는 시스템을 제어하고, 촬영된 영상을 모니터에 표시합니다.

Basler ace U 카메라
Basler ace U 카메라 3대가 환자의 위치와 레이저 라인을 추적하여 환자가 최적의 위치에 정확하게 정렬되도록 지원합니다.

사용자 및 서비스 소프트웨어를 포함한 저지연 컬러 카메라

시스템의 하드웨어는 3.2 MP 해상도와 GigE 인터페이스를 지원하는 카메라 3대로 구성됩니다 Basler ace U 컬러 카메라 두 대의 카메라는 환자의 전면과 후면에서 위치를 확인하며, 나머지 한 대의 카메라는 레이저 라인을 촬영합니다. 하드웨어는 적합한 렌즈, 산업용 PC, 그리고 카메라와 PC를 연결하는 30m GigE 데이터 케이블 3개로 구성됩니다.그리고 카메라와 PC를 연결하는 30m GigE 데이터 케이블 3개로 하드웨어 구성이 완성됩니다.

사용자용 소프트웨어와 서비스용 소프트웨어는 하드웨어를 보완합니다. 서비스용 소프트웨어는 FAE가 시스템을 시운전하고 카메라 설정을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 이를 위해 카메라의 특수 펌웨어 기능을 활용합니다. 예를 들어, FAE는 검사실의 조명 환경에 맞게 색 재현을 최적화하여 환자에게 투사되는 위치 설정용 레이저 라인이 선명하게 보이도록 합니다.

비접촉식 환자 위치 설정을 위한 비전 솔루션의 장점

  • 하드웨어와 소프트웨어를 Basler에서 통합 제공

  • 낮은 지연 시간과 높은 신뢰성의 실시간 영상 스트리밍, 의료진이 손쉽게 사용 가능

  • FAE(현장 애플리케이션 엔지니어)메라 내장 기능을 설정할 수 있도록 지원하는 전용 서비스 소프트웨어, 예를 들어 현장 환경에 맞춰 색 재현을 유연하면서도 정밀하게 조정 가능

  • 검사 중 환자 상태를 실시간으로 모니터링 가능

해당 솔루션용 제품들

비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.