CMOS 글로벌 셔터 카메라
최신 CMOS 센서는 글로벌 셔터와 함께 사용할 수 있습니다. 글로벌 셔터는 움직이는 피사체를 캡처하는 데 이상적인 셔터 기술입니다. 카메라가 움직이는 물체와 빠른 모션 시퀀스를 캡처해야 하는 경우에는 셔터 유형과 센서 기술이 이미지 품질에 결정적인 영향을 미칩니다.

글로벌 셔터와 롤링 셔터 비교
이미지 처리 시스템에 적합한 카메라를 선택할 때는 해상도와 속도도 중요하지만 노출 방법, 즉 셔터 유형도 중요합니다. 이 백서에서는 글로벌 셔터와 롤링 셔터의 작동 원리와 각 방식의 장단점에 대해 자세히 설명합니다.
글로벌 셔터 센서는 어떻게 작동하나요?
글로벌 셔터는 이미지의 모든 라인을 동시에 노출시켜 움직이는 피사체를 정지된 상태로 포착합니다. 이는 왜곡을 방지하여, 움직이는 물체나 빠른 이동 시퀀스가 있는 어플리케이션에 이상적인 선택이 될 수 있습니다. 예를 들어, 교통 모니터링의 일환으로 번호판 자동 인식에 활용될 수 있습니다.

최신 CMOS 글로벌 셔터 센서의 장점:
높은 프레임 속도
고해상도
매우 짧은 노출에서도 선명한 이미지 제공
열악한 조명 환경에서도 뛰어난 노이즈 성능 구현
넓은 다이나믹 레인지
최대 70%의 높은 양자 효율
글로벌 셔터 - 기능 및 특징

글로벌 셔터 기술에 대한 더 자세한 내용은 무료 백서에서 확인할 수 있습니다.
백서에서 상세히 다루는 질문들
셔터는 어떻게 작동하나요?
글로벌 셔터는 어떻게 노출되며 롤링 셔터와 어떤 차이가 있나요?
해상도는 이미지 품질에 어떤 영향을 미치나요?