CMOS 센서: 미래 지향적 기술
CMOS 센서 기술은 산업용 이미지 처리 분야에서 널리 사용되고 있습니다. CMOS 센서의 장점, CMOS 기반 카메라를 통합할 때 고려해야 할 사항 및 CMOS 센서가 장착된 Basler 카메라에 대해 자세히 알아보세요.
읽는 시간: 약 1 분

최신 CMOS 카메라를 비교하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?
이 백서에서는 최신 CMOS 센서를 비교하며 동일 CMOS 센서를 탑재한 산업용 카메라의 성능을 분석합니다.
카메라 제조사가 새로운 CMOS 센서를 통합할 때 고려해야 할 주요 차이점은 무엇일까요?
우수한 CMOS 센서 통합을 결정짓는 요소는 무엇입니까?
EMVA 데이터는 이미지 품질에서 어떤 역할을 합니까?
펌웨어 기능 및 데이터 전송 안정성은 어떻게 확인합니까?
동일한 센서를 사용해도 가격 차이가 발생하는 이유는 무엇입니까?
CMOS 센서란 무엇인가요?
CMOS 센서(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)는 디지털카메라 및 기타 이미지 촬영 장치에 사용됩니다. 빛을 전기 신호로 변환하는 작은 포토센서 매트릭스로 구성되어 있습니다. CMOS 이미지 센서의 각 감광 셀에는 자체 전하 증폭기가 있습니다. 이 기술을 통해 센서의 데이터 전송 속도가 훨씬 빨라지고 카메라의 최대 프레임 속도도 증가합니다.
과거에는 CMOS 센서가 감광 영역의 제한으로 인해 감도가 낮았지만, 마이크로렌즈 어레이가 구현된 오늘날에는 더 이상 그렇지 않습니다.
이미지 처리의 CMOS 센서
2015년 Sony가 이 센서의 생산을 중단하겠다고 발표한 이후 이미지 처리 분야에서 CMOS 센서가 CCD 센서를 대체하고 있습니다. 오늘날 CMOS 센서는 많은 영역에서 CCD 센서보다 성능이 뛰어난 성능을 자랑합니다. Sony의 IMX 센서 시리즈와 글로벌 셔터 및 롤링 셔터 센서와 같은 추가 개발로 거의 모든 용도에 적합한 CMOS 카메라가 있습니다.
실제 사례: CMOS 센서가 어플리케이션에 적합한 이유
이 동영상에서는 전문가인 티에스 몰러(Thies Moeller)가 실제 사례를 들어 공장 자동화, 교통, 의료 등 다양한 분야에서 이 센서 기술의 장점을 설명합니다. 지금 바로 시청하세요!
고성능 CMOS 센서가 탑재된 카메라의 장점
CMOS 센서는 최근 몇 년 동안 특히 산업용 카메라의 두 가지 중요한 특성인 속도와 노이즈 특성에 있어서 크게 개선되었습니다. 또한 CMOS 기술의 개선과 우수한 가격 대비 성능으로 인해 산업용 이미지 처리 어플리케이션에서 CMOS 센서의 매력은 점점 더 커지고 있습니다. 특히, 거의 일정한 이미지 품질과 매우 높은 프레임 속도는 현재 CMOS 센서 세대의 특징입니다.
최신 CMOS 센서의 특징
빠른 속도(프레임 속도)
고해상도(픽셀 수)
강력한 동적 성능
낮은 전력 소비
향상된 노이즈 성능
향상된 양자 효율성
향상된 색상 개념
우수한 가격 대비 성능
최신 CMOS 기반 카메라를 통합할 때 중요한 것은 무엇인가요?
특히 표준을 준수하는 하드웨어와 소프트웨어를 선택하면 CCD 센서를 대체하기 위해 CMOS 카메라를 통합하는 것은 생각보다 간단합니다. 카메라 제조업체가 이미지 품질 최적화를 포함한 전체 센서 통합을 처리하기 때문에 올바른 CMOS 카메라를 선택하기만 하면 됩니다.
카메라의 적절한 해상도를 결정합니다.
필요한 해상도는 이미지에 표시해야 하는 디테일에 따라 다릅니다.필요한 카메라 인터페이스 정의하기
인터페이스 선택은 필요한 케이블 길이, 대역폭, 필요한 프레임 속도, 실시간 기능 및 PC 하드웨어 가용성에 따라 달라집니다. 당사의 인터페이스 어드바이저가 여러분의 어플리케이션에 가장 적합한 인터페이스를 찾을 수 있도록 도와드립니다.렌즈와 조명을 선택합니다
센서 포맷을 변경하려면 렌즈도 변경해야 합니다. 렌즈 셀렉터에서 새 렌즈를 쉽게 찾을 수 있습니다. 새 센서의 감도가 이전 센서와 다른 경우에만 조명을 조정해야 합니다.소프트웨어 및 카메라 제어를 위한 통합 노력
예를 들어, GenICam과 같은 공통 표준을 준수하는 카메라 또는 USB3 Vision 또는 GigE Vision과 같은 인터페이스 표준을 준수하는 카메라는 복잡한 통합을 제공합니다.
CMOS 센서: 통합에 대한 자세한 정보

CCD 카메라를 대체하는 최신 CMOS 카메라
CMOS 카메라로 전환하는 방법에 대한 자세한 내용은 무료 백서인 "CCD 카메라를 대체하는 최신 CMOS 카메라"를 다운로드하세요.
CMOS 카메라 전환에 관한 백서CMOS 센서가 탑재된 Basler 카메라
다음 Basler 카메라 시리즈에는 CMOS 센서가 탑재된 모델이 포함되어 있습니다.