pylon 7.2와 더욱 다양해진 pylon vTool
pylon 7.2와 더욱 다양해진 pylon vTool
- 날짜
 - 2022. 10. 18.
 
새로운 pylon 7.2를 통해 확장된 라이선싱 옵션, Linux ARM 지원, 정적 불량 픽셀 보정 기능이 새롭게 포함되어 더욱 다양해진 pylon vTools를 활용해 보세요.
더욱 다양해진 pylon vTools와 운영 체제 지원
Basler는 새로운 pylon 7.2 버전을 통해 pylon vTools를 Linux ARM 64비트에서도 사용할 수 있도록 지원합니다.또한 Basler는 기능, 성능 및 예산 측면에서 고객의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 현재 라이선스 버전을 기본(Basic) 버전 및 프로(Pro) 버전으로 확장했습니다. 또한 템플릿 매칭 등을 위해 더욱 다양한 vTools 라이선스로 vTools 포트폴리오를 확장했습니다.

새롭게 포함된 정적 불량 픽셀 보정 기능
먼지, 노화 또는 환경적 영향으로 인해 언제든지 발생할 수 있는 불량 픽셀이나 핫 픽셀 때문에 어려움을 겪고 계십니까? 검사 작업이 중단되고 생산 다운타임(Downtime)으로 인해 시간과 비용 낭비가 발생합니까?최근 Basler 카메라에 새롭게 구현된 정적 불량 픽셀 보정 기능을 사용하면 pylon 뷰어 및 pylon API에서 이러한 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다. 지침에 따라 불량 또는 핫 픽셀을 찾고 pylon 뷰어 또는 pylon API의 사용자 목록에 해당 좌표를 입력하고 카메라 펌웨어에 업로드하세요. 이 작업을 수행하면 모든 픽셀 결함이 카메라에서 지연 없이 실시간으로 자동 보정됩니다.
pylon 카메라 소프트웨어 제품군 에 대해 알아보거나 최신 pylon 7.2 를 다운로드하세요.