세포 내부 과정을 세부적으로 분석
ace 카메라: 세포 연구를 위한 빠르고 정밀한 시각
- 고객
- SYNENTEC GmbH
- 위치
- 엘름호른, 독일
- 날짜
- 2013
질병의 메커니즘을 해독하는 연구는 중요합니다. 시넨텍은 전자동 세포 분석용 이미징 현미경을 개발 및 생산하는 기업입니다. NYONE은 세포 연구와 신약 개발에 주로 사용되는 기기입니다. NYONE을 사용하면 세포 내부를 자세히 들여다볼 수 있으며 세포 내부의 모든 작은 세부 사항을 해결할 수 있습니다.

이미지 처리는 현미경 분석을 위한 세부 정보를 제공합니다
NYONE은 세포 내 프로세스를 이해하고, 그 궤적을 디지털로 매핑하여 이해하기 쉬운 데이터로 변환하는 데 도움을 줍니다. 이미지 처리와 디지털 카메라는 이러한 노력에 없어서는 안 될 도구입니다.

세포의 대사 과정 및 결함
NYONE을 활용한 이미지 기반 세포 계측은 생명 활동의 과정을 깊이 있게 분석할 수 있도록 합니다. 밀리미터에서 나노미터 스케일까지의 해상도를 통해 NYONE은 세포 내 대사 과정을 보다 정밀하게 이해할 수 있도록 지원합니다.
문제는 높은 데이터 전송률로 매우 우수한 품질의 이미지를 제공하는 카메라를 찾는 것이었습니다. 이는 세포 결함을 명확하게 높은 출력으로 발견해야 하는 현미경 이미지에 필수적인 요소입니다.

고품질 산업용 카메라로 구현하는 더 높은 이미지 품질
이미지 기반 측정 장비는 생명과학 분야에서 점점 더 중요해지고 있습니다. Basler 카메라는 고품질 이미징 시스템으로 기존의 대체 측정 방식을 대체할 수 있을 만큼 높은 수준의 품질을 제공합니다. 이와 관련해 핵심 요소는 감도와 신호 품질입니다. 또한 pylon 드라이버 아키텍처를 통해 애플리케이션별 조정을 빠르고 비용 효율적으로 수행할 수 있어, 시장 변화에도 효과적으로 대응할 수 있습니다.

포지셔닝 및 현미경 이미징을 위한 두 대의 카메라
샘플 홀더에 놓인 조직 또는 혈액 샘플은 현미경 이미지를 생성하기 위해 형광 염료로 염색됩니다. 이러한 염료는 세포 또는 조직에 선택적으로 결합하여 세포 내부 또는 표면의 특정 영역을 보다 쉽게 분석할 수 있도록 합니다. 사용되는 염색 기법에 따라 빛의 필터링 방식과 대상 물체에서 방출되는 빛이 달라지며, 이후 진행되는 현미경 분석에서 다양한 분석 과제를 수행할 수 있습니다.
SYNENTEC은 두 대의 카메라를 선택했습니다. Basler ace GigE 카메라한 대의 카메라는 샘플 홀더 대비 대상 물체의 최적 위치를 모니터링합니다. 두 번째 카메라는 메인 카메라로서 생물학적 샘플의 실제 현미경 이미지를 제공합니다. 특히 인상적인 점은 카메라 센서의 높은 품질이며, 여기에 이미지의 특정 영역을 선택할 수 있는 기능(AOI)이 결합되면 매우 높은 프레임 속도를 구현할 수 있습니다.
Basler는 복잡한 과제에도 신속하고 신뢰성 있게 대응하며, 고객 서비스를 핵심 가치로 제공하는 파트너입니다.
SYNENTEC은 형광 및 브라이트필드 기반 고처리량 세포 이미징 시스템과 세포 기반 분석을 위한 자동화 주변 장비를 제공하는 선도적인 제조업체입니다. 이러한 시스템은 세포주 개발, 업스트림 공정, 신약 개발, 암 연구, 면역학, 줄기세포 연구 등 다양한 분야에서 활용됩니다. SYNENTEC의 목표는 합리적인 가격으로 우수한 장비를 제공하여 누구나 실험실에 자동화된 고처리량 세포 이미징 시스템을 구축할 수 있도록 하는 것입니다. 회사는 독일 Elmshorn에 본사를 두고 있습니다.