R&D 프로세스 가속화를 위한 사용자 인터페이스 분석
OptoFidelity 측정 장비에 적용된 Basler 에어리어 스캔 카메라
- 고객
- 옵토피델리티 유한회사 (OptoFidelity Ltd.)
- 위치
- 핀란드 탐페레 (Tampere, Finland)
- 날짜
- 2013
Watchdog는 전체 R&D 단계에서 사용자 인터페이스 지연 시간과 응답 시간을 분석하기 위한 카메라 기반 측정 장비입니다. 하드웨어 응답 시간뿐만 아니라, 디스플레이에 표시되는 정보에 대한 사용자 반응 시간도 측정할 수 있습니다. Watchdog 애플리케이션에서는 고품질 이미지를 제공하는 Camera Link 인터페이스 기반의 에어리어 스캔 카메라가 요구되었습니다. 그러나 최종적으로 중요한 요소는 카메라 속도였습니다.
사용자 경험의 정량적 측정
OptoFidelity의 Watchdog을 통해 기존의 디바이스 성능 테스트 방식은 더 이상 필요하지 않게 되었습니다. 멀티모달 옵션을 갖춘 Watchdog은 자동화된 카메라 기반 이벤트 검출 시스템입니다. 멀티모달 옵션은 오디오, 촉각, 시각 피드백 등 모든 사용자 인터페이스 감지 방식을 포함합니다.

사용자 인터랙션의 비주얼 트래킹
제품 디스플레이에 나타나는 시각적 피드백 이벤트는 카메라를 통해 검출됩니다. 테스트를 시작하려면, 테스트 대상 제품을 카메라 아래에 배치하고 캡처된 이미지에서 관심 영역을 선택하면 됩니다. 관심 영역 선택 이후 바로 테스트가 준비됩니다. 멀티모달 유닛은 디바이스와의 사용자 인터랙션을 감지하고 측정을 자동으로 시작합니다.
OptoFidelity Watchdog는 캡처된 이벤트에 대한 리포트를 자동으로 생성합니다. 이벤트 리포트에는 사용자 인터랙션, 오디오 피드백 이벤트, 모든 시각적 이벤트의 시작 및 종료 시간이 포함됩니다. 또한 디바이스의 촉각 피드백 정보도 제공합니다. 다른 디바이스, 심지어 서로 다른 모델 간에도 동일한 테스트를 쉽게 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 세 가지 서로 다른 디바이스에서 YouTube 영상의 실행 시간을 각각 세 번 측정하는 테스트를 구성할 수 있습니다. 테스트 결과를 기반으로 각 디바이스의 평균 결과를 포함한 요약 리포트를 생성할 수 있습니다.

높은 프레임 레이트는 최적의 이미지 품질과 측정 결과를 보장합니다
해당 애플리케이션에 일반적으로 사용되는 AOI 환경에서 Basler 카메라는 최대 600 fps 수준의 시간 해상도를 제공합니다. 높은 속도는 모션 블러를 최소화하여 이미지 품질을 향상시킵니다. 또한 고해상도를 통해 이미지 영역을 보다 효과적으로 활용할 수 있으며, 더욱 선명한 이미지를 구현할 수 있습니다.
우리는 여러 가지 카메라를 테스트해 보았습니다. 빠른 카메라 속도가 우리에게 매우 중요했고, 결국 바슬러(Basler) 카메라를 선택했습니다. 이 카메라는 정확한 측정 결과를 보장합니다.
OptoFidelity는 테스트 및 측정 자동화, 머신비전 시스템, 시험 및 엔지니어링 서비스를 전문으로 하는 핀란드 기술 기업입니다. OptoFidelity의 목표는 고객의 R&D 프로세스를 가속화할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공하는 것입니다.