적용 사례

클래식 알고리즘 기반의 불투명 용기 레벨 측정

SWIR 카메라 시스템과 pylon vTool Measurements 소프트웨어의 활용

정확한 충전 레벨은 제품 품질을 나타내는 핵심 요소입니다. SWIR 기술을 활용하면 불투명한 용기 내부도 감지할 수 있어, 보다 정밀한 검사와 제어가 가능합니다. 클래식 알고리즘을 통해 "엣지(edge)"를 측정하고 판독할 수 있으며, 간단한 이미지 처리 파이프라인만으로도 신뢰도 높은 품질 검사를 구현할 수 있습니다.

SWIR 비전 시스템과 이미지 분석 소프트웨어를 활용한 충전 레벨 감지

충전 레벨의 정밀한 모니터링은 제품 품질 뿐만 아니라 생산 공정의 원활한 운영을 위한 중요한 기준입니다. 최신 이미지 처리 기술을 활용하면 효율적이고 신뢰도 높은 광학 검사와 레벨 감지가 가능합니다.

ace 2 x visSWIR 카메라를 사용한 레벨 제어
HDPE(고밀도 폴리에틸렌) 소재 샴푸 병 비교 이미지: (1) 가시광에서 ace 2 컬러 카메라로 촬영, (2) 가시광 및 (3) 파장 1450 nm의 SWIR 영역에서 ace 2 X visSWIR 카메라로 촬영된 이미지

품질 검사에 최적화된 이미지를 제공하는 visSWIR 기술

이 ace 2 X visSWIR 카메라 과 조합하여 SWIR 조명 가시 및 비가시 범위에서 이미지를 제공합니다. 불투명 용기의 충전 레벨 제어는 물론 결함 검사까지 한 번에 수행할 수 있는 통합 비전 시스템입니다.

SWIR 기술은 PET, PP, HDPE 등 불투명 플라스틱 포장재로 포장된 드럭스토어 제품과 식품의 품질 검사에 최적화된 솔루션입니다. 테스트를 통해 대부분의 플라스틱과 유리를 SWIR 기술로 효과적으로 스크리닝할 수 있음이 입증되어, 다양한 산업 분야에서 품질 관리에 활용되고 있습니다.

pylon vTools 소프트웨어로 단 두 단계만에 충전 레벨 감지

  1. 워크 벤치 와 카메라 vTool 기능을 통해 연결된 카메라를 제어할 수 있습니다.

  2. pylon vTool 측정 은 정해진 측정 영역 내에서 가장 강한 엣지를 감지하여 액체, 점성이 있는 제품, 또는 분말의 표면을 찾아낼 수 있도록 구성됩니다. 또한 Positions_px를 통해 기준 위치를 정의하면, 해당 기준으로부터의 편차를 측정할 수 있습니다.

팁

픽셀 대신 미터법 단위(metric units) 사용

일반적으로 이미지 분석 소프트웨어는 이미지 데이터에만 접근할 수 있어 거리와 위치를 픽셀 단위로 측정합니다. 하지만 pylon vTool Calibration & Rectification을 활용하면 픽셀 단위가 아닌, 미터 단위의 실제 거리와 위치 측정이 가능해져 더욱 정확한 검사와 분석이 가능합니다.

이미지 처리 파이프라인을 확장하려면, pylon vTool Measurements& 모듈 앞에 pylon vTool Calibration Rectification을 간단히 추가하기만 하면 됩니다.

불투명 용기의 레벨 제어를 위한 제품

이 솔루션 또는 맞춤형 이미지 처리 솔루션을 지금 요청하세요.

Basler의 전문가들이 귀사의 비전 프로젝트에 맞춤형 상담을 제공합니다.