인터페이스 및 표준

CXP-over-Fiber

광섬유 기반의 미래 지향적 이미지 처리

CoaXPress-over-Fiber(CoF)는 검증된 CXP 인터페이스와 광섬유 전송의 장점을 결합한 산업용 이미지 처리용 고속 솔루션입니다. 기존의 구리 케이블 기반 솔루션과 비교할 때, CXP-over-Fiber는 더 긴 전송 거리, 더 높은 대역폭, 그리고 간섭 없는 안정적인 신호 전송을 가능하게 합니다.

  • 읽는 시간: 약 23 분

CXP-over-Fiber에 관한 주요 사실

CoaXPress(CXP)는 머신 비전 카메라용 고성능 인터페이스로 자리매김했습니다. CXP-over-Fiber는 동축 케이블 대신 광섬유를 사용하는 향상된 버전입니다. CXP에 비해 CXP-over-Fiber는 다음과 같은 기술적 이점을 제공합니다:

  • 카메라당 최대 100 Gbps의 초고대역폭 지원

  • 싱글 파이버 모드 기준 최대 40 km 전송 가능: 머신비전 환경에서는 멀티 파이버 모드 사용 시 대역폭 손실 없이 일반적으로 최대 100 m까지 구현 가능합니다.

  • 대형 전기 모터, 용접 시스템, 주파수 변환기 및 무선 통신 기술이 설치된 생산 시설에서 전자기 간섭(EMI) 및 무선 주파수 간섭(RFI)에 대한 내성을 갖추고 있습니다

  • 유연한 시스템 확장 및 높은 확장성 제공

  • 슬림 케이블 기반의 컴팩트하고 경량화된 설계

비전 시스템에서 CXP-over-Fiber의 장점은 무엇일까요?

광섬유를 활용함으로써, 할 수 있어, 고속 검사 시스템이나 멀티 카메라 시스템과 같은 데이터 집약적인 애플리케이션에도 효율적으로 대응할 수 있습니다.

CXP-over-Fiber의 구현 및 통합

CXP-over-Fiber의 구현 및 통합

CoF는 검증된 CoaXPress 프로토콜 기반으로 설계되어 기존 비전 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다. Camera Link 또는 CoaXPress 기반의 구리 연결 방식에서 CXP-over-Fiber로 전환할 경우, 미래 지향적인 CoF 컴포넌트 및 광 연결 기술이 필요합니다. 하지만 새로운 시스템 도입 시 필요한 소프트웨어 수정은 최소화됩니다.

TDI 라인스캔 카메라를 포함한 CoaXPress-over-Fiber TDI 비전 시스템

Basler의 CXP-over-Fiber 솔루션

Basler의 최신 머신비전 카메라 제품군인 racer 2 XL 인 스캔 카메라 및 프로그래머블 제품은 CXP-over-Fiber 프레임 그래버 시스템 아키텍처를 크게 변경하지 않고도 광 연결을 지원합니다. Basler의 프레임 그래버 SDK와 pylon 소프트웨어, pylon vTools 및 AI vTools, 그리고 VisualApplets는 직관적인 시스템 통합, 안정적인 제어, 빠른 셋업을 지원합니다. 완성형 CoF 솔루션의 대표적인 예로는, 호환 가능한 하드웨어 및 소프트웨어를 포함한 TDI 라인 스캔 카메라 기반의 TDI 비전 시스템인 racer 2 XL이 있습니다.

Basler의 TDI-Vision 시스템 정보

전송 매체 비교: 광섬유 vs. 구리

CoaXPress 인터페이스 측면에서 광섬유 케이블과 구리 케이블 간의 기술적 및 실용적 차이점은 귀하의 애플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 결정하는 데 확실한 근거를 제공합니다.

항목

CXP-over-Fiber (광섬유)

CXP (구리)

최대 대역폭

채널당 10 Gbps 이상

채널당 최대 12.5 Gbps

최대 케이블 길이

싱글 파이버 모드 기준 수 km까지 지원, 머신비전 환경에서는 멀티 파이버 모드 기준 약 100 m 지원

약 40 m까지 지원최대 약 40m

연결당 채널 수

하나의 광섬유에서 다중 채널 구성 가능*

제한적, 일반적으로 1:1 구성 지원

확장성

추가 채널 및 광섬유를 손쉽게 확장 가능

제한된 확장성

미래 지속 가능성

매우 높음 (신형 카메라에 적합)

물리적 제약으로 인해 제한적

설치 공간 요구사항

낮음(슬림 케이블 사용)

높음(두꺼운 케이블 사용)


*참고 :
현재 트랜시버 모듈은 최대 4채널까지 지원합니다. 100G는 4x25G, 50G는 2x25G, 25G는 1x25G로 구성됩니다. 예를 들어 저속 카메라는 4개 채널 중 하나만 사용합니다. 구성 방식은 “"광섬유당 1채널”"부터 "“광섬유당 4채널”"까지 지원 가능합니다. 이른바 1:4 브레이크아웃 케이블을 사용하면, 각각 단일 채널로 연결된 4대의 "저속 "카메라를 프레임 그래버의 4채널 트랜시버 모듈에 연결할 수 있습니다.

CXP-over-Fiber의 실무 적용 시 고려사항

일상적인 산업 운영에서 설치, 유지보수, 취급과 같은 요소들은 기술 사양과 더불어 매우 중요한 역할을 합니다. 다음 사항들은 머신 비전 시스템에서 CXP-over-Fiber를 사용할 때 고려해야 할 실무적 사항들을 요약한 것입니다.

  • 설치 및 취급
    광케이블은 구리 케이블보다 가볍고 유연합니다. 덕분에 특히 장거리나 복잡한 시스템에서 설치가 더 용이합니다. 설치
    공간이 적게 차지하고 케이블 배선이 간편할 뿐만 아니라, 평균 60mm에 달하는 작은 굽힘 반경 덕분에 좁거나 접근하기 어려운 공간에도 적합합니다. 단점 중 하나는 광케이블도 끊어질 수 있다는 점입니다.

  • 비용(초기 투자 및 유지보수) 광섬유 기반 시스템의 초기 구축 비용은 일반적인 구리 케이블 솔루션보다 높은 편입니다. 그러나 전체 운영 기간 기준으로 보면 투자 비용 차이가 줄어드는 경우가 많습니다. 이는 광섬유 케이블이 부식이나 마모에 강해 유지보수 요구사항이 적기 때문입니다. 또한 더 높은 전송 품질을 통해 시스템

  • 유연성과 확장성
    CXP-over-Fiber는 시스템 확장과 신규 요구사항 대응이 유연합니다. 추가 카메라 연결이나 더 긴 전송 거리 확장도 기존 인프라를 교체하지 않고 손쉽게 구현할 수 있습니다.

  • 산업 환경에서의 신뢰성
    광섬유는 전자기 간섭(EMI) 및 무선 주파수 간섭(RFI)의 영향을 받지 않으며
    , 습도나 온도 변화와 같은 환경적 요인에도 강합니다. 이를 통해 안정적이고 신뢰성 높은 이미지 데이터 전송을 지속적으로 보장할 수 있습니다.

  • 운송 및 취급 용이성
    광섬유 컴포넌트는 무게가 가벼워 운송이 훨씬 간편하며, 전체 시스템 비용 절감에도 기여합니다.

인라인 검사 적용 사례: 배터리 셀 생산 공정
CXP-over-fiber는 인라인 검사에 필요한 낮은 지연 시간과 일관되게 높은 신호 품질을 제공합니다.

CXP-over-Fiber의 지연 시간 및 신호 품질

CXP-over-Fiber는 매우 낮은 지연 시간과 지속적으로 높은 신호 손실 없이 광신호를 전송하며 전자기 간섭의 영향을 받지 않습니다. 그 결과, 수백 미터 길이의 케이블 환경에서도 신호 품질이 안정적이고 선명하게 유지됩니다. 또한 구리 케이블 대비 신호 반사, 감쇠, 지연 현상이 거의 없어 이미지 품질이나 전송 속도 저하를 효과적으로 방지할 수 있습니다.

낮은 지연 시간은

광섬유 vs. 구리: 애플리케이션별 선택 가이드

어떤 환경에서 CXP-over-Fiber를 선택해야 하며, 어떤 경우에는 표준 CXP 인터페이스만으로 충분할까요? 그리고 이러한 결정을 내리는 데 어떤 요소들이 도움이 될 수 있을까요?

CXP-over-Fiber(광섬유) 적용에 적합한 대표 시나리오
CXP-over-Fiber(광섬유) 적용 사례

광섬유 기반 시스템에 적합한 대표 애플리케이션

CXP-over-Fiber는 카메라와 처리 장치 간 장거리 연결이 필요하거나,

실제 적용 사례: FPGA 및 GPU 기반 분산 처리로 구현하는 고효율 이미지 처리

TDI 카메라는 지속적으로 대용량 이미지 데이터를 생성하므로, 최대 100 Gbps 대역폭을 지원하는 CXP-over-Fiber 환경에 매우 적합합니다. 처리 장치가 여러 위치에 분산된 대규모 생산 설비에서는 CXP-over-Fiber를 통해 대역폭 손실 없이 여러 프레임 그래버로 데이터를 안정적으로 분배할 수 있습니다.

대표적인 적용 사례는 지능형 시스템 아키텍처의 장점을 잘 보여줍니다:

  1. 예를 들어 프레임 그래버에서는 이미지 전처리 단계의 일부로 FFC(Flat-Field Correction)를 수행합니다. 일반적인 시스템에서는 이러한 작업을 GPU가 처리해야 합니다.

  2. 프레임 그래버는 이미 최적화된 이미지를 GPU로 전달하며, 이후 GPU는 불량 검출을 위한 분류 작업과 같은 이미지 분석만 수행하면 됩니다.

이러한 고효율 구조의 핵심은 처리 작업의 지능형 분산에 있습니다. 전체 이미지 개선 및 이미지 세그멘테이션과 같은 이미지 분석 작업 일부를 FPGA에서 수행함으로써, 연결된 PC의 GPU 및 CPU 부하를 크게 줄일 수 있습니다. 고성능 프레임 그래버의 비용은 중급 GPU 및 CPU를 탑재한 범용 PC만으로도 충분한 시스템 구성이 가능하다는 점에서 상쇄될 수 있습니다.

결과적으로, 높은 처리 속도와 신뢰성을 갖춘 비용 최적화 시스템을 구현할 수 있으며, 이것이 바로 CXP-over-Fiber가 지향하는 핵심 가치입니다.

표준 애플리케이션을 위한 구리 기반 CXP
구리 케이블 기반 CXP는 산업용 이미지 처리의 다양한 표준 애플리케이션에서 비용 효율적이고 검증된 솔루션으로 자리 잡고 있습니다.

구리 기반 시스템에 적합한 대표 애플리케이션


반면 구리 케이블은
짧은 전송 거리의 컴팩트 시스템에 적합한 비용 효율적인 옵션으로 여전히 널리 사용되고 있습니다. 예를 들어 카메라와 프레임 그래버 간 거리가 CXP-12 표준 기준 12~20 m 이하, 또는 CXP-6 표준 기준 40 m 이하인 환경에서 효과적입니다. 또한 대역폭 및 노이즈 내성 요구사항이 상대적으로 낮은 애플리케이션에 적합합니다. 이러한 환경에서는

기술적인 관점에서 볼 때, 장거리 환경에서 높은 데이터 전송 속도와 최대 수준의 노이즈 내성이 요구되는 경우에는 광섬유 기반의 CXP-over-Fiber 사용을 권장합니다. 반면, 전송 거리가 짧은 컴팩트 시스템에서는 고성능 CoaXPress 인터페이스만으로도 매우 효율적인 솔루션이 될 수 있습니다. Basler는 고객의 머신비전 애플리케이션에 가장 적합한 인터페이스를 선택할 수 있도록 맞춤형 기술 상담을 제공합니다.
비요른 루데(Björn Rudde)
비요른 루데(Björn Rudde)
비전 시스템 컨설턴트 , 퍼포먼스 시스템

CoaXPress-over-Fiber에 관심이 있으신가요?

영업팀에 문의하기

CXP 인터페이스의 미래 발전 방향

CXP 인터페이스 분야에서는 향후 몇 년 동안 산업용 머신 비전 시스템을 한층 더 발전시킬 여러 기술적 진전이 있을 것으로 예상됩니다.

CXP 기술은 지속적으로 진화하고 있으며 높은 투자 안정성을 제공합니다. 이러한 기술 발전을 바탕으로 CXP는 까다로운 머신비전 애플리케이션을 위한 미래 지향적이고 고성능의 인터페이스로 자리매김하고 있습니다.

1. 더 높은 데이터 전송 속도 및 신규 프로토콜 버전

CoaXPress 3.0 및 향후 프로토콜 버전의 개발을 통해 채널당 대역폭이 더욱 향상되며, 더 높은 해상도와 프레임 속도를 지원하는 고성능 머신비전 카메라 구현이 가능해집니다.

2. 광섬유 통합 기술의 고도화

광섬유 기술의 CXP 시스템 통합은 앞으로도 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 향후 카메라와 프레임 그래버는 기본적으로 광섬유 연결을 지원하는 방향으로 발전할 것이며, 이를 통해 시스템 설계와 설치의 유연성이 향상되고 구축 과정도 더욱 간소화될 것입니다.

3. 동기화 및 트리거 기능 개선

새로운 CXP 표준은 여러 대의 카메라 간 동기화와 실시간 트리거링을 한층 더 최적화할 것입니다. 이는 특히 다중 카메라 애플리케이션과 까다로운 인라인 검사 공정에 매우 유용합니다.

4. 소형화 및 에너지 효율 향상

향후 CXP 구성 요소는 더욱 컴팩트하고 에너지 효율적으로 발전할 것입니다. 이를 통해 설치 공간이 제한된 시스템에도 손쉽게 통합할 수 있으며, 연속 운전 시 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.

5. 고도화된 소프트웨어 지원

고도화된 이미지 처리 소프트웨어인 Basler의 pylon Software 및 pylon vTools가 지속적으로 발전함에 따라 CXP 인터페이스의 사용은 더욱 직관적이고 강력해질 것입니다. 자동 구성 기능, 진단 기능, 지능형 오류 감지 기능을 통해 시스템 운영이 한층 간소화될 것입니다.

6. 표준화 및 상호운용성

CXP-over-Fiber 분야의 표준화가 더욱 확대되면 서로 다른 제조업체와 구성 요소 간의 상호 운용성이 한층 더 강화될 것입니다. 이는 투자 안정성을 높여주고 시스템 통합을 용이하게 합니다.


CXP-over-Fiber에 대한 자주 묻는 질문

CXP-over-Fiber는 기존 구리 케이블 기반 CXP 솔루션보다 훨씬 높은 데이터 전송 속도와 더 긴 전송 거리를 제공합니다. 광섬유 케이블은 구리 케이블보다 더 가볍고 얇아 설치가 용이하며, 전자기 간섭(EMI)의 영향을 받지 않아 수백 미터에 이르는 거리에서도 안정적인 신호 품질을 유지할 수 있습니다. 이를 통해 머신비전 카메라를 산업용 시스템에 보다 유연하고 미래 지향적인 방식으로 통합할 수 있습니다.

CXP-over-Fiber는 사용되는 구성 요소와 광섬유 케이블의 품질에 따라 수백 미터에서 수 킬로미터에 이르는 전송 거리를 지원합니다. 반면 구리 케이블은 일반적으로 최대 40m 정도의 거리만 지원합니다. 따라서 CXP-over-Fiber는 대규모 생산 시설이나 카메라와 처리 장치 간 거리가 먼 애플리케이션에 특히 적합합니다.

예. CXP-over-Fiber는 CoaXPress 프로토콜을 기반으로 하기 때문에 소프트웨어 측면에서는 애플리케이션을 빠르고 쉽게 적용할 수 있습니다. 또한 카메라나 프레임 그래버와 같은 기존 CoaXPress 구성 요소가 광섬유 전송을 지원하는 경우 일반적으로 호환이 가능합니다. Basler의 Frame Grabber SDK, pylon Software 및 pylon vTools 역시 CXP-over-Fiber를 지원하여 손쉬운 시스템 통합과 제어를 제공합니다. Basler는 고객의 애플리케이션에 적합한 구성 요소를 선택할 수 있도록 전문적인 상담을 제공합니다.

업그레이드는 일반적으로 매우 간단합니다. CXP-over-Fiber는 기존 CoaXPress 솔루션과 동일한 프로토콜을 기반으로 하기 때문입니다. 광 트랜시버, 광섬유 케이블, 호환 가능한 프레임 그래버 및 해당 카메라만 교체하면 됩니다. 기존 시스템 아키텍처는 대부분 그대로 사용할 수 있습니다. 또한 Basler의 pylon Software는 광 전송과 전기 전송 방식을 모두 지원하여 효율적인 통합과 구성을 가능하게 합니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.