活用事例

厳しい照明条件下の欠陥検出におけるHDR撮影とトーンマッピング機能の活用

電子機器などの製造現場における外観検査では、反射物の表面に存在する凹みの撮影をはじめ、明暗差の大きい撮影シーンが数多くあります。しかし、一般的な撮影手法の場合、このような厳しい条件において、検査速度を維持しながら、微細な欠陥を捉えることは簡単ではありません。以下では、IMX676のDOL HDR機能とその他画像処理技術を柔軟に組み合わせたBasler HDRソリューションを活用し、対象物の動き・コントラストや速度要件に応じて最適な撮像を実現する方法について解説します。

SDR画像とHDR画像の比較:HDR画像は明暗部の正確な諧調表現が可能
SDR画像とHDR画像の比較:HDR画像は明暗部の正確な諧調表現が可能

反射物・透明物・影のある物の外観検査における課題

微細でコントラストの低い欠陥を検出する検査では、極端な明暗差を伴うシーンに直面することが多く、撮像の難易度が非常に高くなります。代表的なケースとして、次のような検査が挙げられます。

BGA検査におけるHDR撮影

BGA検査

暗色の基板上に反射性の高いはんだボールを配置
宝石検査におけるHDR撮影

宝石検査

多面カットにより光の乱反射が発生
自動車検査におけるHDR撮影

自動車検査

マットな黒色パネルと光沢部材・反射部材が混在

上記のような照明条件の厳しい検査用途では、たとえ光学的な観点から照明機器を工夫したとしても、明部の白飛びと暗部の黒つぶれを防止しながら、細部まで鮮明な画像を取得することはできません。

しかも、対象物の明暗差が大きいにもかかわらず、ダイナミックレンジが狭い一般的な撮影手法を採用した場合、明暗部の隠れた微細な欠陥を正確に検出できず、検査精度が大幅に低下してしまいます。

ソリューション例:IMX676のDOL HDR撮影とBaslerカメラのトーンマッピング機能の組み合わせ

Basler ace 2のソニー社製IMX676搭載モデルは、90dB以上の広ダイナミックレンジを実現するDOL HDR(Digital-Overlap High Dynamic Range)撮影と、カメラ内蔵型のトーンマッピング機能を大きな特長としており、ホスト側に余計な負荷をかけることなく、明暗部の階調を正確に表現できるほか、Bayer 8bit、Bayer 16bit、RGB 8bit、YCbCrの各種形式に対応しているため、ディスプレイ表示、アルゴリズム解析など用途に合わせた画像出力が可能です。

DOL HDRの仕組み:露光時間の短い画像と露光時間の長い画像をわずかな時間差で撮影し、それぞれを重ね合わせることで、露光間の待機時間を最小限に短縮
DOL HDRの仕組み:ラインインターリーブ方式により、露光時間の短い画像と露光時間の長い画像をわずかな時間差で撮影することで、露光間の待機時間を最小限に短縮

明暗部をシームレスに可視化するDOL HDR

DOL HDRは、ローリングシャッターセンサー向けに開発された技術で、露光時間の短い画像と露光時間の長い画像をわずかな時間差で撮影し、それぞれを重ね合わせることで、通常は複数フレームが必要なHDR撮影を1フレームで行うことができます。

また、ace 2 IMX676搭載モデルは、DOL HDR撮影が可能であるだけでなく、カメラファームウェアにトーンマッピング機能が追加されているため、外部機器との同期、複雑な露光時間調整、ホスト側の画像合成を行うことなく、ディスプレイ表示やアルゴリズム解析に適した画像を生成することが可能です。

このように、1フレームで明暗部をシームレスに可視化する手法は、反射物など明暗差の大きい対象物の隠れた欠陥(微細な亀裂、キズ、異物など)の検出に最適です。

SDR画像(トーンマッピングなし)、HDR画像(トーンマッピングなし)、HDR画像(トーンマッピングあり)の比較
明暗部の階調を正確に表現したHDR画像にトーンマッピングを適用すれば、人間にとってより自然な見た目の画像をディスプレイに表示することが可能

HDR画像をSDR画像に変換するトーンマッピング

IMX676をはじめとするHDRセンサーは、明暗部のダイナミックレンジを最大限に向上させながら、ビット深度が高い形式(Bayer 16bitなど)で画像を出力します。しかし、このようなHDR画像を標準ディスプレイにそのまま表示することはできないため、トーンマッピングによりダイナミックレンジを非線形圧縮し、ビット深度の低い形式(Bayer 8bit、RGB 8bit、YCbCrなど)に変換する必要があります。

ace 2 IMX676搭載モデルは、カメラファームウェアにトーンマッピング機能が追加されており、ホスト側に余計な負荷をかけることなく、人間にとってより自然な見た目の画像をリアルタイムに生成することが可能です。

ただし、人間ではなく、アルゴリズムによる解析を行う場合、ダイナミックレンジを維持したまま、ビット深度の高いHDR画像を直接処理できるため、トーンマッピングを使用するかどうかは、実際の用途に応じて決定するとよいでしょう。

カメラによるDOL HDR撮影(トーンマッピングあり)とソフトウェアによるHDR撮影の比較

カメラによるDOL HDR撮影とトーンマッピング機能の組み合わせは、ソフトウェア(OpenCVなど)によるHDR撮影と比較して大きなメリットがあります。ソフトウェアでは不可能なわずかな時間差で、露光時間の短い画像と露光時間の長い画像を撮影するDOL HDRは、より鮮明かつスピーディにHDR画像を出力できるため、高速で動く物体を撮影する用途に特に効果的です。両者の主な違いを以下の表に示します。

撮影手法

ace 2 IMX676搭載モデルによるDOL-HDR撮影+トーンマッピング機能

ソフトウェアによるHDR撮影(OpenCV)

処理速度

高い(カメラ内部の処理)

低い(CPU/GPU処理)

レイテンシー

非常に低い

高い

動体歪み

最小限に軽減可能

ブレなどが生じるおそれが高い

撮影効率

1フレーム内で画像を生成

複数回の画像転送が必要

o推奨用途

産業用画像処理

一般的な写真撮影、画像の後処理

HDR撮影に関するお問い合わせ

デモ機の貸し出し&技術的なご相談はこちら


参考資料:HDRソリューションの比較表

DOL HDR撮影とトーンマッピング機能を組み合わせたace 2 IMX676搭載モデルは、幅広い検査用途に最適です。Baslerでは、このほかにも要件に応じてさまざまなHDRソリューションをご提供しています。

HDR方式

撮影手法

フレームレートの変化

動体撮影への適性

解像度

画質(SN比)

ダイナミックレンジ2

露光時間の異なる画像の連続撮影







多重露光

露光時間の異なる画像を複数(N)フレーム取得し、ホスト側でトーンマッピングを実施

1/N

低い

フル解像度

♦♦♦

+(N-1) x ■■

DOL HDR1(IMX676)

露光時間の異なる画像を2枚取得し、カメラ側でトーンマッピングを実施

中程度

中程度

フル解像度

♦♦♦

+■■⧠⧠

Quad HDR1(IMX900)

画素単位の露光設定による

単一撮影内の

多重露光

なし

高い

1/4に低下

♦♦♦♦

+■■■■

インターリーブHDR

(GMAXシリーズ)

単一撮影で露光時間の異なる画像をラインごとに2枚取得

なし

高い

1/2

♦♦♦

+■■⧠⧠

ゲインの異なる画像の単一撮影







Dual Gain

単一撮影でゲインの異なる画像を2枚取得

1/2~中程度(センサーによって異なる)

高い

フル解像度

+◪⧠⧠⧠

DCG(Dual Conversion Gain)1

(IMX53Xシリーズ)

単一撮影でゲインの異なる画像を2枚取得

なし

高い

フル解像度




+◪⧠⧠⧠

Clear HDR1

(IMX676)

単一撮影でゲインの異なる画像を2枚取得

なし

高い

フル解像度

+◪⧠⧠⧠

その他手法の単一撮影







ビニング合成

隣接する複数(N)画素を1フレームに合成

なし

高い

1/N

♦♦♦

+◪⧠⧠⧠

IMX490

画素ごとに感度の異なる2つのサブピクセルが存在

なし

非常に高い

フル解像度

♦♦♦

+■■■■

備考

1. ソニー社の独自機能。

2. センサー、撮影条件、撮影手法によってダイナミックレンジが異なります。表内の記号は参考値であり、実際の性能を保証するものではありません。

HDRソリューションのご提案において、お客様のご要望の理解は欠かせません。特に照明条件が厳しい場合、実際の対象物の動きや画質・速度要件をきめ細かく分析したうえで、最適なHDR方式を決定することが重要です。Baslerの研究開発チームでは、対象物の動き、解像度、システム構成などに応じて幅広いHDRソリューションをご用意しています。
Bill Lee
FPGA開発者

まとめ:Basler HDRソリューションの特長

厳しい照明条件下で微細な欠陥をリアルタイムに検出するには、実際の製造ラインに合わせてHDR撮影の方法を変えなければなりません。そのため、Baslerでは、対象物の動きや撮影要件に応じて選択できる柔軟性の高いHDRソリューションをご提供しています。

  • 豊富なオプション:多重露光/単一露光、センサーレベルの機能、FPGA処理を選択可能

  • 簡単導入:リアルタイムなHDR撮影とカメラ内蔵型のトーンマッピング機能により、ホスト側の処理負荷を軽減

  • 優れた拡張性&将来性:最新センサーを採用することで、検査ニーズの変化に対応

HDRソリューションに関するお問い合わせ

お客様の撮影要件に基づき、DOL HDR、Quad HDR、Dual ADC(Analog Digital Converter)などを活用したさまざまなHDRソリューションをご提案しています。

デモ機の貸し出し&技術的なご相談はこちら

‍お問い合わせ

Baslerの製品・サービスに関してご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。