머신 비전이란?
흔히 머신 비전이라고 불리는 산업용 이미지 처리는 자동화 및 품질 보증 분야의 핵심 요소로 자리잡았습니다. 최첨단 카메라 시스템을 사용하면 장기적으로 프로세스를 최적화하고 품질을 향상시키며 생산 비용을 절감할 수 있습니다.

머신 비전 기술을 통해 구현되는 정밀도와 효율성
머신 비전은 이미지를 수집 및 분석하여 자동화된 프로세스를 제어, 조절 및 모니터링하는 산업 자동화 분야입니다. 이 기술은 디지털 카메라, 이미지 처리 소프트웨어 및 광학 시스템을 사용하여 오브젝트의 이미지를 캡처하고 그 특징을 분석합니다.

비전 시스템의 작동 원리
머신 비전 시스템은 일반적으로 함께 작동하는 여러 구성 요소로 이루어집니다. 예를 들어, 머신 비전 카메라는 컨베이어 벨트에 있는 제품의 이미지를 촬영하고, 이 이미지는 Basler pylon 소프트웨어 제품군과 같은 특수 이미지 처리 소프트웨어를 통해 처리됩니다. 이 소프트웨어 내에서는 크기, 형태, 색상 또는 표면 마감 처리와 같은 특정 속성을 감지하고 확인하는 알고리즘이 사용됩니다.
이러한 테스트 결과를 활용해 품질 관리, 제조 단계 제어, 부품 분류 작업을 수행하거나 측정 작업을 자동화할 수 있습니다.
자동화 및 품질 보증 분야에서 산업용 이미지 처리의 이점
산업용 이미지 처리는 오늘날 생산 과정의 필수 요소입니다. 머신 비전 기술은 광학 감지 및 강력한 분석 기능을 통해 생산 공정에서 품질, 정밀도 및 효율성을 개선합니다. 이 기술은 빠른 속도와 일정한 정밀도로 인간 검사자보다 우수한 성능을 제공합니다.
생산 속도 향상
머신 비전 시스템은 실시간으로 검사를 수행하고 데이터를 빠르게 수집하여 품질 저하 없이 처리량을 증가시킵니다.
다양한 어플리케이션에서의 유연성
비전 시스템은 다양한 용도로 사용할 수 있으며 구성 요소의 배치 상태 파악, 표면 검사 또는 측정과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
품질 향상
고해상도 카메라는 아주 미세한 결함까지 감지하여 폐기물과 재작업을 줄여줍니다.
인건비 절감
머신 비전은 자동화를 통해 인간 검사자를 대체하고 생산 활용도를 유지하거나 향상시키는 동시에 비용을 절감합니다.
산업 안전 강화
카메라 시스템은 위험한 환경에서 위험도가 높은 검사를 대신 수행하고 위험을 최소화하며 직원을 보호합니다.
예방적 유지관리
머신 비전은 예방적 유지관리를 지원하고, 고장을 방지하며, 기계 수명을 연장합니다.
머신 비전을 이용한 작업
객체 감지 및 위치 파악 작업은 산업용 이미지 처리 기술을 활용하여 매우 효과적으로 수행할 수 있습니다. 이 비디오에서 Basler의 전문가 티에스 묄러(Thies Moeller)는 생생한 사례들을 통해 머신 비전 시스템이 이러한 작업을 처리하는 방법과 이 과정에서 이미지 사전처리의 역할에 대해 설명합니다.
산업용 어플리케이션
산업용 이미지 처리는 매우 다양한 산업용 어플리케이션에서 필수적인 핵심 기술로 자리잡았습니다. 이 기술은 정교한 카메라와 지능형 이미지 처리 소프트웨어를 사용하여 생산 공정에서 뛰어난 정밀성과 효율성을 구현합니다.

로봇 공학 및 자동화
이미지 기반 로봇은 카메라를 사용하여 로봇을 안내하고 제어합니다. 산업용 로봇 작업에서 카메라는 오브젝트를 식별하고 그 위치와 방향을 판단하여 로봇 암(arm)이 오브젝트를 집고 올바르게 배치할 수 있도록 합니다. 이 어플리케이션은 자동차 산업과 포장 기술에서 자주 활용됩니다.

교통 & 운송
교통 공학에서 머신 비전은 차량 번호판 인식, 속도 모니터링 또는 철로 검사와 관련해 중요한 역할을 합니다.

배터리 셀 생산
배터리 셀 제조에서 산업용 이미지 처리 기술은 폐기물과 재작업을 줄여 비용을 절감하고 생산 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 머신 비전을 사용하면 생산 흐름을 방해하지 않으면서 자동화된 검사를 실시간으로 수행하여 처리량을 늘릴 수 있습니다.

인쇄 산업
인쇄 산업에서 머신 비전은 인쇄 공정을 모니터링하고 색상 편차 또는 인쇄 결함을 감지하는 데 사용됩니다. 고속 카메라는 인쇄 공정을 실시간으로 모니터링하고 오차가 발생할 경우 즉시 조치를 취할 수 있습니다.

식품 산업
이물질, 정확한 크기, 익은 정도 또는 곰팡이 감염 여부를 판단하기 위한 식품 광학 검사도 머신 비전 시스템의 적용 분야 중 하나입니다. 예를 들어, 머신 비전 기술을 이용해 과일을 자동으로 분류하거나 포장의 완성도 및 올바른 라벨 부착 여부를 판단할 수 있습니다.

제약 산업
제약 산업에서는 환자의 건강을 보장하기 위해 매우 높은 제품 품질이 요구됩니다. 머신 비전 시스템은 정제와 캡슐의 검사하여 표시된 내용의 모양, 색상 및 무결성을 확인합니다. 또한 앰플이나 바이알에 정확한 양의 액체가 채워졌는지 확인할 수 있습니다.

농업
최신 농업 기계는 머신 비전을 사용하여 식물과 잡초를 구별하고 특정 대상에 비료를 주거나 제초제를 뿌립니다. 산업용 이미지 처리 덕분에 수확한 재료의 익은 정도와 품질을 평가하거나 농장 동물도 모니터링할 수 있게 되었습니다.
높은 생산 품질을 위한 머신 비전
머신 비전은 프로세스를 자동화하고 제품 품질을 개선하며 효율성을 높입니다. 이는 궁극적으로 생산 공정의 품질을 높이고 비용을 절감하여 경쟁력 강화에 기여합니다.
산업용 이미지 처리를 위한 Basler 제품
당사의 비전 시스템 구성 어드바이저를 사용하여 전체 비전 시스템을 쉽게 구성해 보세요.