Basler Vision 솔루션과 코그니악(Cogniac)의 컴퓨터 비전 플랫폼으로 안전 캐비닛의 품질 보장
안전 캐비닛 생산 작업은 사양 준수를 보장하기 위해 높은 품질 표준을 충족해야 합니다. 모든 구성 요소가 올바른 위치에 적절하게 설치되고 누락된 요소가 없도록 하는 것이 매우 중요합니다. 대다수의 안전 캐비닛은 해양 석유 굴착 장치로 운송되기 때문에 이러한 캐비닛을 정비하는 것은 매우 어렵습니다. 뛰어난 품질 표준을 보장하기 위해서는 전체 생산 프로세스를 모니터링하고 문서화해야 합니다.

품질 보증을 위한 이미지 처리 솔루션의 문제점은 무엇입니까?
지금까지 생산 프로세스 모니터링 작업은 수동으로 진행되었습니다. 수동 작업은 효과적인 비전 솔루션에 비해 비용이 많이 들고 오류가 발생하기 쉽습니다. 지금까지 진행된 검사에서는 문서화 작업도 충분히 이루어지지 않았습니다. 이러한 상황에서 목표는 문서화를 통해 생산 과정에서 안정적이고 재현 가능한 품질을 보장하는 동시에 전체 검사 비용을 낮추는 솔루션을 구축하는 것이었습니다. 이를 위해서는 이미지 품질이 뛰어나고 소형 폼 팩터가 탑재된 비전 시스템이 필요했습니다.
안전 캐비닛 생산의 품질 보증을 위한 비전 솔루션
코그니악(Cogniac)은 생산 과정에서 안정적인 품질을 보장하기 위해 비전 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션은 Basler 카메라에 적합한 Basler Premium 렌즈와 코그니악(Cogniac)의 비주얼 인텔리전스 플랫폼(Visual Intelligence Platform)으로 구성됩니다. 카메라는 전체 시스템을 이미지화하고 딥러닝 모델은 로컬 하드웨어에서 실행되어 캐비닛 부품 내의 개별 구성 요소 수를 검증합니다. 딥러닝 모델은 각 구성 요소를 인식하도록 훈련되어 설치된 각 구성 요소의 수량과 위치를 확인할 수 있습니다.
전체적으로 볼 때 이 솔루션에는 Basler Premium 렌즈(C23-0824-5M-P 8mm 및 C23-2518-5M-P 25mm 렌즈)가 결합된 Basler ace 카메라(acA5472-5gc 카메라) 21대가 내장되어 있습니다. 카메라는 데이터 케이블을 통한 손쉬운 동기화를 위해 PTP(Precision Time Protocol)를 사용합니다 PTP(Precision Time Protocol) 기능이 있는 카메라는 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 제어할 수 있습니다.
고객은 최첨단 Basler 카메라와 코그니악(Cogniac)의 획기적인 노코드(no-code)/로우코드(low-code) AI 컴퓨터 비전 플랫폼을 결합하여 범용 안전 캐비닛을 구축하는 동안 모든 시각적 검사 작업을 자동화할 수 있습니다. 또한, 개발된 모델은 필요에 따라 전 세계의 향후 생산 라인에 즉시 제공되어 가장 효율적인 제조 환경을 구축할 수도 있습니다. Basler의 경험과 컨설팅 덕분에 고객을 위한 가치 있는 솔루션이 탄생했습니다.
안전 캐비닛의 품질 관리에서 컴퓨터 비전 솔루션의 이점
코드가 필요 없는 코그니악(Cogniac)의 솔루션이 인공 지능(AI)과 컨볼루션 신경망 (Convolutional Neural Networks) 분야의 최신 기술을 제공하여 최상의 품질 표준 보장
적합한 렌즈 및 pylon 카메라 소프트웨어 제품군이 탑재된 Basler 카메라 덕분에 통합이 쉽고 소형 폼 팩터 사용 가능
Basler와 코그니악(Cogniac) 간의 강력한 협력: 협업을 통해 고객을 위한 최적의 솔루션 제작
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.