IoT 및 IIoT / 인더스트리 4.0

OPC UA – 기계 통신을 위한 표준 프로토콜

OPC UA는 산업 4.0 및 IIoT 환경에서 플랫폼과 제조업체에 관계없이 기기 간 원활한 통신을 지원하는 표준 프로토콜입니다. 안전한 데이터 교환은 물론, 손쉬운 시스템 통합과 기계 판독이 가능한 시맨틱 지원을 제공합니다.

  • 마지막 업데이트: 2023. 05. 05.

  • 읽는 시간: 약 8 분

OPC UA

OPC UA로 시스템 구성 요소 간 통합된 언어 구현

네트워크로 연결된 산업 4.0 및 IIoT 환경에서는 원활한 기기 간 통신이 필수적입니다. OPC UA는 보안성이 뛰어나고, 플랫폼 및 제조업체에 독립적인 데이터 및 정보 교환을 지원하며, 단순한 데이터 전송 이상의 기능을 제공합니다. 또한, 표준화된 기계 판독 가능 시맨틱(Semantics)을 통해 시스템 통합이 더욱 간편하고 효율적으로 이루어집니다.

OPC UA는 산업용 이미지 처리에서 비전 시스템을 손쉽게 플러그 앤 플레이 방식으로 통합할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 카메라를 유연하게 제어하고 이미지 분석을 자동화할 수 있으며, 제조업체별 사양에 맞춰 별도의 프로그래밍이나 수정이 필요하지 않습니다. 미래 지향적인 디지털 생산 환경을 위한 최적의 솔루션입니다.

OPC UA 및 머신 비전 – 중요한 질문과 답변

OPC UA는 기계 및 이미지 처리 시스템을 효율적으로 연결하는 표준으로 자리 잡았습니다. 그렇다면, OPC UA가 왜 중요한가요? 그리고 머신 비전에 어떤 이점을 제공할까요? 이와 관련된 핵심 질문과 답변을 지금 확인해 보세요.

OPC UA가 최근 몇 년 동안 중요성이 커진 이유는 무엇입니까?

산업 4.0에서는 최첨단 기술이 생산 효율성을 크게 향상시킬 것으로 기대됩니다. 그러나 복잡한 기술이 적용된 생산 환경에서도 손쉬운 제어를 유지하려면 표준화와 시스템 구성 요소 간의 안전한 상호작용이 필수적입니다. OPC UA는 이 두 가지를 모두 제공합니다. 간단하고 안전한 기계 간(M2M) 통신 프로토콜을 통해 산업 4.0의 장점을 극대화할 수 있도록 지원합니다. 최근 몇 년간 여러 기술적 장애물이 해결되었으며, 이를 바탕으로 OPC UA에 대한 산업 전반의 수용도가 더욱 확대되고 있습니다.

머신 비전을 위한 OPC UA Companion Specification은 무엇입니까?

OPC UA는 기본적인 통신 기능을 제공하지만, 머신 비전 장치의 세부적인 운용 및 이미지 처리 특성을 반영한 추가적인 스펙이 필요합니다.
OPC UA Companion Specification for Machine Vision은 이미지 처리 장치의 작동, 제어 및 내부 구조를 정의합니다.

OPC 머신 비전 스펙의 사용자에게 어떤 이점이 있습니까?

OPC 머신 비전 인터페이스는 복잡한 환경에서도 머신 비전 시스템을 플러그 앤 플레이 방식으로 간편하게 통합할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 별도의 "맞춤형" 솔루션을 개발 및 통합하는 부담을 줄이고, 검증된 안정적인 구현을 활용할 수 있습니다. 또한, OPC 머신 비전은 기존 인터페이스를 그대로 활용할 수 있으며, 자동화 피라미드 내에서 수직 및 수평 통합이 가능하여 클라우드까지 확장할 수 있는 유연한 연결성을 제공합니다.

OPC UA 연결

간편한 OPC UA 인터페이스 연결을 위한 pylon vTool 솔루션을 만나보세요. pylon vTools는 pylon 소프트웨어 제품군에서 이미지 프로세싱을 유연하게 확장할 수 있는 추가 기능입니다.

OPC UA vTool

OPC UA vTool

OPC UA Client vTool을 사용하면 비전 파이프라인의 결과를 OPC UA 서버로 전송하여 원활하고 효율적인 데이터 교환을 보장할 수 있습니다.
간편한 플러그앤플레이(Plug-and-Play) 통합으로 별도의 코딩 없이 손쉽게 구현할 수 있습니다.

OPC UA vTool로 이동하기

자세히 보기

Industry 4.0에서 비전 시스템의 역할과 원활한 머신 간 통신을 위한 OPC UA의 중요성에 대해 알아보세요. 추가 콘텐츠에서 모든 핵심 정보를 확인할 수 있습니다.

데이터 공급원으로서의 비전 시스템

자동화된 공장 환경에서 가장 중요하고 강력한 센서 중 하나는 카메라 기반 비전 시스템입니다. 일반적으로 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있습니다:

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.